Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Para Lançamento na América do Sul, África, Oriente Médio, Turquia, Eurásia: janeiro 2021
Número do Comunicado: 11PR21
A escavadeira Cat® 374 de Nova Geração que substitui a 374F oferece uma alta produção aos empreiteiros, duas vezes mais durabilidade estrutural e redução de até 20% nos custos de manutenção em comparação com a líder do setor.
"É essencial para a produção o nosso novo circuito de oscilação hidrostática dedicado", disse Brian Abbott, gerente de produto mundial para grandes escavadeiras Caterpillar. "O circuito permite a regeneração da energia do freio de oscilação e o gerenciamento independente do fluxo de óleo do cilindro. O que isso significa para proprietários e operadores é maior eficiência operacional e desempenho contínuo e mais previsível ao realizar multitarefas com a escavadeira."
Estão disponíveis três modo de operação: Potência, Inteligente e ECO. O modo Potência é para obter potência máxima permanentemente. O modo ECO reduz a rotação do motor e os tempos de ciclo mantendo a força de desagregação. O modo Inteligente elimina as suposições ao combinar automaticamente a potência hidráulica e do motor com as condições de escavação, reduzindo o consumo de combustível e otimizando o desempenho. A rotação do motor diminui automaticamente quando a demanda hidráulica também diminui, reduzindo ainda mais o uso de combustível.
O sistema de arrefecimento apresenta um novo ventilador projetado para operar apenas quando necessário, economizando combustível e garantindo a máxima eficiência. Uma função de reversão automática disponível auxilia na limpeza de detritos dos núcleos de resfriamento: outra vantagem para obter maior eficiência.
A tecnologia padrão aumenta a eficiência, aprimora a segurança
"Uma vantagem adicional para a produção é a tecnologia simples e fácil de usar", acrescentou Abbott. "Disponibilizamos essa tecnologia no equipamento padrão. Na verdade, a 374 tem a oferta de tecnologia instalada de fábrica mais abrangente do setor em sua classe de tamanho: tudo para levar a eficiência operacional do proprietário a um nível muito mais alto."
O Cat Payload ajuda os operadores a aumentar a eficiência de carregamento com pesagem em movimento; estimativas de carga útil em tempo real podem ser calculadas sem oscilação para ajudar a evitar sobrecarga e subcarga dos caminhões. A porta USB do monitor permite aos operadores baixar os resultados de um turno inteiro até 30 dias de trabalho sem a necessidade de uma conexão com a Internet ou assinatura do VisionLink®.
O Cat Grade com 2D fornece aos operadores orientação visual para nivelar por meio do monitor padrão de tela sensível ao toque para que eles possam fazer cortes mais precisos. O sistema pode ser rapidamente atualizado para o Cat GRADE com 2D Avançado ou para o Cat Grade com 3D para obter precisão aprimorada. O 2D Avançado inclui um monitor adicional de tela sensível ao toque para permitir o projeto em campo. O 3D adiciona posicionamento por GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) e GLONASS (Global Navigation Satellite System, Sistema de Navegação Global por Satélite) para uma precisão rigorosa. A tecnologia de comunicação integrada da 374 torna mais fácil do que nunca conectar-se a serviços 3D, como o Trimble Connected Community ou o Virtual Reference Station.
A Assistência para Levantamento é um novo recurso que ajuda a evitar que a escavadeira tombe. Ela calcula rapidamente o peso da carga atual que está sendo levantada e o compara com a capacidade nominal da escavadeira. Os alertas visuais e sonoros mostram e informam ao operador se a escavadeira está dentro de uma faixa de trabalho segura.
Independentemente de estar equipado com uma caçamba ou um martelo, o E-Fence 2D padrão impede que a escavadeira se mova para fora dos pontos definidos pelo operador. Isso ajuda a proteger a máquina e outros objetos contra danos e reduz o risco de multas relacionadas ao zoneamento ou a danos por utilidade acima e abaixo do solo. Também ajuda a prevenir fadiga do operador, reduzindo o excesso de oscilações e escavações.
A Parada Automática do Martelo ajuda você a evitar o desgaste desnecessário do acessório e da máquina. Uma mensagem de advertência aparece no monitor após 15 segundos de fogo contínuo; o martelo para automaticamente após 30 segundos de fogo contínuo.
O Cat Product Link™ facilita o gerenciamento da máquina. Ele fornece um fluxo constante de informações sem fio disponíveis por meio da interface do VisionLink® online, permitindo que os gerentes de máquinas no escritório avaliem rapidamente as informações operacionais essenciais.
O Reconhecimento de Ferramenta de Trabalho opcional economiza tempo e energia ao mudar os acessórios. Um simples movimento de uma ferramenta anexada confirma sua identidade e ajusta automaticamente o sistema hidráulico aos parâmetros que o operador definiu para aquela ferramenta específica.
O Localizador de Acessórios Cat PL161 opcional é um dispositivo Bluetooth® que agiliza e facilita a localização dos acessórios e de outras peças. O leitor Bluetooth de bordo da escavadeira ou o Cat App no seu smartphone localizarão o dispositivo automaticamente até uma distância de 91 metros (300 pés).
Mais durabilidade integrada
Não importa o quanto o trabalho seja difícil, a 374 foi planejada para fazê-lo. Lanças, braços e estruturas são duas vezes mais fortes do que os do modelo anterior: tudo para oferecer aos proprietários um desempenho confiável durante toda a vida útil da máquina.
As lanças apresentam aumento da espessura da chapa superior e inferior; os braços aumentaram a espessura da chapa do suporte lateral e inferior e as armações têm maior espessura na chapa de montagem da estrutura de base e do contrapeso.
Reforços adicionais foram criados no chassi, na articulação e nos roletes da esteira e nos cilindros da lança, do braço e da caçamba para garantir um desempenho de longo prazo sem problemas.
Manutenção reduzida
Intervalos de manutenção estendidos e sincronizados contribuem para os custos mais baixos de longo prazo da 374.
O novo filtro de ar Cat com pré-filtro integrado e filtros primários e secundários oferecem o dobro da capacidade de retenção de poeira do projeto anterior.
O novo filtro de retorno hidráulico Cat tem uma vida útil de 3.000 horas: um aumento de 50% em relação aos filtros anteriores.
Os filtros do sistema de combustível são sincronizados para serviço em 1.000 horas: um aumento de 100% em relação aos filtros anteriores.
Os drenos de água e sedimentos do sistema de combustível e a verificação do nível de óleo do sistema hidráulico são posicionados próximos uns dos outros no nível do solo, tornando a manutenção de rotina mais rápida, fácil e segura.
Cabine voltada para o operador
A 374 oferece as opções de cabine Deluxe e Premium. Recursos de aprimoramento de desempenho, como painel de controle frontal, partida por botão sem chave e monitor grande de tela sensível ao toque com botões rotativos, já vêm de fábrica.
Veja a seguir as outras comodidades da cabine que certamente agradarão aos operadores:
"Os empreiteiros exigem alta produção e durabilidade de longo prazo, e estou confiante de que a escavadeira 374 de Nova Geração é a melhor escolha em sua classe de tamanho que oferece as duas coisas", concluiu Abbott.
Entre em contato com o revendedor Cat local ou acesse www.cat.com para obter mais informações.
Motor |
Cat® C15 |
Potência do motor (ISO 14396) |
362 kW (485 HP) |
Peso operacional |
71.700 kg (158. 200 lb) |
Profundidade máx. de escavação* |
8.570 mm (28 pés 1 pol) |
Alcance máx. no nível do solo* |
13.160 mm (43 pés 2 pol) |
Altura máx. de carregamento* |
8.430 mm (27 pés 8 pol) |
*Lança de 7,8 m (25 pés 7 pol), braço de 3,6 m (11 pés 10 pol), caçamba SD 3,3 m3 (4,32 yd3)
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações do produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, é solicitado que os editores verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.
©2021 Caterpillar Todos os direitos reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Américas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |
|
|