Cat® Electric Rope Shovels
Cat® Electric Rope Shovels

Oferecendo uma arquitetura de componente básico para tecnologias futuras, novos pacotes tecnológicos opcionais para Escavadeiras a Cabo Cat® se concentram em mais eficiência, produção e tempo de atividade

 

Para Lançamento Mundial: Outubro de 2022
Número do Lançamento: 600PR22

A Caterpillar anuncia duas novas soluções tecnológicas opcionais – Pacote Tecnológico Integrado e Pacote Tecnológico Operator Assist – para as Escavadeiras a Cabo Cat® 7495 e 7495 HF. Os novos pacotes eliminam a necessidade da personalização tecnológica única, oferecem uma instalação tecnológica mais rápida e proporcionam a integração plena de tecnologias futuras à operação da máquina. Eles oferecem um acompanhamento de dados de integridade e produtividade aprimorado que ajuda a reduzir o número de interrupções de energia da máquina não planejadas, o que cria um cronograma de manutenção mais previsível, ao mesmo tempo em que prorroga a vida útil do componente.

O Pacote Tecnológico Integrado inclui Componentes Eletrônicos Cat no projeto da máquina e oferece a base para dar suporte a uma expansão tecnológica futura. O novo pacote conta com seis tecnologias padrão – que vão desde o monitoramento da integridade à segmentação do ciclo – para dar suporte a uma confiabilidade maior em termos de tempo de atividade, mais eficiência do operador e segurança cibernética. Essa atualização também oferece uma plena integração do pacote abrangente de Soluções Cat® MineStar™ de tecnologias operacionais que ajuda a acompanhar, monitorar e gerenciar a pá.

Aproveitando o Pacote Tecnológico Integrado, o Pacote Tecnológico Operator Assist oferece autoproteção da máquina e melhorias no controle que simplificam a operação da 7495 e a 7495 HF. Sem sacrificar a produtividade, essa atualização minimiza autocolisões da máquina e protege contra práticas do operador que causem danos. Isso permite a operadores menos experientes carregar caminhões de maneira eficiente, ao mesmo tempo em que reduz o esforço necessário para evitar práticas de escavação insatisfatórias que podem afetar a disponibilidade da máquina e a produtividade geral.

Autoproteção da máquina

A atualização do novo Pacote Tecnológico Operator Assist simplifica a maneira como a pá é operada por meio da autoproteção da máquina. Ela detecta automaticamente e evita colisões entre o mergulhador, a esteira, o para-choque da lança e os sistemas de gerenciamento de cabo.

O sistema de visão LiDAR da tecnologia examina a frente da pá, e os algoritmos são integrados a comandos do operador para oferecer o percurso menos intrusivo. Se uma colisão for inevitável, o sistema deslocará o movimento da máquina para evitar ou mitigar a colisão. Ele reduz o tempo de inatividade não planejado, prorroga a vida útil do componente e melhora o custo total de propriedade.

O pacote conta com a segunda geração do Controle de Movimento Aprimorado, abrangendo todas as melhorias da primeira geração. Ele também oferece um novo recurso para proteger o material rodante giratório alertando o operador quando o ângulo de giro excede 20 graus, de maneira que uma medida corretiva possa ser tomada.

Entre outros recursos do novo Pacote Tecnológico Operator Assist estão:

  • Antigiro em banco – evita forças de carga lateral danificadoras sobre o mergulhador quando o operador tenta girar o mergulhador pelo banco.
  • Prevenção de estolagem da báscula – monitora forças e otimiza comandos de engrenagem/retração para evitar a estolagem do mergulhador e impedir que forças negativas sobre a caixa de engrenagem da báscula.
  • Prevenção de folga do cabo da báscula – ajusta automaticamente as referências de engrenagem e báscula para manter a tensão do cabo quando se detecta uma folga.
  • Minimização do macaco da lança – ajusta automaticamente a báscula e a engrenagem para manter a tensão do cabo indicada e melhora os tempos de ciclo.
  • Prevenção do impacto de engrenagem do cabo – mede a força sobre o cabo de engrenagem e ajusta automaticamente a saída do motor para evitar a carga de impacto.
  • Prevenção da sobrevelocidade de engrenagem do cabo – elimina desgaste desnecessário sobre o freio de engrenagem oferecendo mais força de frenagem para evitar situações de sobrevelocidade.

Preparado para o futuro

Oferecendo a base para dar suporte à expansão e à integração tecnológicas, o Pacote Tecnológico Integrado ajuda a oferecer relatórios mais eficientes e confiáveis. A Nova Segmentação de Ciclo estabelece Indicadores-chave de Desempenho (KPIs, Key Performance Indicators) e aponta tempo de espera quando funcionando em marcha lenta. Ela divide os dados do tempo de ciclo em escavação, giro para o caminhão, basculamento e giro para os segmentos de banco. Isso permite aos mineradores acompanhar o desempenho da máquina entre turnos e operadores diferentes.

Com essa introdução, as tecnologias para geração de relatórios herdadas mudam para novas tecnologias de Integridade da Máquina, Monitoramento de Vibração, Gerenciamento de Carga Útil e Monitor de Temperatura do Rolamento.

  • A Integridade da Máquina oferece recursos para geração de relatórios melhores, além de oferecer monitoramento de máquina em tempo real remoto.
  • Usando sensores para registrar dados de engrenagem, báscula, motores de giro e caixas de engrenagens, o Monitoramento de Vibração examina sinais de vibração em busca de alterações, possibilitando para a manutenção proativa reduzir o tempo de inatividade não planejado de interrupção de energia.
  • O Gerenciamento de Carga Útil oferece feedback em tempo real quanto ao material transportado para evitar a sobrecarga/subcarga do caminhão.
  • O Monitor de Temperatura do Rolamento acompanha as temperaturas de báscula, giro e rolamento da engrenagem, além de alertar o operador se os valores excederem limites estabelecidos.

O Pacote Tecnológico Integrado opcional estará disponível em níveis de assinatura padrão e premium. As assinaturas padrão incluem todas as tecnologias de pacote e notificações por push para atualizações de software. As assinaturas premium incluem todos os recursos padrão mais análise de dados da vibração, geração de relatórios mensais de um engenheiro da Caterpillar e consulta pessoal a fim de analisar as descobertas e as conclusões do relatório.  

As pás Cat 7495 e 7495 HF compradas podem estar equipadas com o Pacote Tecnológico Integrado e o Pacote tecnológico Operator Assist a partir de 2023. A disponibilidade desses pacotes tecnológicos como kits de reinstalação em campo está programada para o meio de 2023.

Mais informações sobre o Pacote Tecnológico Integrado e o Pacote Tecnológico Operator Assist podem ser encontradas entrando-se em contato com um revendedor Cat ou visitando-se: https://www.cat.com

 

de

A Caterpillar anuncia duas novas soluções tecnológicas opcionais – Pacote de Tecnologia Integrada e Pacote de Tecnologia de Assistência ao Operador – para as Escavadeiras Elétricas a Cabo Cat® 7495 e 7495 HF.

Exibir Imagem Tamanho Real
de

Com base no pacote de tecnologia integrada, o pacote de tecnologia de assistência ao operador oferece autoproteção da máquina e aprimoramentos de controle que simplificam a operação do 7495 e do 7495 HF.

Exibir Imagem Tamanho Real
de

Os novos pacotes eliminam a necessidade de personalização única de tecnologia, oferecem instalação de tecnologia mais rápida e integração perfeita de tecnologias futuras na operação da máquina.

Exibir Imagem Tamanho Real

Notícias sobre Produtos e Serviços

Consulte os anúncios de produtos e motores mais recentes da Caterpillar.

Veja as Notícias mais Recentes

 

# # #

 

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2022 Caterpillar Todos os Direitos Reservados 

 

 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar

Américas

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo