Novas Carregadeiras Cat® 950 e 962
Novas Carregadeiras Cat® 950 e 962

Desempenho premium e tecnologias fáceis de usar aumentam a eficiência e a produtividade operacional das novas Carregadeiras Cat® 950 e 962

 

Para lançamento na América do Sul, na África, no Oriente Médio, na Austrália, na Nova Zelândia, no Sudeste Asiático e na Indonésia: fevereiro de 2023
Número do Comunicado: 782PR22

Proporcionando desempenho premium, as novas Carregadeiras Cat® 950 e 962 de Última Geração contam com tecnologias padrão fáceis de usar que aumentam a eficiência do operador, oferecem fatores de enchimento da caçamba consistentes e aumentam a produtividade em até 10% em relação aos modelos anteriores. Essas carregadeiras flexíveis oferecem projetos específicos para que se destaquem nas aplicações mais severas, enquanto os intervalos de serviço são mais longos para reduzir os custos de manutenção em até 35%.

O confiável motor Cat C7.1 testado e aprovado oferece alta densidade de potência com uma combinação de sistemas eletrônicos, de combustível e de ar comprovados. Atendendo a padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE, o motor pode operar com combustível diesel misturado com biodiesel até 100% ou combustível 100% renovável, óleo vegetal hidrogenado (HVO, hydrogenated vegetable oil) e combustíveis de gás para líquido (GTL, gas-to-liquid). A bomba de escorva elétrica do combustível, o separador de água e combustível e o filtro de combustível secundário se unem ao projeto dos componentes e à validação da máquina para oferecer níveis incomparáveis de confiabilidade e disponibilidade.

Tecnologias fáceis de usar

A gama de tecnologias padrão presente nas carregadeiras 950 e 962 servem para monitorar, gerenciar e melhorar de maneira eficiente as operações no local de trabalho. Oferecendo pesagem* precisa do material, o Cat Payload with Assist exibe dados em tempo real para aumentar a produtividade e a eficiência de carregamento. Agora o operador pode automatizar totalmente o carregamento da caçamba usando o novo recurso Autodig para melhorar os fatores de enchimento e o tempo de carregamento. Funcionando com o Autodig, o novo Auto Set Tires promove técnicas de carregamento indicadas para reduzir a patinagem e o desgaste dos pneus de maneira significativa.

Os novos perfis de aplicação oferecem aos operadores a possibilidade de definir perfis personalizados para aplicações específicas do cliente com o toque de um botão a fim de otimizar as configurações do trabalho. Para facilitar a operação da pá-carregadeira, auxílios selecionáveis permitem que operadores de todos os níveis de experiência sejam mais produtivos. Oferecendo conexão sem fio da máquina com o escritório, o Product Link™ concede acesso a informações essenciais de produção e integridade da máquina para que você tome decisões baseadas em fatos.

A produtividade da pá-carregadeira e da operação ficam ainda melhores com as tecnologias Cat opcionais. O Cat Advanced Payload with Assist inclui Tip Off Assist para automatizar o ajuste de carga da caçamba final para corresponder à meta. Além disso, os recursos de gerenciamento de listas aprimorado, integração do local e escala ampliada ajudam a gerenciar e aumentar a produtividade. Também ajudando a aumentar a lucratividade das operações, a assinatura opcional do Cat Productivity fornece informações acionáveis detalhadas e abrangentes.

Aumento da eficiência e produção

Os fatores de enchimento da caçamba consistentemente altos oferecidos pelo novo recurso Autodig com Auto Set Tires proporciona aumento de até 10% na produtividade com a 950 e a 962 em comparação com os modelos anteriores. A embreagem única e a mudança de marcha entre travamentos da transmissão de 5 velocidades oferecem mais aceleração e velocidade em inclinações. As travas do diferencial opcionais são ativadas em movimento para melhorar a tração, aumentar a produtividade, reduzir a deformação dos pneus e diminuir os custos de operação.

Dependendo da região, a 950 e a 962 são equipadas com articulação de barra em Z convencional ou otimizada. O projeto de barra em Z convencional oferece alta força de desagregação no nível do solo. A articulação de barra em Z otimizada oferece capacidade de levantamento paralelo para controle preciso da ferramenta de trabalho, além de alta força de desagregação no nível do solo.

As Caçambas Cat série Performance equilibram o formato da caçamba com a articulação da pá-carregadeira, resultando em fatores de enchimento mais elevados e melhor retenção de material. Permitindo que a máquina conclua tarefas com rapidez, o Acoplador Rápido Cat Fusion™ facilita a troca da ferramenta sem que o operador saia da cabine.

Mais conforto e segurança

O isolamento acústico, os selos e as montagens de cabine viscosas diminuem os níveis de ruído e o retorno de vibração para o operador, proporcionando um ambiente de trabalho mais confortável e silencioso. Elevando ainda mais o conforto, a cabine da próxima geração oferece mais espaço para as pernas e controles de assento ajustáveis. O volante HMU (Hydraulic Metering Unit, Unidade Dosadora Hidráulica) oferece controle simples e preciso da máquina, enquanto o joystick eletro-hidráulico montado no assento opcional proporciona controle preciso da pá-carregadeira com redução significativa da fadiga no braço. O novo painel na cabine e as telas sensíveis ao toque de alta resolução tornam a operação intuitiva e amigável ao usuário.

As novas 950 e 962 vêm de fábrica com uma câmera de ré para aumentar a visibilidade atrás da pá-carregadeira e oferecer segurança durante a operação. O para-brisa do piso ao teto, os retrovisores grandes com espelho de ponto integrado e a câmera de ré proporcionam a melhor visibilidade em todos os ângulos do setor. Sistema multivisão (360°), tecnologia de radar Cat Detect, luz de acesso e sistema de luz de serviço sob o capô estão disponíveis para aprimorar ainda mais a operação segura e as manutenções.

Tempo e custos de manutenção mais baixos

Os custos constantes com filtro e fluido são até 35% mais baixos nos novos modelos graças aos novos intervalos de troca. Conectando a máquina ao departamento de serviço de um revendedor Cat, o Remote Troubleshoot ajuda a realizar o diagnóstico de problemas rapidamente para que a carregadeira possa voltar ao trabalho o quanto antes. Garantindo que as novas carregadeiras operem com o software mais atualizado, o Remote Flash envia atualizações de software para a máquina em segundo plano, e a instalação pode ser iniciada pelo cliente de maneira segura, reduzindo o impacto sobre as programações de produção. O Cat App ajuda a gerenciar a localização da frota, as horas de operação e os cronogramas de manutenção, além de fornecer alertas para manutenção obrigatória.

As novas 950 e 962 podem ser encomendadas direto da fábrica da Caterpillar com configuração específica para uma aplicação a fim de otimizar o desempenho e a durabilidade da máquina nas aplicações mais severas. Sujeitos à disponibilidade regional, modelos para indústria, resíduos e siderúrgicas oferecem proteção e reforço adicionais, enquanto o modelo para silvicultura proporciona recursos melhorados de levantamento e inclinação da pá-carregadeira.

Mais informações sobre as novas Carregadeiras Cat 950 e 962 podem ser encontradas falando com um revendedor Cat ou acessando: https://www.cat.com. 

* sem permissão legal para comercialização

 

 

Especificações do Produto

Modelo

Cat® 950

Cat 962

Motor Estágio IIIA da UE/Tier 3 do EPA

Cat 7.1

Potência (ISO 14396:2002), kW (hp)

186 (249)

201 (270)

Peso operacional, kg (lb)

18.076 (39.851)

19.043 (41.983)

Carga de tombamento estática com giro total, kg (lb)

11.631 (25.642)

12.565 (27.701)

Força de desagregação, kN (lbf)

152 (34.171)

169 (37.990)

Faixa de capacidade da caçamba, m3 (yd3)

2,5–9,2 (3,3–12)

2,5–9,2 (3,3–12)

Altura máxima do pino de articulação de levantamento – levantamento padrão, mm (pés/pol)

3 981 (13' 0")

4 167 (13' 8")

Altura máxima do pino de articulação de levantamento – levantamento máximo, mm (pés/pol)

4 476 (14' 8")

4 473 (14' 8")

 

 

 

de

Carregadeira Cat 950

Exibir Imagem Tamanho Real
de

Carregadeira Cat 950

Exibir Imagem Tamanho Real
de

Carregadeira Cat 950

Exibir Imagem Tamanho Real
de

Carregadeira Cat 962

Exibir Imagem Tamanho Real
de

Carregadeira Cat 962

Exibir Imagem Tamanho Real
de

Carregadeira Cat 962

Exibir Imagem Tamanho Real

Notícias sobre Produtos e Serviços

Consulte os anúncios de produtos e motores mais recentes da Caterpillar.

Veja as Notícias mais Recentes

 

# # #

 

Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor local para saber a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2022 Caterpillar Todos os Direitos Reservados

 

 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar

Américas

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo