777G Water Solutions
777G Water Solutions

Usando menos água para controlar a poeira, o novo caminhão Cat® 777G Water Solutions oferece uma maneira mais inteligente e sustentável de usar a água

 

Para Lançamento no Mundo Inteiro: Agosto de 2021
Número da Versão: 599PR21

Em locais de mineração e pedreiras, a poeira da estrada de transporte pode prejudicar a segurança e a produtividade, o que significa uma luta contínua para equilibrar a supressão de poeira com o excesso de água. Construído com base na comprovada plataforma de caminhão Cat® 777G, o novo caminhão Cat 777G Water Solutions oferece às operações de mineração e pedreira um caminhão-pipa inovador e mais inteligente para ajudar a controlar a poeira da estrada de transporte.

Integrando caminhão, tanque e sistema de fornecimento de água, conectado à tecnologia, o 777G da Cat Water Solutions ajuda a resolver problemas de excesso de água e pouca água com foco em operações sustentáveis. O Sistema de Fornecimento de Água (WDS, Water Delivery System) Cat combinado com a conectividade Cat® MineStar Edge™ ajuda as operações a gerenciar o local de forma mais segura e produtiva, com níveis escalonáveis de tecnologia, oferecendo opções básicas e premium para atender às necessidades do local.

O novo caminhão Cat 777G Water Solutions vem de fábrica com um tanque de água integrado de 76.000 l (20.000 galões) da Cat, completo com sistema de pulverização, proteções contra respingos, calha de enchimento e ejetores de rocha. Apresentando uma operação em Modo de Economia Adaptável, o motor do caminhão usa até 13% menos combustível do que o modo de potência máxima. O canhão de água opera em marcha lenta do motor, reduzindo ainda mais o consumo de combustível em até 50%.

Sistema de Fornecimento de Água Cat

O exclusivo Cat WDS oferece fluxo de água variável com base na velocidade do caminhão e determina o fluxo apropriado para reduzir o risco de acidentes devido à baixa visibilidade, ao mesmo tempo em que economiza água. A bomba de deslocamento variável inicia e para automaticamente quando o caminhão desacelera ou para, evitando o excesso de água e a subsequente má tração em cruzamentos de estradas. Ele também apresenta partidas suaves e desliga automaticamente quando o tanque está vazio, evitando danos ao sistema devido ao funcionamento da bomba a seco. Os componentes do WDS incluem um canhão de água, arrefecedor de óleo, bomba de deslocamento variável, reservatório de fluido hidráulico, caixas de controle eletrônico e motor hidráulico/bomba de água.

Reduzindo os riscos à saúde associados às partículas suspensas no ar, o fornecimento automatizado de água também permite que o operador mantenha o foco na direção para aumentar a segurança do local. O controle remoto de enchimento do tanque, completo com desligamento automático para evitar o enchimento excessivo, permite que o operador permaneça dentro da cabine durante o reabastecimento para reduzir possíveis escorregões e quedas.

Tecnologia Escalonável com Cat MineStar Edge™

Integrado com o Cat WDS, o MineStar Edge baseado em nuvem coleta e comunica os dados da máquina, permitindo que os supervisores do local monitorem a frota e atendam às metas de produção. Escalonável para atender às necessidades específicas do local, o sistema pode fornecer uma gama de dados para melhorar a produtividade da frota, incluindo relatórios de históricos e em tempo real, localização e utilização de caminhões, níveis de combustível e água, volume de água distribuída, área coberta e taxa de água utilizada, entre outras métricas operacionais.

Com assistência dos revendedores Cat

O revendedor Cat local oferece suporte a este sistema totalmente integrado com o tanque Cat. O caminhão-pipa, incluindo tanque e componentes, é coberto pela garantia padrão de fábrica da Caterpillar e é elegível para os planos de proteção de equipamentos (EPP, equipment protection plans) Cat e contratos de valor agregado ao cliente (CVAs, customer value agreements). Os kits de adaptação estão disponíveis para plataformas de caminhões Cat 777G em campo.

Mais informações sobre o novo caminhão Cat 777G Water Solutions das Soluções OEM Cat podem ser encontradas entrando em contato com um revendedor Cat regional ou visitando: https://www.cat.com. 

 

de

Caminhão Cat 777G Water Solutions

de

Caminhão Cat 777G Water Solutions

de

Caminhão Cat 777G Water Solutions

de

Caminhão Cat 777G Water Solutions

de

Caminhão Cat 777G Water Solutions

 

 

Notícias sobre Produtos e Serviços

Veja as publicações mais recentes do produto e motor da Caterpillar.

Veja as Notícias mais Recentes

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2021 Caterpillar Todos os Direitos Reservados 

 

 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo