A atualização do amortecedor de disco úmido reduz a necessidade de manutenção em escavadeiras a cabo Cat®

Para Publicação Mundial: abril de 2019 
Número da Publicação: 165PR19

A Caterpillar apresentou recentemente uma nova atualização do amortecedor de disco úmido para portas de mergulhador em suas escavadeiras a cabo Série 7495. O amortecedor cheio de óleo não exige manutenção e ajuste durante sua vida útil de 12.000 horas até o recondicionamento, o que está alinhado à vida útil de serviço do mergulhador.

O novo design do amortecedor – um pacote de embreagem fechado e imerso em óleo – elimina o problema da manutenção diária e proporciona vida útil muito mais longa do que o amortecedor padrão. Além disso, o amortecedor de disco úmido pode ser recondicionado três vezes antes de ser necessária a reposição e os recondicionamentos são mais simples e mais rápidos do que os recondicionamentos do amortecedor padrão.

O amortecedor desempenha um papel fundamental no carregamento de caminhões na medida em que oferece resistência controlada ao movimento da porta do mergulhador. Durante a abertura, o torque de amortecimento reduz a velocidade da porta para evitar colisões com a caçamba do caminhão. Durante o fechamento, o torque de amortecimento impede que a porta bata contra o corpo e a estrutura do mergulhador.

O amortecedor de disco úmido resulta em tempo e custos de manutenção reduzidos, maior confiabilidade, segurança aprimorada e menor custo total de propriedade. Na validação em campo em uma mina de carvão no Wyoming, os amortecedores de disco úmido também reduziram a frequência de reparos na porta do mergulhador e no suporte da trava.

O amortecedor de disco úmido é adaptável e está disponível para Mergulhadores com trava e LatchFree™ Cat® instalados em Escavadeiras a Cabo Cat 7495, 7495 HF e 7495 HD. A atualização do amortecedor pode ser ajustada em cerca de dois dias e normalmente é concluída quando o mergulhador passar por recondicionamento.

Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Cat local ou o representante da Caterpillar.

 

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2019 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados.

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo