ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА — SOUTHERN PINES

Компания Southern Pines расположена в Ликсвилле, штат Миссисипи, и представляет собой хранилище природного газа, на котором впервые применяется технология добычи растворением с использованием газа (SMUG). Компания способна быстро поставлять большие объемы газа в периоды сезонных, ежедневных и ежемесячных пиковых нагрузок.

Их уникальная модель резервуара позволяет быстро транспортировать большие объемы газа. Соляные каверны компании Southern Pines образуют распределительный узел, откуда газ поступает на несколько трубопроводов. Газ добывается на производственных площадках, а затем поступает на рынки нескольких стран. В компании Southern Pines для бесперебойного выполнения операций используются шесть двигателей G16CM34.

Почему специалисты компании отдают предпочтение модели Cat® GCM34?

Модель Cat G16CM34 идеально приспособлена для использования в сфере хранения — соответствующий размер, высокая продуктивность, быстрый отклик, выполнение широкого диапазона необходимых функций. Специалисты компании Southern Pines предпочли использовать двигатель G16CM34, так как компания Caterpillar быстро реагирует на изменения в индустрии хранения природного газа и работает над усовершенствованием продуктов, чтобы они соответствовали конкретным требованиям

"Как управляющий предприятием, я рассчитывал на надежность продукции компании Caterpillar и минимальные требования к ее техническому обслуживанию. И мои ожидания оправдались. Двигатель разработан с учетом показателей производительности, а также качества воздуха и механического КПД".
Скотт Хикс (Scott Hicks), управляющий предприятием

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ НЕФТЕ&ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 

Финансирование Caterpillar

Успех компании Southern Pine достигнут благодаря подразделению Cat Financial, предоставившему кредит на развитие проекта. В течение 60 лет с помощью Cat Financial производится снабжение энергией наземных объектов нефтяной промышленности, а теперь и объектов на море. Подразделение Cat Financial предоставит вам необходимые ресурсы.

Эффективность & Надежность

Топливная эффективность очень важна, так как необходимо следовать указанным в контрактах клиентов условиям кредитования, касающимся расхода топлива. В перспективе, топливная эффективность будет способствовать уменьшению эксплуатационных расходов, а также увеличению производительности. Прочная конструкция двигателя с умеренной частотой вращения коленчатого вала в сочетании с высококачественными деталями Cat и технической поддержкой обеспечивают уровень эксплуатационной готовности +98 процентов.

Дилерская поддержка и поддержка продуктов

Компания Caterpillar обеспечивает лучшую в отрасли поддержку. Группа по пуско–наладочным работам Global Petroleum хорошо знакома с линейкой продуктов. Для обучения эксплуатации и для получения технического обслуживания компания Southern Pines пользуется услугами местного дилера Cat, Louisiana Machinery. Предоставление запчастей и услуг очень важно для Southern Pines. Компания Louisiana Machinery обеспечивает превосходную поддержку; специалисты по техническому обслуживанию обладают всеми знаниями о продукте и всегда готовы помочь.

Как используется двигатель модели G16CM34 в компании Southern Pines?

Специалисты компании Southern Pines используют сжатие для нагнетания и выпуска газа, а также производят перемещение из одного трубопровода в другой с помощью распределительных узлов. Двигатель и компрессор соответствуют широкому диапазону требований к скорости и нагрузке. Работа в прерывистом режиме является обычной. В этом заключается отличие от принципа функционирования стандартных трубопроводов. Необходим быстрый отклик, но нет необходимости, чтобы все машины работали все время. Компания SP работает сезонно. Двигатель GCM34 обладает операционной гибкостью — текущий производственный двигатель можно запустить с нагрузкой 100 процентов менее чем за четыре минуты; частота вращения коленчатого вала будет составлять от 750 до 450 об/мин, а полный номинальный крутящий момент — 50 процентов от номинального крутящего момента при температуре окружающей среды до 100 °F, что упростит контроль подачи газа.

Универсальность широкого ряда показателей машины, например, производительности, частоты вращения коленчатого вала и давления, уникальна. Продукция отвечает стандартам сферы хранения высокого класса, чтобы соответствовать высоким требованиям клиентов. Мы предлагаем услуги превосходного качества и можем по первому требованию предоставить оборудование для подачи газа в трубопровод. Продукты компании можно адаптировать к погодным условиям, например сильному ветру и низким температурам, а если возникла неисправность, выполняется обслуживание по требованию.

Какими преимуществами обладает двигатель модели GCM34?

Механический КПД составляет 44 процента, а топливная эффективность — 5759 БТЕ/л.с. – ч. В сочетании с широким рядом рабочих условий (диапазон измерения 40 процентов и полная мощность при 100˚F) эти характеристики делают двигатель GCM34 привлекательным и экономичным решением. Этот двигатель класса 8000 л.с. является оптимальным решением для многих областей применения.

"Двигатель G16CM34 — новый продукт на рынке. Он сопровождается отличной поддержкой, а компания Caterpillar делает все для устранения возникших неисправностей. Это отличный механизм для работы. Он очень эффективный. У нас не было проблем с его эксплуатацией. Наша компания успешно справлялась с работой и выполняла обязательства перед клиентами”.
Джек Гейтвуд (Jack Gatewood), бывший вице–президент по строительству и оборудованию