Новый уплотнитель грунта Cat® 815
Новый уплотнитель грунта Cat® 815

Усовершенствованная технология нового уплотнителя грунта Cat® 815 увеличивает производительность, а новая конструкция снижает затраты на техническое обслуживание

Для публикации во всех регионах: апрель 2021 г.
Номер выпуска: 262PR21

 

Новый уплотнитель грунта Cat® 815 оснащен усовершенствованной технологией, которая помогает повысить производительность и эффективность за счет увеличения скорости уплотнения при выполнении больших объемов земляных работ. Новые конструкции и оптимизированное расположение узлов обслуживания в машине позволяют сократить расходы на техническое обслуживание на 9%. Все компоненты перемещены с крыши кабины для уменьшения общей высоты транспортного средства, а в усовершенствованной кабине оператора модернизированы механизм рулевого управления и климат-контроль для повышения комфорта.

Cat 815 быстро и качественно уплотняет почву благодаря четырем стальным барабанам шириной 39 дюймов (991 мм). Барабаны с шевронным расположением трамбующих кулачков обеспечивают высокое давление на грунт и сильное уплотнение, а также отличное сцепление и плавность хода. Благодаря симметричной конструкции кулачков усилие уплотнения остается одинаковым при движении как вперед, так и назад, а специальная конструкция трамбующего механизма уменьшает разрыхление материала. Регулируемые скребки исключают налипание материала независимо от направления прокатки, чтобы максимально повысить эффективность уплотнения.

Новые технологии повышают производительность

Новый уплотнитель грунта 815 оснащен устанавливаемой на заводе системой GPS-картографирования Cat Compact, которая позволяет видеть участки уплотнения, а также данные о выемках и насыпях. Новые технологии 815 позволяют быстро выполнять равномерное уплотнение за меньшее количество проходов, снижая расход топлива и затраты на переделки.

Операторы получают информацию о ходе работ по уплотнению с помощью системы контроля уплотнения Cat с технологией Machine Drive Power (MDP). Эта система измерения сопоставляет значения уплотнения и сопротивления качению с учетом жесткости грунта и увеличивает эффективность уплотнения. Данные о производительности и работе машины, которые собирает система обработки основной информации (VIMS), можно удобно отслеживать в реальном времени на большом сенсорном экране 3G в кабине. Технология Cat Link, доступная в режиме онлайн через интерфейс VisionLink®, собирает рабочие данные, например данные о местоположении машины, часах работы, расходе топлива, времени простоя, событиях и диагностических кодах, чтобы повысить эффективность управления автопарком.

Увеличение производительности труда оператора

Усовершенствованная кабина уплотнителя отличается повышенным уровнем комфорта и упрощает управление, что повышает производительность труда оператора. Переход к единой системе Cat STIC позволяет сократить количество циклов и ускорить их выполнение, уменьшить утомляемость оператора и повысить эффективность. Благодаря системе STIC рулевое управление, переключение передач и другие функции можно выполнять с помощью одного рычага. Для управления новым 815 требуются лишь небольшие движения, а передачи можно переключать без особых усилий.

Кабина установлена на изолирующих опорах и оснащена новым сиденьем Premium Plus (Премиум Плюс) с кожаной обивкой, принудительным воздушным обогревом и охлаждением, двухсторонней регулировкой поддержки для бедер, регулировкой поясничной опоры и опоры спины с электроприводом, а также динамическим торцевым демпфированием, обеспечивая комфортную работу в течение всего дня. Откидной подлокотник облегчает вход в кабину и выход из нее.

Избыточное давление в кабине помогает предотвратить попадание мусора, а автоматическая система климат-контроля поддерживает заданную оператором температуру. Герметичная конструкция снижает уровень шума в салоне, повышая комфорт оператора. Изображение со стандартной камеры заднего вида передается на экран дисплея в кабине, что улучшает обзор оператора во время уплотнения при движении задним ходом.

Сокращение затрат на техническое обслуживание на 9%

Новый уплотнитель грунта 815 отличается улучшенной технологией распределения воздушных потоков, сокращающей потребность в очистке и техническом обслуживании. Срок службы нового радиального воздушного фильтра в три раза больше, чем у предыдущей версии. Оператор получает предупреждение о блокировке воздушного потока с помощью электронного индикатора засорения воздухозаборника.

Отсек электроники уплотнителя расположен в модернизированной кабине, что упрощает обслуживание в условиях использования климат-контроля. Смотровые указатели ОЖ, трансмиссионного масла и гидросистемы обеспечивают возможность быстрой проверки и помогают снизить риск загрязнения. Сгруппированные точки заправки гидравлического масла, точки обслуживания охладителя топлива и конденсатора, а также централизованные точки смазки помогают еще больше сократить время обслуживания. Доступ к аварийному выключателю, выключателю "массы" аккумуляторной батареи и системе запуска двигателя от внешнего источника питания осуществляется быстро и удобно с уровня земли.

Предназначенные для тяжелых условий работы основные компоненты новой модели 815 спроектированы с учетом возможности капитального ремонта, обеспечивая несколько сроков эксплуатации и снижение совокупной стоимости владения. Регулируемые наконечники скребков, прошедшие термообработку и прямую закалку, увеличивают срок службы и снижают эксплуатационные расходы. Долговечные сменные трамбующие кулачки обеспечивают долгий срок службы.

Плавная работа, высокая надежность

Новый уплотнитель грунта Cat 815 оснащен проверенным в эксплуатации двигателем Cat C7.1, обеспечивающим максимальную экономию топлива, высокую производительность и повышенную удельную мощность. Два комплекта двигателя, доступные на выбор (один соответствует стандарту Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage V ЕС, другой — стандарту, эквивалентному Tier 3/Stage IIIA), позволяют обеспечить соответствие местным стандартам на выбросы загрязняющих веществ. Органы управления автоматическим отключением двигателя и электрической системы сокращают ненужную работу двигателя на холостом ходу и снижают расход топлива.

Система электронного управления переключением передач повышенной производительности (APECS) обеспечивает эффективность переключения передач, увеличение момента инерции при движении по склонам, а также экономию топлива благодаря поддержанию этого момента при переключении передач.

Для получения более подробной информации о новом уплотнителе грунта Cat 815 свяжитесь с ближайшим дилером компании Cat или посетите сайт https://www.cat.com.

 

Технические характеристики уплотнителя грунта 815

Двигатель

Cat® C7.1

Полезная мощность — T3/Stage IIIA, л. с. (кВт)

249 (186)

Полезная мощность — T4F/Stage V, л. с. (кВт)

249 (186)

Масса, T3/Stage IIIA, фунт (кг)

49,013 (22 232)

Масса — T4F/Stage V, фунт (кг)

49,652 (22 522)

Макс. скорость в режиме переднего/заднего хода, миль в час (км/ч)

11.3 (18.2) / 11.4 (18.4)

Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором с минимальной скоростью, воздухозаборником, выхлопной системой и генератором.

 

из

Уплотнитель грунта Cat 815

из

Уплотнитель грунта Cat 815

из

Уплотнитель грунта Cat 815

из

Уплотнитель грунта Cat 815

из

Уплотнитель грунта Cat 815

Новости о продуктах и услугах

Узнайте последние новости о продукции и двигателях Caterpillar.

Последние новости

 

# # #

 

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания Caterpillar убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и Cat "Modern Hex", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink — товарный знак компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированный в США и других странах

©Caterpillar, 2021 г. Все права защищены.

 

Контакты для СМИ

Представители Caterpillar по печатным материалам для продажи

Северная и Южная Америка

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Запросы читателей

www.cat.com/requestCatinfo