ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР CAT® 303E CR, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ПРИБЫЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАТОРА

Для распространения в Европе, Африке, СНГ и на Ближнем Востоке: октябрь 2015 г.
Номер пресс-релиза: 328PR15  

Новая модель Cat® 303E CR разработана для тех, кому требуется высокая производительность и надежная эксплуатация в сочетании с функциональной конструкцией и низкими часовыми расходами.

Гидравлический мини-экскаватор Cat 303E CR обладает максимальной эксплуатационной массой 3530 кг, шириной отвала 1550 мм и малым радиусом поворота, что ограничивает вылет задней части платформы значением 127 мм.  Этот экскаватор идеально подходит для эффективной и безопасной работы на рабочих площадках ограниченной ширины.  

Новая модель оборудована двигателем Cat C1.3 мощностью 17,5 кВт. Двигатель обладает высокой топливной эффективностью и обеспечивает плавную и точную работу в сочетании с гидросистемой с регулированием по нагрузке.

Рабочее место оператора на машине 303E CR является просторным и позволяет оператору без помех использовать органы управления, которые являются прочными и простыми в эксплуатации и предоставляют всю необходимую рабочую информацию.

Все рабочие места оператора, в конфигурациях с кабиной или навесом, имеют сертифицированные конструкции ROPS, TOPS и верхнее ограждение кабины (сертификация по уровню 1). Система блокировки Cat, предотвращающая гидравлическое перемещение при подъеме предохранительного бруса, обеспечивает дополнительную эксплуатационную безопасность совместно со стандартным сигналом хода, автоматическим тормозом механизма поворота и ремнем безопасности с инерционной катушкой.  

Автоматическая двухскоростная система хода повышает общую эффективность машины и простоту эксплуатации, а система автоматического перехода на холостой ход включает холостые обороты двигателя.  

Гидравлическая система машины 303E CR использует простые в управлении джойстики, гарантирующие более точное и стабильное управление, чем механические органы управления. Для удобства оператора органы управления вспомогательной гидросистемой интегрированы в джойстики, что позволяет использовать машину 303E CR с однонаправленным контуром для такого оборудования, как гидромолоты, или двунаправленным контуром для навесного оборудования с гидроцилиндрами или двунаправленными моторами.  

Для повышения производительности и эффективности оператора ковш машины 303E CR может поворачиваться на 200 градусов, обеспечивая превосходное удержание материала в конце подъема при загрузке самосвалов и позволяя отрывать более глубокие траншеи с плоской задней стенкой без перемещения машины.  

Дополнительную универсальность модели 303E CR дает возможность использования ковша в конфигурации "прямая лопата", что гарантирует преимущество при выполнении таких работ, как прокладка трубопроводов, удаление материала из кузовов самосвалов или заполнение бункера вплотную к стене. При выполнении копания в ограниченных пространствах или при наличии препятствий стрела со смещением 303E CR обеспечивает дополнительную универсальность.

В дополнение к этому, дополнительная проушина на переднем рычажном механизме является надежной точкой крепления для монтажа.

Для дополнительного удобства, функция плавающего положения отвала позволяет отвалу повторять контуры грунта и создавать ровный конечный профиль площадки, сокращая требуемое на выполнение операций время даже для неопытных операторов.  

С целью повышения общей универсальности на машине 303E CR используется механическое устройство для быстрой смены навесного оборудования, например шнековых буров и гидромолотов, а рукоять для установки прижима ковша входит в стандартную комплектацию. Аккумулятор вспомогательной гидравлической системы делает ее работу более плавной, предотвращая скачки давления, и стравливает давление через систему управления, упрощая смену навесного оборудования.  

Вспомогательные трубопроводы установлены низко на рукояти, рядом с навесным оборудованием, что позволяет избежать использования легко повреждаемых длинных шлангов для навесного оборудования. Быстроразъемные соединения гарантируют простое и герметичное соединение с навесным оборудованием. Модель 303E CR может работать с любым навесным оборудованием, используемым на мини-экскаваторах серий Cat 303.5 и 304 E, что обеспечивает высокую универсальность.

В качестве альтернативы стандартным резиновым гусеничным лентам, для машины 303E CR доступны стальные гусеничные ленты для защиты от острых частиц мусора.

###

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.  

©Caterpillar, 2015 г. Все права защищены.  

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Европа, Африка, Ближний Восток

Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com
 

Заявки посетителей www.cat.com/requestCatinfo