Для распространения в Африке, СНГ и на Ближнем Востоке: июль 2015 г.
Номер пресс-релиза: 232PR15
Новый гидравлический экскаватор Cat® 336D2 GC, обладающий эксплуатационной массой 32 900 кг, предоставляет клиентам максимальные преимущества, обеспечивая высокую производительность при выполнении широкого спектра операций и значительное сокращение расхода топлива в экономичном режиме. Оптимизированные конструкции и исключительно прочная ходовая часть гарантируют продолжительный срок службы, а проверенные в работе компоненты являются залогом надежной ежедневной работы. Широкий выбор навесного оборудования повышает универсальность машины, а просторная кабина обеспечивает комфорт и безопасность оператора. Доступные технологии Cat Connect повышают общую эффективность машины и безопасность на рабочей площадке.
Машина 336D2 GC оснащена топливоэффективным двигателем Cat C9 ACERT™ с номинальной мощностью 208 кВт (ISO14396), который был разработан для соответствия требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Электронное управление топливной системой и системой подачи воздуха обеспечивает оптимальную мощность, а постоянная частота вращения коленчатого вала двигателя способствует экономии топлива и снижению уровня шума. Обороты двигателя автоматически снижаются в условиях работы с низкой нагрузкой для дополнительной экономии топлива. Новая трехступенчатая система фильтрации топлива эффективно удаляет загрязняющие вещества из топлива потенциально низкого качества, гарантируя минимальное время простоя и оптимальную защиту двигателя и компонентов топливной системы.
Работая при разгрузочном давлении главного контура 35 000 кПа и обеспечивая оптимальную подачу эксплуатационной жидкости от одного из двух больших насосов, гидравлическая система машины 336D2 GC развивает достаточную мощность для работы с широким ассортиментом ковшей и навесного оборудования. Электрический датчик давления гарантирует дополнительную эффективность и экономию топлива, снижая расход насоса при работе с малой нагрузкой, а клапаны контура рекуперации стрелы и рукояти эффективно перерабатывают гидравлическую жидкость для снижения нагрузки на насосы. Вспомогательная гидравлическая система, доступная по отдельному заказу, повышает универсальность, позволяя использовать навесное оборудование с силовым приводом.
Конструкции
Оптимизированная основная рама экскаватора 336D2 GC усилена в зонах, подверженных высоким нагрузкам (например, основание стрелы), а массивный кузов отличается высокой прочностью и надежностью. Исключительно прочные рамы гусеничной ленты формируют основание ходовой части, конструкция которой включает высококачественные стальные компоненты, в сочетании со смазываемыми гусеницами, снижающими уровень шума и внутренний износ ходовой части.
Оптимизированный передний рычажный механизм, удлиненная стрела 6,5 м и рукоять 2,8 м, использует конструкции коробчатого сечения, выполненные из высокопрочной стали, а также многопластинчатую конструкцию с внутренними перегородками для дополнительной прочности в особо тяжелых условиях эксплуатации. Рычажный механизм также использует литые и штампованные детали в высокопрочных зонах и устанавливается при помощи высокопрочных износостойких шарнирных пальцев большого диаметра. Их техническое обслуживание не вызывает никаких сложностей.
Универсальная машина 336D2 GC может быть оснащена широким рядом ковшей и навесного оборудования с креплением на пальцах или с устройством для быстрой смены оборудования с целью обеспечения оптимальной производительности и долговечности в различных рабочих условиях. Ковши отличаются точно выверенной геометрией для упрощения загрузки, что позволяет сократить время цикла копания, повысить производительность и сэкономить топливо. В ассортимент навесного оборудования входят гидромолоты, грейферы, гидроножницы, мультипроцессоры, уплотнители и рыхлители. Устройства смены навесного оборудования Cat позволяют оператору быстро менять оборудование и переходить от выполнения одной задачи к другой, обеспечивая оптимальную эксплуатацию машины.
Рабочая среда оператора
Эргономичное рабочее место оператора является просторным, тихим и комфортным. Оно оборудовано легкочитаемым ЖК-монитором (с возможностью выбора одного из 42 языков), предоставляющим важную рабочую информацию. Рабочее место оператора оснащено легкими в управлении джойстиками, автоматической системой климат-контроля и подрессоренным сиденьем, позволяющим подобрать удобное положение для операторов любого телосложения. Система нагнетающей вентиляции с фильтрацией гарантирует чистоту воздуха в кабине, а повышенное давление предотвращает попадание в кабину пыли и грязи.
Большие окна обеспечивают круговой обзор, повышая безопасность на рабочей площадке. Резинометаллические опоры кабины предотвращают передачу шума и вибраций на рабочее место оператора, что способствует повышению комфорта и производительности.
Для безопасности оператора рычаг с гидравлической активацией блокирует все гидравлические функции, предотвращая случайное перемещение, а переключатель на уровне земли может использоваться для отключения двигателя в аварийной ситуации. Противопожарный экран по всей длине отделяет отсек насоса от двигателя. Противоскользящие накладки с болтами с потайной головкой, устанавливаемые на плоские ступени, предотвращают поскальзывание.
Технология
Интегрированные технологии Cat Connect предназначены для оптимизации трех ключевых аспектов: управление парком техники, производительность и безопасность. В число технологий LINK входят Product Link™, предоставляющая доступ к информации о местоположении машины, часах работы, расходе топлива, времени холостого хода и кодах событий через пользовательский онлайн-интерфейс VisionLink®.
Удобство технического обслуживания
Электрический топливоподкачивающий насос устраняет необходимость заполнения топливных фильтров перед установкой, а отверстия для планового взятия проб масла по программе S•O•SSM легко доступны и позволяют брать пробы из работающих систем. Близкое расположение радиатора и маслоохладителя обеспечивает легкость очистки. Навинчиваемые фильтры топлива и масла доступны с уровня земли, а герметизированные гидравлические фильтры передают предупреждающее сообщение, когда требуется их обслуживание. Дверцы для технического обслуживания надежно фиксируются для повышенной безопасности и обеспечивают доступ к отсекам для обслуживания. Точки плановой смазки легко доступны с уровня земли.