Устройство смены навесного оборудования Cat®, оснащенное узлом крепления с захватами, гарантирует надежное присоединение навесного оборудования и повышает универсальность гидравлического экскаватора

Для распространения в Европе, Африке, СНГ и на Ближнем Востоке: март 2015 г.
Номер пресс-релиза: 68PR15

Новое устройство смены навесного оборудования Cat® для гидравлических экскаваторов, оснащенное узлом крепления с захватами, разработано для обеспечения безопасности и производительности. Оно имеет мощную двухступенчатую систему блокировки, которая гарантирует надежное подсоединение навесного оборудования. Кроме того, оператор получает звуковое/визуальное подтверждение надлежащего подключения. Новый внутренний механизм устройства в сочетании с непрерывным гидравлическим усилием машины и фактическим усилием копания обеспечивает надежную работу навесного оборудования. Эффективная конструкция не только отличается сниженной массой, позволяя использовать ковши с большой грузоподъемностью без снижения прочности и долговечности, но и гарантирует сохранение оптимального усилия отрыва и мощности копания. Новое устройство для смены навесного оборудования отвечает требованиям международных стандартов по безопасности и доступно в конфигурации, ширина которой не превышает ширину узких ковшей для траншейных работ, позволяя сократить время обратной засыпки.

Новое устройство доступно для экскаваторов моделей с 311 по 349 (серий D, E и F) и совместимо с навесным оборудованием Cat и большинством ковшей конкурентов. Помимо этого, большая часть машин серии F оснащается устанавливаемыми на заводе вспомогательными гидросистемами для работы с устройством.

Используя линейку ковшей Cat и специальное навесное оборудование, владельцы машин Cat не только повышают их универсальность, но и получают преимущества в результате эксплуатации машины, навесного оборудования и устройства для его смены, разработанных одной компанией и рассчитанных на совместную работу в качестве единой эффективной и высокопроизводительной системы. Такой подход позволяет использовать опыт работы компании Caterpillar в металлургической промышленности, знание сферы применения, отрасли производства и принципов обеспечения устойчивости машины, а также единый центр технической поддержки — регионального дилера Cat.

Особенности конструкции

Новое устройство смены навесного оборудования Cat, оснащенное узлом крепления с захватами, оборудовано клиновидным фиксатором для удержания пальца, а также принудительным вспомогательным фиксатором. Система поддерживает стабильное гидравлическое давление на клиновидном фиксаторе. Большую часть усилий поглощает рама устройства, а не активирующий цилиндр, что позволяет повысить долговечность. В соответствии с новыми требованиями к безопасности устройство фиксирует положение навесного оборудования в случае падения гидравлического давления.

Новые устройства для смены навесного оборудования, разработанные для обеспечения оптимального соотношения массы и прочности конструкции, гарантируют долговечность и производительность в самых тяжелых условиях эксплуатации. Сокращение массы некоторых моделей на 10 процентов по сравнению со стандартными устройствами — значительное конструктивное преимущество, позволяющее улучшить производительность машины. Также устройство имеет конфигурацию с коротким профилем, что сокращает радиус вращения ковша до кончика зубьев (расстояние от фиксирующего пальца рукояти до режущей кромки ковша) для увеличения усилия копания, коэффициента заполнения и экономии топлива. Все это способствует повышению устойчивости машины.

В любой области применения работа изделия может быть нарушена из-за скапливания в нем и вокруг него грязи, породы и мусора. Чтобы существенно сократить подобный риск, новое устройство смены навесного оборудования Cat, оснащенное узлом крепления с захватами, снабжено экраном защиты от мусора, который полностью закрывает верхнюю часть изделия. Это гарантирует надлежащую работу и сокращает объем технического обслуживания, т. к. теперь не надо периодически прерывать работу и убирать застрявший в устройстве материал.

Подъемная проушина расположена в задней части устройства (совпадает с осью рукояти) и помогает оператору выравнивать груз и обеспечивать точность управления при размещении объектов, например траншейной опалубки. Подъемная проушина по форме, размеру и конструкции не отличается от проушин на ковшах и позволяет использовать увеличенные грузозахватные устройства и повышать их устойчивость.

Плановое техническое обслуживание нового устройства упрощено благодаря централизованному блоку смазки, расположенному сбоку и позволяющему обеспечить смазку всех точек, кроме двух. Это экономит время и гарантирует надлежащее обслуживание.

 

Печатные материалы

Место для изображения

Загрузить изображение с высоким разрешением

 

Alt Text Alt Text

###

Примечание для редакторов:  компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.


Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling):  Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly):  Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore):  Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей

www.cat.com/requestCatinfo