Компания Caterpillar представляет новый подземный самосвал уменьшенной конфигурации

Для распространения во всех странах мира: сентябрь 2016 г.
Номер пресс-релиза: 471PR16

Компания Caterpillar представляет новый подземный самосвал AD22 в линейке оборудования для разработки твердых пород. Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой и полезной грузоподъемностью 22,0 тонны (24,2 амер. тонны) отличается самым малым размером среди всей линейки оборудования Cat®, но при этом демонстрирует высокопроизводительную работу и прочность, свойственные проверенным моделям большего размера. Небольшие габариты и маневренность самосвала повышают производительность горных работ, для которых используется оборудование подобного размера.

Самосвал AD22 оснащен проверенными на практике компонентами Cat, такими как дизельный двигатель C11 ACERT™. Полная мощность этого надежного двигателя составляет 242 кВт (325 л.с.), что позволяет достигать превосходной скорости на уклонах. Новый самосвал использует компоненты, которые уже применялись на некоторых других машинах Cat, что обеспечивает доступность запасных деталей и позволяет снизить складские расходы.  

Широкий кузов обеспечивает быструю и легкую загрузку. Доступны различные размеры кузова, благодаря чему самосвал можно использовать для всех горных работ, в которых применяется оборудование данного размера.

Модель AD22 также демонстрирует преимущества эргономичной конструкции, разработанной Caterpillar и включающей органы управления и контрольно-измерительные приборы для удобства оператора. Данные о состоянии машины отображаются на легкочитаемом цветном ЖК-дисплее.

Новый самосвал может быть оснащен открытым отделением оператора или заказываемой отдельно закрытой кабиной. Оба варианта оснащены сертифицированными конструкциями ROPS/FOPS. Эргономичная конструкция обеспечивает прекрасный обзор зоны перед самосвалом, а ЖК-дисплей показывает изображение с камеры заднего вида при движении задним ходом.

На выставке MINExpo 2016 компания объявила о том, что модель AD22 будет выпущена на рынок в середине 2017 года, после того как пройдет суровые испытания в полевых условиях. К тому времени также будут доступны дополнительные детали и технические характеристики. Для получения более подробной информации о подземных самосвалах Cat посетите стенд Caterpillar на выставке MINExpo 2016, обратитесь к региональному дилеру Cat или зайдите на сайт: www.cat.com/mining

# # #

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

©2016 Caterpillar. Все права защищены

Новый, самосвал Новый, самосвал

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей www.cat.com/requestCatinfo