Для распространения по всему миру: март 2020 г.
Номер пресс-релиза: 204PR20
Компания Caterpillar Work Tools предлагает систему TiltRotate System (TRS) для мини-экскаваторов Cat® нового поколения. В новых моделях TRS6 и TRS8 возможно вращение установленного навесного оборудования (в том числе ковшей, вил, грейферов, щеток и уплотнителей) на 360 градусов и наклон в сторону на 40 градусов. В результате из одного положения машины можно достичь большего числа рабочих зон, перемещая навесное оборудование над препятствиями, под ними и вокруг них при выемке грунта, профилировании траншей, сортировке утилизируемых материалов или укладке труб. Новые модели TRS значительно повышают универсальность мини-экскаватора и доступны в различных конфигурациях в соответствии с рабочими задачами.
Модели TRS оснащаются двумя устройствами сопряжения: верхним устройством, соединяющим TRS с монтажной платформой, и нижним устройством для подсоединения к TRS различного навесного оборудования. Доступны четыре конфигурации TRS6. Пользователь может выбрать верхнее гидравлическое устройство для быстрой смены навесного оборудования S-типа или устройство с креплением на пальцах. Также можно решить, будет ли TRS оснащена встроенным грейфером (который можно использовать вместе с установленным навесным оборудованием). На всех моделях TRS6 нижнее устройство сопряжения представляет собой гидравлическое устройство для быстрой смены навесного оборудования S-типа.
Четыре конфигурации модели TRS8 позволяют выбрать устройство для быстрой смены навесного оборудования S-типа для верхнего и нижнего устройств сопряжения либо установить верхнее устройство сопряжения с пальцевым креплением и нижний узел крепления с захватами для быстрой смены навесного оборудования. Также можно принять решение об оснащении системы встроенным грейфером. (Конфигурация с пальцевым креплением или узлом крепления с захватами недоступна при наличии встроенного грейфера.)
Преимущества конструкции
Благодаря компактной конструкции моделей TRS6 и TRS8 мини-экскаватор поддерживает высокое усилие копания, а усиленный редуктор со специально разработанным кольцом подшипника распределяет рабочее усилие для снижения нагрузки на TRS и базовую машину. Кроме того, не требующая технического обслуживания система смазки системы вращения эффективно распределяет тепло. Система вращения с высоким крутящим моментом быстро перемещает навесное оборудование в нужное положение, а встроенный механизм автоматической блокировки обеспечивает копание под любым углом. Единая точка смазки на моделях TRS8 обеспечивает смазку всех нужных соединений.
Гидроцилиндр наклона двойного действия оснащен встроенными клапанами удержания нагрузки, которые поддерживают фиксирующее давление и предотвращают перемещение цилиндра под нагрузкой. Закаленные поршни и подшипники цилиндра не требуют технического обслуживания. Износостойкие и коррозионно-устойчивые поверхности цилиндра также не требуют обслуживания. Встроенный, установленный дилером комплект для управления работами на местах, в который входят специально разработанные джойстики, пригоден для всех комбинаций стрелы и рукояти и обеспечивает интуитивно понятное управление системой TRS и встроенным грейфером. Монитор TRS предоставляет оператору информацию о положении навесного оборудования, а датчик включения/выключения обеспечивает надежное крепление навесного оборудования с помощью безопасного фиксирующего механизма с индикатором. Функция встряхивания ковша в моделях TRS8, активируемая кнопкой на джойстике, облегчает равномерное распределение материалов.
Применение системы TRS
Модели TRS6 разработаны для мини-экскаватора Cat 306 CR. Модели TRS8, в которых используется устройство для быстрой смены навесного оборудования S-типа для верхнего и нижнего устройств сопряжения, подходят для моделей 307.5, 308, 308.5, 309 и 310. Одна из двух оставшихся моделей TRS8, в которых используется устройство сопряжения с пальцевым креплением или узел крепления с захватами, предназначена для моделей 307.5, 308, 308.5 и 309, а вторая — для модели 310.
|
585-0421 |
585-0422 |
585-0423 |
585-04234 |
Верхнее устройство сопряжения |
S40* |
S40 |
Пальцевое крепление |
Пальцевое крепление |
Нижнее устройство сопряжения |
S40 |
S40 |
S40 |
S40 |
Грейфер |
Опция |
Стандартная комплектация |
Опция |
Стандартная комплектация |
*Устройство для быстрой смены навесного оборудования S-типа
|
570-7120 |
570-7121 |
570-7122 |
570-7123 |
Верхнее устройство сопряжения |
S50* |
S50 |
Пальцевое крепление (8T) |
Пальцевое крепление (10T) |
Нижнее устройство сопряжения |
S50 |
S50 |
PG OT 8T** |
PG QT 10T |
Грейфер |
Стандартная комплектация |
Опция |
Н/д |
Н/д |
*Устройство для быстрой смены навесного оборудования S-типа
**Узел крепления с захватами для быстрой смены навесного оборудования
# # #
Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.
CAT, CATERPILLAR, ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ, соответствующие логотипы, Caterpillar Yellow, маркировка техники Power Edge и Cat Modern Hex, а также идентификационные данные корпорации и ее продукции из этого документа являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.
© Caterpillar, 2020. Все права защищены.
Контакты для СМИ |
Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ Северная и Южная Америка Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com Страны Европы, Африки и Ближнего Востока Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com |
Обращения читателей |
www.cat.com/requestCatinfo |