Экскаватор Cat 320 GX
Экскаватор Cat 320 GX

Новый экскаватор Cat® 320 GX создан на основе современных технологий и отличается низкими эксплуатационными расходами и затратами на владение, улучшенной топливной эффективностью и надежной работой

Для распространения в Евразии, Грузии, Монголии: март 2022 г.
Номер пресс-релиза: 124PR22


Надежная эксплуатация при меньших расходах является отличительной особенностью нового гидравлического экскаватора Cat® 320 GX. Новый экскаватор обладает качеством машин Cat классической серии D наряду с современными модификациями, такими как высокопроизводительная гидравлическая система и современные органы управления. Наряду с улучшенными 320 и стандартными моделями 320 GC новый экскаватор GX позволяет подрядчикам выбрать оборудование в соответствии с потребностями.  

Предназначенная для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов, начиная с максимальной производительности и заканчивая работой при низких удельных затратах на тонну, новая модель GX предлагает уменьшенный расход топлива, сокращенные затраты на техническое обслуживание и низкую начальную закупочную цену по сравнению с моделями GC компании Cat для быстрой окупаемости. Топливная эффективность модели 320 GX на 15% выше по сравнению с моделью 320D2 GC в аналогичных областях применения. Клапан с электронным управлением точно и своевременно направляет гидравлическую мощность туда, где она необходима, повышая производительность. Сохраняя ожидаемую клиентами от экскаваторов Cat надежность и долговечность, новая серия GX предлагает более низкую начальную закупочную цену по сравнению с другими моделями при наличии расширенных функций.

Выбор режимов Power и Smart позволяет операторам управлять потреблением топлива. Режим Power позволяет добиться непрерывной максимальной мощности и производительности, в то время как режим Smart автоматически согласует мощность двигателя и гидравлическую мощность с условиями проведения землеройных работ в целях сохранения топлива без ущерба для производительности. Система автоматического управления двигателем (AEC) уменьшает частоту вращения двигателя, когда машина неподвижна, чтобы свести к минимуму расход топлива.

Простое техническое обслуживание

Новая модель экскаватора включает в себя последние технические разработки, позволяющие сократить затраты на техническое обслуживание на 20% по сравнению с моделью 320D2 GC. Улучшения конструкции позволяют значительно увеличить интервалы между техобслуживанием и обеспечивают удобный доступ к объединенным блокам фильтров. Гидравлические, воздушные и топливные фильтры обладают увеличенной емкостью для обеспечения длительного срока службы.

Интервалы обслуживания топливных фильтров увеличены с 500 до 1000 часов, интервалы обслуживания нового фильтра гидравлического масла с улучшенной фильтрацией увеличены с 2000 до 3000 часов. Автоматический подогрев ускоряет прогрев гидравлической системы при низких температурах, что позволяет увеличить срок службы компонента.

В новом экскаваторе 320 GX для уплотнения пальцев и втулок гусеничных лент используется консистентная смазка, обеспечивающая надежную работу ходовой части. Клиенты могут оснастить ковши заказными наконечниками Advansys™, которые дольше остаются острыми и которые можно быстро заменить с помощью гаечного ключа.

Эффективная эксплуатация и безопасность

Запуск нового экскаватора 320 GX осуществляется при помощи кнопки. Новый монитор с сенсорным экраном диагональю 203 мм (8 дюймов) предоставляет операторам быстрый доступ к большинству настроек машины, включая настройки кнопок джойстика и его чувствительности. Идентификационный код оператора позволяет операторам выбирать режим мощности, настраивать кнопки джойстика и его чувствительность, а также восстанавливать настройки при входе в систему для быстрого возврата к работе.

Конструкция кабины модели GX позволяет сократить нагрузку на оператора. Модель оснащена регулируемым сиденьем для операторов с любым телосложением. Элементы управления машиной расположены в передней части кабины, что позволяет избежать потребности в разворотах и поворотах оператора. Стандартный автоматический климат-контроль повышает комфорт оператора, в то время как уплотнения кабины, герметичность и воздушный фильтр кабины служат для уменьшения шума и улучшения общего качества воздуха. Большое стекло и узкие стойки кабины улучшают видимость траншеи, а дополнительная камера заднего вида еще больше расширяет зону видимости. Удобство работы обеспечивается при помощи встроенной радиосистемы с Bluetooth, встроенным USB-портом и вспомогательным входом для подсоединения и зарядки устройств, а также розеткой 24 В пост. тока для ускоренной зарядки.

Система бесключевого запуска экскаватора GX с помощью кнопки и идентификационный код оператора помогают предотвратить кражу машины. Доступ к фильтрам с уровня земли, дренажные отверстия и отверстия для планового взятия проб масла обеспечивают простоту и безопасность выполнения профилактического техобслуживания. Поручни, рифленные ступени и противоскользящие поверхности с утопленными болтами обеспечивают безопасную посадку, высадку и взбирание на экскаватор. Для дополнительной безопасности ящик для инструментов/хранения, дверца доступа к заливной горловине топливного бака, заливная горловина гидравлического масла и отсек слива топлива оснащены замками.

Стандартная телематическая система Product Link™ улучшает общую эффективность экскаватора GX путем автоматического и точного сбора информации о машине, включая ее местонахождение, моточасы, расход топлива, время простоя, оповещения о необходимости срочного техобслуживания, диагностические коды и состояние машины, с которой можно ознакомиться в реальном времени с помощью интернет-ресурса и мобильного приложения. My.cat.com и VisionLink® предоставляют онлайн-доступ к данным Product Link, которые позволяют операторам принимать обоснованные решения, помогающие увеличить производительность, снизить расходы, упростить техобслуживание и улучшить безопасность на рабочей площадке.

Подробнее о новом экскаваторе Cat 320 GX можно узнать у местного дилера компании Cat или на сайте по адресу www.cat.com.

Технические характеристики Cat® 320 GX

 

320 GX

Двигатель

Cat® C4.4 — двигатель с одинарным турбокомпрессором

Мощность двигателя (ISO 14396)

104 кВт (139 л. с.)

Эксплуатационная масса

19 900 кг (43 900 фнт)

Максимальное давление

35 000 кПа (5075 фунт./кв. дюйм)

Максимальный расход

429 л/мин (113,4 галл/мин)

Максимальная глубина копания*

6430 мм (21 фут 1 дюйм)

*320 GX: штанга R5.7 м (18 футов 8 дюймов) с рукоятью R2.7 м (8 футов 9 дюймов)
Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике, когда двигатель оборудован вентилятором, системой воздухозаборника, системой выпуска отработавших газов и генератором.

 

из
из
из

Новости о продуктах и услугах

Узнайте последние новости о продукции и двигателях Caterpillar.

Последние новости

 

# # #

 

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги в регионах с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от сети независимых дилеров компании Cat соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания Caterpillar убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров, выполняющих работы по техобслуживанию.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET’S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink — товарный знак компании VirtualSite Solutions LLC, зарегистрированный в США и других странах

© Caterpillar, 2022 г. Все права защищены 

 

Контакты для СМИ

Представители Caterpillar по печатным материалам для продажи

Северная и Южная Америка

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Запросы читателей

www.cat.com/requestCatinfo