Для распространения во всех странах мира: сентябрь 2016 г.
Номер пресс-релиза: 480PR16
Caterpillar представляет новую систему предупреждения столкновений, Proximity Awareness, для наземной техники. Являясь частью модуля Cat® MineStar™ Detect, новая система использует новейший способ связи между равноправными устройствами, применяемый в автопромышленности. Она обеспечивает быструю и надежную связь между транспортными средствами и предоставляет оператору необходимую информацию для предотвращения столкновений. При этом не требуется наличия надежной радиосети на объекте или подключения к ней.
Бортовые компоненты системы можно установить на легкую технику, а также на наземное горнодобывающее оборудование любой марки. По сравнению с предыдущей версией системы Cat Proximity Awareness, работающей через сеть WiFi, на новой системе меньше компонентов. Это позволило снизить ее стоимость и сократить место, необходимое для установки. Сама установка системы теперь также выполняется быстрее.
Бортовой дисплей может хранить данные о происшествиях за последние 24 часа. Эти данные направляются в офис для хранения и анализа с помощью стратегически расположенных на рабочей площадке активных точек связи. Фиксация, воспроизведение и выдача отчетов по происшествию выполняются независимо от модуля MineStar Fleet.
Данные от модуля Cat MineStar Fleet и систем обнаружения объектов (Object Detection) и предупреждения об опасном приближении к объектам (Proximity Awareness) могут одновременно отображаться на одном дисплее в кабине. Новая система Proximity Awareness также использует аварийные сигналы, которые операторы могут легко отличить от сигналов других систем. При совместном использовании с модулем Fleet в офисе, усовершенствованная функция составления отчетов оценивает производительность оператора с учетом количества происшествий, связанных с техникой безопасности. В новой системе сохранены многие функции предыдущей версии, например запретные зоны, зоны ограничения скорости, широкие возможности настройки рабочих зон и траекторий, уведомления для оператора, фиксация и воспроизведение данных о происшествии в обучающих целях или с целью реконструкции событий.
Новая система, как и предыдущая, очень проста в использовании. Система Proximity Awareness предоставляет оператору информацию через интуитивно понятный графический дисплей в кабине и обеспечивает три уровня аварийной сигнализации. Зоны, определяющие срабатывание аварийного сигнала, можно настраивать. Приоритет аварийного предупреждения варьируется от низкого до критического. Низкий приоритет указывает, что траектория машины ведет к столкновению с другой машиной или что она предполагает движение за другой машиной на слишком малом расстоянии. Критические аварийные сигналы подаются, когда пересекаются зоны безопасности двух или более машин. Если машины просто находятся рядом, выполняя обычные операции, например погрузку или транспортировку, для определенных классов машин можно задать фильтры аварийных сигналов, чтобы некритические предупреждения не отвлекали оператора.
Для получения более подробной информации о системе Proximity Awareness и других возможностях системы Cat MineStar посетите стенд Caterpillar на выставке MINExpo 2016, обратитесь к региональному дилеру Cat или зайдите на сайт: www.cat.com/minestar