Новый уплотнитель закладки отходов Cat® 816
Новый уплотнитель закладки отходов Cat® 816

Новый уплотнитель закладки отходов Cat® 816 отличается большим временем безотказной работы, меньшим объемом технического обслуживания и позволяет увеличить производительность труда оператора.

Для международной публикации: апрель 2021 г.
Номер выпуска: 276PR21

 

Новые уплотнители закладки отходов Cat® 816, спроектированные на основе почти 50-летнего опыта обеспечения максимальной производительности уплотнения и высокой прочности, отличаются улучшенными защитными ограждениями и конструктивными особенностями, позволяющими оптимизировать время безотказной работы. Новое расположение обслуживаемых узлов сокращает время технического обслуживания, а обновленная конструкция кабины уплотнителя повышает комфорт и производительность труда оператора.

Новые щитки рамы предотвращают возможные повреждения и отводят мусор от рамы и кожуха капота. Новые фиксируемые шарниры на служебных дверцах предотвращают их непреднамеренное открывание, защищая внутренние компоненты от загрязнения. Эти новые щитки и дверцы сокращают количество отказов, связанных с тяжелыми условиями работы на полигонах отходов.

Возможность сокращения обслуживания на 12%

Новый уплотнитель 816 отличается улучшенной технологией распределения воздушных потоков, сокращающей потребность в очистке и техническом обслуживании. Срок службы нового радиального воздушного фильтра в четыре раза больше, чем у предыдущей версии. Оператор получает предупреждение о блокировке воздушного потока с помощью электронного индикатора засорения воздухозаборника. Воздухозаборник, снабженный сетчатым фильтром, предотвращает попадание мусора в область радиатора, помогая поддерживать надлежащий воздушный поток, а вентилятор с автоматическим реверсом и возможностью ручного включения выдувает скопившийся мусор.

Смотровые указатели охлаждающей жидкости, масла коробки передач и гидросистемы обеспечивают возможность быстрой проверки и помогают снизить риск загрязнения. Сгруппированные точки обслуживания гидравлического масла, охладителя, охладителя топлива и конденсатора, а также централизованные точки смазки помогают еще больше сократить время обслуживания. Доступ к аварийному выключателю, выключателю "массы" аккумуляторной батареи и системе запуска двигателя от внешнего источника питания осуществляется быстро и удобно с уровня земли.

Основные компоненты новой модели 816, предназначенные для тяжелых условий работы, спроектированы с учетом возможности капитального ремонта, что обеспечивает несколько сроков эксплуатации. Повторное использование и восстановление компонентов машины обходится значительно дешевле по сравнению с покупкой новых и помогает снизить совокупную стоимость владения.

Увеличение производительности труда оператора

Кабина уплотнителя отличается повышенным уровнем комфорта и упрощает управление машиной, что повышает производительность труда оператора. Для повышения эффективности органы управления машиной включают панели мембранных переключателей, систему зажигания с помощью ключа и переключатель управления электрогидравлическим стояночным тормозом. Переход к единой системе Cat STIC™ позволяет сократить количество циклов и ускорить их выполнение, уменьшить утомляемость оператора и повысить производительность. Система STIC объединяет рулевое управление, переключение передач и другие функции в одном рычаге.

Кабина установлена на изолирующих опорах и оснащена новым сиденьем Premium Plus с кожаной обивкой, принудительным воздушным обогревом и охлаждением, двухсторонней регулировкой поддержки для бедер, регулировкой поясничной опоры и опоры спины с электроприводом, а также динамическим торцевым демпфированием, что обеспечивает комфортную работу в течение всего дня. Избыточное давление в кабине помогает снизить уровень шума и предотвратить проникновение грязи и запахов. В кабине установлена автоматическая система климат-контроля, которая поддерживает заданную оператором температуру.

Операторы получают информацию о рабочих условиях машины с помощью сенсорного экрана 3G с удобным интерфейсом для просмотра системы обработки основной информации (VIMS™). Это помогает оптимизировать время безотказной работы машины. Технология Cat Link улучшает управление парком машин, обеспечивая онлайн-доступ через VisionLink® к критически важным данным машины, таким как местоположение, часы работы, расход топлива, время простоя и диагностические коды. Cat Compact экономит топливо и снижает износ машины, а также позволяет оператору добиться более высокой плотности уплотнения с помощью данных от расположенных в кабине устройств, отчетов о положении машины и счетчика выполненных проходов. Стандартная камера обзора машины повышает безопасность оператора и рабочих на площадке.

Проверенная, эффективная силовая передача

Новый, специально спроектированный уплотнитель закладки отходов Cat 816 оснащен проверенным в эксплуатации двигателем Cat C7.1, обеспечивающим максимальную топливную экономичность и повышенную удельную мощность. Доступны два дополнительных пакета для двигателя (Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США или ЕС Stage V и аналог стандарта Tier 3 или Stage IIIA), позволяющие обеспечить соответствие местным стандартам на выбросы загрязняющих веществ. Система электронного управления переключением передач повышенной производительности (APECS) обеспечивает эффективность переключения передач, увеличение момента инерции при движении по склонам, а также экономию топлива благодаря поддержанию этого момента при переключении передач.

Кулачки колес Paddle и Plus, разработанные специально для уплотнителей Cat, обеспечивают высокую производительность уплотнения и тяговое усилие. Отбойные брусы и доступные очищающие пальцы помогают защитить колеса от мусора, повышая тем самым эффективность уплотнения и плотность уплотняемого материала.

Для получения подробной информации о новом уплотнителе закладки отходов Cat 816 свяжитесь с местным дилером компании Cat или посетите веб-сайт https://www.cat.com.

 

Технические характеристики уплотнителя закладки отходов 816

 

Двигатель

Cat® C7.1

Полезная мощность — T3/Stage IIIA, л. с. (кВт)

249 (186)

Полная мощность — T3/Stage IIIA, л. с. (кВт)

286 (213)

Полезная мощность — T4F/Stage V, л. с. (кВт)

249 (186)

Полная мощность — T4F/Stage V, л. с. (кВт)

284 (212)

Масса, T3/Stage IIIA, фнт (кг)

56 793 (25 761)

Масса — T4F/Stage V, фнт (кг)

57 345 (26 052)

Макс. скорость переднего/заднего хода, миль/ч (км/ч)  

7,5 (12,0) / 8,5 (13,7)

Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором с минимальной скоростью, воздухозаборником, системой выпуска отработавших газов и генератором.

 

из

Уплотнитель закладки отходов Cat 816

из

Уплотнитель закладки отходов Cat 816

из

Уплотнитель закладки отходов Cat 816

из

Уплотнитель закладки отходов Cat 816

из

Уплотнитель закладки отходов Cat 816

Новости о продуктах и услугах

Узнайте последние новости о продукции и двигателях Caterpillar.

Последние новости

 

# # #

 

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания Caterpillar убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET’S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink — товарный знак компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированный в США и других странах.

© Caterpillar, 2021. Все права защищены. 

 

Контакты для СМИ

Представители Caterpillar по печатным материалам для продажи

Северная и Южная Америка

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Запросы читателей

www.cat.com/requestCatinfo