Для публикации в Африке, на Ближнем Востоке, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (кроме Японии, Кореи, Австралии и Новой Зеландии) и в странах СНГ: август 2017 г.
Номер пресс-релиза: 323PR17
Новый бульдозер Cat® D6K отличается лучшей в своем классе топливной эффективностью и гарантирует мощность и точность при выполнении широкого спектра работ. Установив последние обновления, повысить производительность этого универсального бульдозера можно благодаря возможности выбора опционального решения на основе технологии GRADE, которое помогает оператору выполнять больше работы высокого качества за меньший промежуток времени.
Надежный двигатель Cat C7.1 ACERT™ обеспечивает стабильную подачу мощности 97 кВт. Экономичные режимы оптимизируют обороты двигателя, сохраняя при этом скорость хода, обеспечивая экономию до 18% топлива при выполнении работ с меньшей нагрузкой на отвал, например конечного профилирования. Универсальность выполнения различных задач обеспечивается превосходной маневренностью гидростатической коробки передач, высокой степенью отклика системы рулевого управления и возможностью использования полной загрузки отвала. Оптимизированная конструкция ходовой части гарантирует более быстрое, ровное и точное финишное профилирование.
D6K заменяет текущую модель D6K2 в рамках плана по упрощению названий моделей, внедренного компанией Caterpillar.
Технологии Cat Connect
Устанавливаемые на заказ решения на основе технологий Cat Connect GRADE позволяют новому бульдозеру D6K выполнять больший объем работы за меньший промежуток времени. Опытные операторы могут повысить производительность, а менее опытные — добиться лучших результатов за более короткое время. Данные интеллектуальные функции интегрированы в машину непосредственно на заводе-изготовителе - дополнительное оборудование или программное обеспечение не требуется.
- Cat GRADE с функцией Slope Assist™ позволяет оператору быстрее сделать требуемый профиль благодаря автоматическому поддержанию заданных углов отвала бульдозера. Выполнение профилирования на 39 процентов быстрее, качество поверхности лучше на 68 процентов, усилия оператора сокращаются на 82 процента.*
- Система стабилизации отвала Cat Stable Blade контролирует движения отвала и автоматически регулирует его вертикальное положение, позволяя быстрее добиться более гладкого профилирования с меньшими усилиями со стороны оператора.
- Функция индикации уклона Cat Slope Indicate отображает поперечный и продольный наклон машины на основном мониторе, помогая оператору разместить машину с требуемым уклоном и поддерживать заданный угол при каждом проходе.
В более сложных проектных планах D6K можно дополнительно оснастить функцией Cat AccuGrade™. Устанавливаемая дилером в рамках послепродажного обслуживания система регулирования уклона обеспечивает универсальность профилирования и возможность изменения мощности в соответствии с меняющимися рабочими потребностями. В системе используются различные лазерные системы для двумерного планирования ровных поверхностей и откосов, а также использование глобальной навигационной спутниковой системой (GNSS) для комплексной трехмерной разбивки и очерчивания местности и/или системами, использующими универсальную станцию позиционирования (UTS) для точного профилирования и выравнивания поверхности. Подготовка машины на заводе для установки AccuGrade позволяет с легкостью устанавливать системы регулирования уклона Cat AccuGrade 2D и 3D для добавления функций и повышения стоимости машины на вторичном рынке.
Технологии Cat Connect LINK предоставляют интегрированные средства обработки и передачи данных, позволяющие владельцам подключаться к своему оборудованию по беспроводному соединению, что обеспечивает доступ к важным данным о машине и контролю работы парка техники. Система Product Link™ тесно интегрирована с другими системами машины. Она обеспечивает легкий доступ к актуальной информации о местоположении машины, моточасах, расходе топлива, времени простоя и кодах событий. Данные доступны в режиме реального времени через пользовательский интерфейс VisionLink®, что позволяет более эффективно управлять парком техники и снизить эксплуатационные расходы.
Простота эксплуатации
В новой модели D6K предусмотрены несколько функций, которые помогают операторам настроить машину в соответствии со своими предпочтениями и облегчить работу:
- Новый жидкокристаллический дисплей (LCD) легко читается и устанавливается на всей линейке бульдозеров Cat. Дисплей поддерживает функцию контроля уклона Slope Assist (если она установлена), а также используется как дополнительный экран камеры заднего вида, что позволяет не устанавливать дополнительный монитор.
- Устанавливаемая по заказу автоматическая система регулирования тяги уменьшает проскальзывание гусеничной ленты при плохом контакте ее с поверхностью, повышая производительность и качество готовой поверхности.
- Стандартный переключатель системы управления передним/задним ходом позволяет использовать предварительно выбранные передачи переднего/заднего хода для снижения усилий и повышения эффективности. Сохраните настройки в профиле оператора для дополнительного удобства.
- Дополнительно можно установить кронштейн для крепления лопаты в задней части машины. Наличие лопаты на борту машины позволяет оператору быстро и удобно выполнить очистку ходовой части.
Дополнительную информацию о новом бульдозере D6K можно получить у регионального дилера Cat или на сайте www.cat.com.
*Исследование производительности при использовании функции контроля уклона Slope Assist, декабрь 2014 г.