Новый бульдозер Cat® D9 GC
Новый бульдозер Cat® D9 GC

Новый бульдозер Cat® D9 GC — надежная работа, удобная и экономичная конструкция

 

Для распространения в Африке, на Ближнем Востоке, СНГ, Индии, на островах Тихого океана, Юго-Восточной Азии: октябрь 2020 г.
Номер выпуска: 830PR20

Новый бульдозер Cat® D9 GC демонстрирует лучшие в своем классе затраты на владение и эксплуатацию, надежность, а также простоту эксплуатации и обслуживания. Новый бульдозер Cat D9 GC, созданный на раме модели Cat D9, продолжает традиции серии благодаря своей исключительной надежности. Рама, силовая передача и основные компоненты созданы с учетом возможности восстановления, чтобы бульдозер можно было экономично использовать вновь с характеристиками новой машины.

Конфигурации для определенных применений и несколько навесных отвалов помогают бульдозерам решать различные задачи в горнодобывающей промышленности, строительстве и на производстве, например выполнять разваловку, рыхление вскрышных пород, обслуживание площадок, поддержку парка, погрузочно-разгрузочные работы и рекультивацию земель. Доступны специальные конфигурации для пустынь, Крайнего Севера и сталелитейных заводов.

Бульдозер D9 GC заменяет D9R и по-прежнему оснащается надежным двигателем Cat 3408C, который на новой модели вырабатывает 308кВт мощности. Теперь топливный и маслянный фильтры имеют более длительный строк службы, на нем установлен один эффективный масляный фильтр для снижения затрат на техническое обслуживание и новый надежный механизм натяжения поликлинового приводного ремня навесного оборудования такого как, генератор и компрессор кондиционера. Силовая передача D9 GC включает трехступенчатую планетарную трансмиссию Cat и делитель крутящего момента со статором свободного хода, что помогает передавать больше мощности на грунт и экономить топливо.

Увеличенное тяговое усилие упрощает зарезание отвала в тяжелые грунты, а приподнятое ведущее колесо и подвеска ходовой части Caterpillar изолируют бортовой редуктор от ударных нагрузок, оси и компоненты рулевого управления, что продлевает срок службы машины. Подвеска ходовой части уменьшает ударные нагрузки, передаваемые на ходовую часть, более чем на 50 процентов, в результате чего движение происходит более плавно и комфортно.

Бульдозер D9 GC оснащен изолированной платформой оператора с конструкциями ROPS и FOPS, обеспечивающими безопасность и комфорт. Сиденье Cat серии Comfort полностью регулируемое имеет утолщенные подушки сиденья и спинки, что повышает уровень комфорта оператора. Простые ручные органы управления бортовыми фрикционами и тормозами, упрощают управление. Топливный бак с выемкой и узкая рама рыхлителя обеспечивают оператору беспрепятственный обзор рабочей зоны спереди и сзади машины.

Конструкция нового бульдозера D9 GC уже знакома специалистам по техобслуживанию, поскольку в ней использованы многие компоненты, части и системы модели D9R. Пальцы и подшипники пальцев балансирного бруса c левой и правой стороны удобно смазываются из удаленной точки смазки с простым доступом. Удобный доступ к к точкам проверки уровней масла для ежедневной проверки и отбора проб масла силовой передачи с площадки для обслуживания, что дополнительно повышает уровень безопасности.

Новый эффективный плоский алюминиевый радиатор двигателя оснащен большой защитной решеткой, которая обеспечивает быстрый доступ и высокую эффективность очистки. Герметичные электрические разъемы не пропускают пыль и влагу, что повышает надежность и улучшает обслуживание электрической системы. Нижнее ограждение оснащено дополнительной системой фиксации, которая позволяет специалисту по техобслуживанию освободить застрявшее ограждение и безопасно опустить его на поверхность земли.

Производство нового бульдозера Cat D9 GC начнется в I квартале 2021 года. Дополнительную информацию о бульдозерах Cat можно получить у местного дилера Cat или на сайте www.cat.com.

 

Технические характеристики бульдозера D9 GC

Двигатель

Cat® 3408C

Токсичность выхлопных газов

Стандарт США Tier 3 (эквивалентный)

Полезная мощность (SAE J1349 / ISO 9249 при 1900 об/мин)

308 кВт (412 л.с.)

Эксплуатационная масса

49 441 кг (108 999 фунтов)

Вместимость отвала — полусферический

13,6 м3 (17,8 ярда3)

Вместимость отвала — универсальный

16,6 м3 (21,7 ярда3)

 

 

 

 

из

Бульдозер Cat D9 GC толкает мягкий грунт

из

Бульдозер Cat D9 спускается по крутому уклону

из

Бульдозер Cat D9 перемещается по крутому уклону

Новости о продукции и услугах

См. анонсы новой продукции и двигателей Caterpillar.

См. раздел последних новостей

 

# # #

 

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает в продажу изделия и услуги на каждом из своих региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET’S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink – это торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

© Caterpillar, 2020 г. Все права защищены 

 

Информация для прессы

Представители отраслевой прессы Caterpillar

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока

Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки читателей
www.cat.com/requestCatinfo