Для распространения во всех странах мира: сентябрь 2016 г.
Номер пресс-релиза: 472PR16
Новый подземный погрузчик Cat® R1700K может использовать различные конфигурации двигателя, оснащен новой эргономичной кабиной оператора и отличается увеличенной грузоподъемностью, что позволит снизить расходы и повысить производительность при выполнении горных работ. Компактный профиль, эффективная силовая передача и прочная конструкция гарантируют загрузку самосвалов с низкими затратами на тонну перемещаемого материала, а также снижение стоимости погрузочно-доставочных операций для подземных горных работ.
Новая модель R1700K обеспечивает полезную нагрузку 15 т (16,5 амер. т), на 20 процентов больше предыдущей модели, и загрузку подземного самосвала Cat AD45B с грузоподъемностью 45 т (50 амер. т) за три подхода. Погрузчик R1700K пройдет суровые испытания в полевых условиях в 2017 г. и будет доступен для приобретения в 2018 г.
Различные конфигурации двигателя позволяют горнодобывающим компаниям оптимизировать новый погрузчик для снижения общих расходов при выполнении определенных видов работ. Все конфигурации используют проверенный двигатель Cat C13 ACERT™. Этот двигатель можно конфигурировать для подземных работ, требующих соответствия самым строгим стандартам по выбросам загрязняющих веществ. Также заказчики смогут выбрать дополнительные опции для повышения качества воздуха при выполнении подземных работ.
Для погрузчика R1700K доступны конфигурации, обеспечивающие соответствие требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ EPA Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС и Tier 3/Stage III. Двигатель Tier 4/Stage IV использует модуль очистки выхлопных газов Cat, отлично зарекомендовавший себя в течение миллионов часов эксплуатации на самой разной технике Cat. Компоненты системы обработки выхлопных газов включают дизельный сажевый фильтр и избирательный каталитический нейтрализатор, позволяющие снизить выбросы твердых частиц и оксидов азота практически до нулевого уровня. Двигатель C13 Tier 4 Final на машине R1700K обеспечивает полную мощность 257 кВт (345 л.с.) при 2050 об/мин.
Для машин Tier 3/Stage III Caterpillar предлагает специальный комплект, использующий модификации оборудования и ПО двигателя для минимизации уровня твердых примесей. Дополнительного уменьшения количества твердых примесей можно добиться, установив заказываемый отдельно дизельный сажевый фильтр, который использует функцию автоматической регенерации во время работы машины.
Улучшенная кабина
Новая кабина оператора R1700K гарантирует безопасную и эффективную работу оператора на протяжении всей смены. Доступны открытые и закрытые кабины с конструкциями ROPS/FOPS. Такие преимущества, как увеличенное пространство для ног, многочисленные возможности регулировки для лучшей эргономики, автоматический климат-контроль и вентиляция фильтруемым воздухом в закрытой кабине, позволяют операторам работать с полным комфортом.
Простые в использовании органы управления всегда находятся под рукой оператора. Гидравлические органы управления гарантируют точную работу с минимальными усилиями. Переключатели и панели управления удобно расположены по центру, что позволяет оператору быстро регулировать работу машины или отдельных систем. Модель R1700K гарантирует улучшенный обзор благодаря заказываемой отдельно камере заднего вида, выводящей информацию на легкочитаемый цветной ЖК-монитор.
На мониторе также отображаются диагностические коды в режиме реального времени, что позволяет быстрее выполнять ремонт в случае неисправности. Диагностические коды относятся к отдельным контурам или функциям, давая возможность техническим специалистам быстро определить причину неисправности.
Перемещаем больше и безопаснее
Погрузчик R1700K обладает множеством новых функций — от простых до высокотехнологичных. Ковш с новой конструкцией имеет увеличенный угол запрокидывания для более быстрого заполнения и лучшего удержания материала при откатке. Новые компоненты землеройных орудий Cat с болтовым креплением предназначены для применения в условиях высокого абразивного износа, где применение компонентов со сварными соединениями является неоправданным. Благодаря увеличенному количеству материала изнашиваемые части системы рассчитаны на увеличенный срок службы и бесперебойное время работы. Встроенные индикаторы износа и сменные угловые сегменты дают возможность включать систему в программы планового технического обслуживания.
Инновационная система регулирования тяги R1700K контролирует подачу мощности независимо для каждого колеса. Это гарантирует минимальное проскальзывание колес, оптимальное сцепление с поверхностью и более эффективное проникновение в отвал для ускорения погрузки.
На погрузчике R1700K также используются важные технологические новшества. Он оборудован многочисленными подсистемами для эффективного использования новых технологий. Системы дистанционного управления в пределах зоны видимости Cat позволяют оператору управлять машиной с безопасного расстояния, а модуль Cat Command для подземных работ представляет собой полуавтономную систему, которая дает возможность оператору работать удаленно. Системы дистанционного контроля технического состояния машины, контроля полезной нагрузки и другие дополнительные опции могут устанавливаться на заводе-изготовителе или в полевых условиях.
Для получения более подробной информации о подземном погрузчике Cat R1700K посетите стенд Caterpillar на выставке MINExpo, обратитесь к региональному дилеру Cat или зайдите на сайт: www.cat.com/minestar
# # #
CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.
©2016 Caterpillar. Все права защищены