Для публикации в Турции, странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии: февраль 2019 г.
Номер пресс-релиза: 19PR19
Ассортимент гидравлических мини-экскаваторов Cat® пополнили пять новых моделей. Во время их проектирования и производства специалисты Caterpillar ставили перед собой следующие задачи: максимальная производительность, универсальность, безопасность, удобство оператора и компактность (минимальные габариты в классах от 1 до 2 тонн). Благодаря такому клиентоориентированному подходу эти новые модели получили системы, превосходящие лучшие отраслевые стандарты: джойстиковое управление поворотом, откидная кабина или навес, а также новые опции, в том числе система кондиционирования воздуха и раздвижная ходовая часть для всего модельного ряда.
Новые модели увеличат возможности будущих владельцев по производительности и охвату применений: 301.5 (класс 1,5 т, стандартный радиус поворота задней части, с навесом), 301.6 (класс 1,5 т, стандартный радиус поворота задней части, с кабиной), 301.7 CR (класс 1,7 т, малый радиус поворота, с навесом), 301.8 (класс 1,8 т, стандартный радиус поворота задней части, с навесом или кабиной), 302 CR (класс 2 т, малый радиус поворота, с навесом или кабиной).
Минимальная эксплуатационная масса новых моделей составляет 1575–2045 кг, причем, в зависимости от комплектации, масса может увеличиться до 1760–2200 кг. Глубина копания разных моделей составляет 2340 или 2370 мм, а опциональная удлиненная рукоять может увеличить глубину копания до 2540 или 2570 мм. В стандартную комплектацию входит ходовая часть с резиновыми гусеницами, при этом стальные гусеничные ленты доступны для всех моделей.
Во всех новых моделях установлен 3-цилиндровый дизельный двигатель Cat C1.1 с номинальной полезной мощностью 14,3 кВт (19,2 л. с.); его конфигурации соответствуют требованиям стандарта на выбросы загрязняющих веществ Stage V ЕС, а также нормам стран с низкими экологическими требованиями. Модель C1.1 отличается повышенной мощностью и стабильной работой в широком диапазоне оборотов. За счет систем управления холостым ходом и автоматического отключения была повышена топливная эффективность двигателя.
Особые преимущества
В мини-экскаваторах нового поколения применена эффективная, экономичная гидросистема с регулированием мощности по нагрузке. В нее входит регулируемый поршневой насос с электронным управлением, который обеспечивает расход масла 66 л/мин (17,4 галл./мин). Такой расход и предохранительные клапаны высокого давления гарантируют большое усилие при погружении и выемке грунта, а также при управлении навесным оборудованием с силовым гидроприводом.
Универсальность также обеспечивается стандартной вспомогательной гидросистемой с трубопроводами с быстроразъемными соединениями, которая может создавать однонаправленный, двунаправленный и непрерывный поток. Для всех новых моделей доступны ручные устройства смены навесного оборудования, комплект для установки прижима и сертифицированная подъемная проушина. Переднюю прямую лопату, которая очень полезна при выемке грунта вокруг коммунальных сооружений, можно закрепить на пальцах или устройством быстрой смены навесного оборудования.
Все модели оснащают раздвижной ходовой частью, которая сдвигается для проезда через ограниченный по ширине въезд в рабочую зону, после чего раздвигается для обеспечения надежной опоры. При этом модели 301.5, 301.6 и 301.8 можно оснастить ходовой частью фиксированной ширины. Ходовая часть всех моделей, кроме 302 CR, изменяет свою ширину с 1300 до 990 мм (с 51,2 до 39 дюймов), а ходовая часть модели 302 CR – с 1400 до 1090 мм (с 55,1 до 42,9 дюйма).
На новые модели можно установить бульдозерный отвал, что позволит им выполнять засыпку и профилирование. Отвал имеет достаточный ход как выше, так и ниже уровня грунта, плавающее положение и с большей эффективностью работает с сыпучими материалами за счет "возможностей "от копания до профилирования"". Главные конструкции мини-машин нового поколения: верхняя и нижняя рамы, рамы ходовой части, стрелы и рукояти – взяты от более крупных экскаваторов Cat и рассчитаны на длительный срок службы.
Рабочее место оператора
Конструкция этих моделей нового поколения подчеркивает комфорт, удобство и безопасность оператора. Кабина входит в стандартную комплектацию модели 301.6, но является опциональной для моделей 301.8 и 302 CR. Кабина имеет повышенное внутренне давление и прекрасное уплотнение, что сводит к минимуму проникновение пыли, а также систему климат-контроля (с системой кондиционирования воздуха или без нее). Кабина оснащена передним окном, которое можно поднять, сложить и зафиксировать над головой, большими окнами по бокам и сзади оператора, а также потолочным люком для лучшего кругового обзора. Сиденье с подвеской оснащено удобным, широким ремнем безопасности с инерционной катушкой. Консоли управления оборудованы регулируемыми опорами для запястий.
Органы управления интуитивно понятны, имеется переключатель схемы управления. В стандартную комплектацию входит противоугонная система, которая представляет собой ключ с кодом доступа или кнопку запуска "Push to Start" с брелоком. ЖК-монитор нового поколения оснащен легкочитаемым экраном , а для взаимодействия с монитором предусмотрен эргономичный поворотный переключатель. Машины могут быть также оснащены функцией Bluetooth через радиоприемник.
В моделях нового поколения применена эксклюзивная функция: стандартная система джойстикового управления поворотом, которая позволяет оператору одним нажатием кнопки переключаться с управления поворотом рычагами или педалями на управление поворотом левым джойстиком. Такой способ сокращает усилия и улучшает маневрирование машины. Кроме того, в стандартную комплектацию входит двухскоростной механизм хода.
Безопасность и сервисное обслуживание
На мини-машинах нового поколения имеется много средств обеспечения безопасной рабочей среды: защитные конструкции ROPS, TOPS и верхнее ограждение уровня I; гидравлическая блокировка всех органов управления; галогенные фонари на стреле для дополнительного освещения рабочей зоны; опциональные задние и передние светодиодные рабочие фонари, улучшающие обзорность; точки строповки на рамах ходовой части, упрощающие крепление машины на время перевозки.
Точки планового техобслуживания доступны с уровня земли через боковые дверцы, а аккумулятор не требует техобслуживания. Уникальная откидная кабина позволяет быстро получить доступ к основным компонентам гидросистемы и менее чем за пять минут провести ее обслуживание.
| 301.5/301.6 | 301.7 CR | 301.8 | 302 CR |
---|---|---|---|---|
Мин. масса в кг (фунтах) | 1575 (3472) | 1785 (3935) | 1835 (4405) | 2045 (4508) |
Макс. масса в кг (фунтах) | 1960 (4321) | 1835 (4045) | 2025 (4464) | 2200 (4850) |
Радиус поворота задней части | Стандартный | Малый | Стандартный | Малый |
Рабочее место оператора | Навес/ | Навес | Навес/ | Навес/ |
Стандартная глубина копания в мм (футах) | 2340 (7 футов 8 дюймов) | 2340 (7 футов 8 дюймов) | 2370 (7 футов 9 дюймов) | 2370 (7 футов 9 дюймов) |
Увеличенная глубина копания в мм (футах) | 2540 (8 футов 4 дюймов) | 2540 (8 футов 4 дюймов) | 2570 (8 футов 5 дюймов) | 2570 (8 футов 5 дюймов) |
# # #
Примечание для редакторов. Компания Caterpillar выпускает свою продукцию и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.
© Caterpillar, 2019. Все права защищены. Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET’S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.
Информация для прессы |
Представители отраслевой прессы Caterpillar Для стран Северной и Южной Америки Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com |