Колесные погрузчики Cat® 966 и 972
Колесные погрузчики Cat® 966 и 972

Простые в использовании технологии повышают эффективность и производительность обновленных колесных погрузчиков Cat® 966 и 972 нового поколения

 

Для публикации в Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Турции, Евразии, Австралии, Новой Зеландии, Азии (за исключением Японии, Южной Кореи): ноябрь 2021 г.
Номер выпуска: 738PR21

Обновленные серии 966 и 972 колесных погрузчиков Cat® повышают эффективность работы оператора, предлагая множество стандартных технологий для колесных погрузчиков грузоподъемностью от 7 до 9 тонн. Модели 966 и 972 обеспечивают стабильно высокий коэффициент заполнения ковша, повышая производительность до 10%. Конструкция нового поколения позволяет увеличить интервалы замены жидкостей и фильтров и снизить затраты на техническое обслуживание до 15% по сравнению с предыдущими моделями.

Интеллектуальные погрузчики, эффективная работа

Обе модели обновленных погрузчиков серий 966 и 972 оснащены стандартной системой Cat Payload* с функцией Assist для точного определения полезной нагрузки ковша, что позволяет операторам в каждом случае выполнять погрузку в соответствии с заданными параметрами. Данные в режиме реального времени поступают на дисплей оператора и позволяют использовать функцию ручного опрокидывания для улучшения окончательной регулировки ковша и точности загрузки грузового автомобиля.

Новая система Cat Autodig с функцией Auto Set Tires обеспечивает стабильно высокий коэффициент заполнения ковша для обновленных колесных погрузчиков средней мощности. Полностью автоматизируя загрузку ковша, система Autodig увеличивает коэффициент заполнения и сокращает время загрузки. Работая совместно с системой Autodig, функция Auto Set Tires содействует применению правильных методов погрузки для значительного снижения бокового увода и износа шин.

Предлагая возможность устанавливать индивидуальные профили для определенных заказчиками областей применения, новые профили устанавливают несколько параметров машины нажатием одной кнопки, чтобы оптимизировать настройки для конкретного задания. Выбираемые на экране инструкции по выполнению задания в сочетании с новым оптимизированным расположением элементов управления упрощают эксплуатацию погрузчика, позволяя операторам с любым уровнем подготовки работать продуктивнее.

Дополнительные технологии Cat способствуют дальнейшему повышению производительности и рентабельности эксплуатации обновленных серий. Система Cat Advanced Payload* с Assist предлагает функцию Tip Off Assist для автоматической регулировки конечной загрузки ковша в соответствии с целевой установкой транспортного средства, более эффективное управление списками, интеграцию с площадкой и расширенные функции масштабирования. Доступная подписка Cat Productivity предоставляет подробную и исчерпывающую практическую информацию относительно участка вне борта машины на смартфоне, планшете или компьютере.

Существенное снижение затрат на техническое обслуживание

Конструкция погрузчиков следующего поколения серий 966 и 972 позволяет увеличить интервалы обслуживания гидравлической системы, что увеличивает общее время их работы. Встроенная опциональная система Autolube сокращает ежедневное обслуживание и увеличивает срок службы компонентов, а удобный доступ к гидравлическим и электрическим сервисным центрам упрощает и ускоряет обслуживание погрузчиков. В совокупности эти обновления конструкции снижают затраты на техническое обслуживание до 15% для моделей Cat 966 и 972.

Технологии также играют свою роль в улучшении уровня обслуживания погрузчиков. Приложение Cat App помогает управлять местоположением парка, часами работы и графиками технического обслуживания, выдает предупреждения о необходимом техническом обслуживании и оказывает содействие в запросе обслуживания у местного дилера компании Cat. Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot соединяет машину с отделом обслуживания дилера по беспроводной сети, позволяя быстро диагностировать коды неисправностей без кабельного подключения на машине. Кроме того, функция Remote Flash обеспечивает работу колесных погрузчиков с самым современным программным обеспечением без ущерба для производственного графика.

Комфорт и безопасность нового поколения

Новые погрузчики оснащены опциональной системой гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования Caterpillar нового поколения, которая работает как амортизатор для повышения качества движения по пересеченной местности. В целях обеспечения более тихой рабочей среды в кабине предусмотрены шумоизоляция, уплотнения и упругие опоры для снижения уровня шума. В качестве опции широкая дверь может быть разблокирована с уровня земли, а наклонные ступени улучшают вход в кабину и выход из нее.

В стандартной комплектации поставляется с рулевым колесом HMU; в качестве опции можно заказать электрогидравлический джойстик рулевого управления, устанавливаемый на сиденье. Модели 966 и 972 следующего поколения обеспечивают точное управление машиной с повышенным комфортом, улучшенной точностью загрузки и увеличенным пространством для ног оператора. Новая приборная панель погрузчиков и дисплей с сенсорным экраном с высоким разрешением обеспечивают интуитивно понятное и удобное управление погрузчиком для повышения производительности. Несколько вариантов сидений с пневматической подвеской предусматривают подогрев или подогрев и вентиляцию для обеспечения комфорта в течение всего года.

Стандартные ремни безопасности с дополнительным контролем могут быть дополнены внешним маячком для контролеров, чтобы повысить уровень безопасности на рабочей площадке. Ветровое стекло кабины от пола до потолка улучшает передний обзор, а стандартная камера заднего вида и большие зеркала со встроенными зеркалами мертвых зон обеспечивают лучший в отрасли круговой обзор. Такие опции, как радар Cat Detect для предупреждения операторов об опасностях и многовидовая видеосистема кругового обзора, обеспечивают дополнительный уровень мониторинга вокруг погрузчиков для повышения уровня безопасности.

Целенаправленная эффективность

Форма ковшей Cat высокопроизводительной серии вместимостью 2,8–14,0 м3 для новых погрузчиков серий 966 и 972 сбалансирована по отношению к навесному оборудованию машины, что обеспечивает более высокий коэффициент заполнения и лучшее удержание материала по сравнению с другими конструкциями с такой же номинальной вместимостью. Ковши Fusion™ с быстроразъемным соединением позволяют быстро менять навесное оборудование без выхода из кабины, чтобы погрузчики оперативно выполняли задачи одну за другой.

Специальные, разработанные для конкретных целей опции для погрузчиков включают конфигурацию погрузчика сыпучих материалов, что обеспечивает более высокую грузоподъемность при работе с сыпучими материалами. Промышленные модели и модели для утилизации отходов оснащены элементами защиты и усиления, необходимыми для работы на перегрузочных станциях, предприятиях по переработке отходов, складах металлолома и в местах сноса зданий. Для таких ответственных областей применения, как сталелитейные заводы и перевалка шлака, погрузчики могут быть заказаны в конфигурации для сталелитейного производства, которая включает в себя дополнительные уровни безопасности.

Для получения дополнительной информации о новых сериях 966 и 972 колесных погрузчиков Cat средней мощности обращайтесь к региональному дилеру компании Cat или посетите сайт по адресу https://www.cat.com.

*Коммерческие операции запрещены законом.

 

Технические характеристики 966, 972

 

966

972

Двигатель

Cat® C9.3 B

Мощность (ISO 14396), л. с.

239

253

Эксплуатационная масса, кг

23 196*

24 890**

Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте, кг

15 981*

17 505**

Вырывное усилие, кН

174*

196**

Диапазон вместимости ковша, м3

2,8–11,9

2,8–14,0

Макс. высота шарнирного пальца подъема — стандартный подъем, мм

4245

4464

Макс. высота шарнирного пальца подъема — высокий подъем, мм

4804

4800

*С ковшом общего назначения высокопроизводительной серии объемом 4,2 м3 с режущей кромкой на болтах.

**С ковшом общего назначения высокопроизводительной серии объемом 4,8 м3 с режущей кромкой на болтах.

 

из

Колесный погрузчик Cat 966

из

Колесный погрузчик Cat 966

из

Колесный погрузчик Cat 972

из

Колесный погрузчик Cat 972

 

 

Новости о продуктах и услугах

Узнайте последние новости о продукции и двигателях Caterpillar.

Последние новости

 

# # #

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания Caterpillar убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET’S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

© Caterpillar, 2021. Все права защищены.

 

 

 

Контакты для СМИ

Представители Caterpillar по печатным материалам для продажи

Северная и Южная Америка

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Запросы читателей

www.cat.com/requestCatinfo