Мировой релиз (кроме Северной Америки): март 2019 г.
Номер релиза: 191PR19.
Новый автогрейдер Cat® 120 легко адаптировать для решения конкретных задач клиента. Вы можете выбрать для управления руль с рычагами или джойстики, установить полный или неполный привод, а также несколько вариантов системы контроля профиля. Двигатель Cat C7.1 потребляет на 15 % меньше топлива в режиме ECO, а новая система фильтрации рабочих жидкостей на 15 % снижает затраты на техническое обслуживание. Благодаря новому дизайну кабины и задним окнам, обеспечивающим отличный обзор, улучшилась видимость, а новые эргономичные кресла в совокупности с вышеперечисленным гарантируют беспрецендентный уровень комфорта.
Управление
Выбирайте удобную систему управления, чтобы сделать свою работу еще эффективнее! Вот уже 45 лет мы оснащаем наши машины самой совершенной системой рычажно-рулевого управления. Вы можете установить на рычаги кнопки и регуляторы уклона для управления системой 2D/3D контроля профиля или выбрать систему управления при помощи джойстиков со встроенными средствами автоматизированного управления отвала. Джойстики установлены в подлокотники кресла, что сокращает необходимые движения руками на 78 %, упрощая работу и предотвращая усталость оператора, а зауженная передняя часть кабины обеспечивает дополнительную видимость отвала.
Кабина оператора
Кабина автогрейдера Cat® 120 отличается инновационным дизайном. Благодаря увеличенной площади остекления обеспечивается отличный обзор как спереди так и сзади. Кабина может быть дооснащена системой безопасности Cat Detect, увеличивающей контроль за слепыми зонами при помощи дополнительных камер видеонаблюдения. Мощные системы кондиционирования поддерживают в кабине оптимальный температурно-влажностный режим, циркуляцию воздуха, предотвращают попадание пыли и запотевание окон. На новом светодиодном мониторе отчётливо видно информацию о состоянии и работе машины, а при помощи сенсорного монитора с диагональю экрана 10 дюймов (254 мм) удобно управлять 2D/3D системами контроля профиля. Стандартное сиденье автогредера оснащено пневматической подвеской и опционально – системой кондиционирования и подогрева. Положение кресла регулируется при помощи нового информационного дисплея.
Техническое обслуживание
Новая система фильтрации позволяет уменьшить эксплуатационные расходы на 15 %. Фильтры моторного масла, гидравлики и трансмиссионной жидкости теперь можно менять реже, а значит, время эксплуатации автогрейдера Cat 120 на рабочем участке увеличивается. Фильтры сгруппированы рядом и легко доступны, что позволяет быстро выполнять техническое обслуживание и переходить к другим задачам. Предохранительная муфта поворотного круга защищает от повреждений его зубья и привод при наезде отвалом на препятствие, а с дополнительным комплектом системы смазки привода поворотного круга Circle Saver вы можете значительно увеличить срок службы этого узла. Удобная система быстрой смены регулировочных пластин поворотного круга с доступом сверху позволяет сократить трудозатраты при техобслуживании на 20 % и помогает оперативно избавиться от люфта отвала, чтобы поддерживать точность выполнения работ.
Производительность и системы контроля профиля
Технологии Cat GRADE включают различные системы контроля профиля, предназначенные для клиентов с самыми разными потребностями и бюджетом. Все они помогают операторам работать быстрее и точнее. К ним относятся базовая система отображения угла наклона отвала – Digital Blade Slope Meter, система отображения положения рамы, а также уклона и поворота отвала – Cross Slope Indicate с интегрированной системой Attachment-Ready Option, которая позволяет лего дооснастить машину до полноценной 2D/3D системы автоматизации управления отвалом Cross slope и AccuGrade соответственно. Кроме того, доступна дополнительная система Stable Blade, которая автоматически снижает скорость движения в случае появления вертикального колебания автогрейдера для поддержания ровности рабочей поверхности.
Система полного привода автогрейдера позволяет при необходимости вручную отключать задний тандемный привод и осуществлять плавное перемещение только на переднем гидростатическом приводе для ниболее точного профилирования. Повышенная мощность двигателя обеспечивает высокие тягово-сцепные характеристики машины и помогает в маневрировании при планировке тяжёлых или сыпучих грунтов. Разнообразное навесное оборудование Cat, включающее рыхлители, кирковщики и отвалы, сделает ваш грейдер по-настоящему универсальным и гарантирует высокую производительность, надежность и безопасность. Для дополнительной безопасности проведения работ при падении давления в главном гидронасосе активируется аварийная система вспомогательного рулевого управления, которая входит в стандартную комплектацию.
# # #
Примечание для редакторов. Компания Caterpillar выпускает изделия и услуги на различных рынках с разной периодичностью. Она прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции и услугах предоставлялась только после подтверждения их доступности от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Убедительная просьба к редакторам: проверяйте наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.
CAT, CATERPILLAR, ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ, соответствующие логотипы, желтый цвет Caterpillar, маркировка техники Power Edge и Modern Hex, а также идентификационные данные корпорации и ее продукции из этого документа являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.
VisionLink является товарным знаком компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки и других странах.
© Caterpillar, 2019. Все права защищены.
Контакты для СМИ |
Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ Северная и Южная Америка Шерон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com Страны Европы, Африки и Ближнего Востока Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com |
Контакты для читателей |