Усовершенствованный трубоукладчик Cat® PL61 отличается высокой производительностью, безопасностью, простотой технического обслуживания и транспортировки

Для распространения во всех странах (кроме Японии): апрель 2018 года 
Номер пресс-релиза: 290PR18

Усовершенствованная машина PL61 является представителем большой линейки специализированных трубоукладчиков Cat ® и имеет максимальную грузоподъемность 18 145 кг (40 000 фунтов). В новой модели сохранены присущие этой линейке комфорт и простота техобслуживания, а также добавлены изменения, повышающие безопасность и производительность. Благодаря удобной транспортировочной ширине 3240 мм (128 дюймов) и высококвалифицированной поддержке дилерской сети Cat вы можете быть уверены, что ваше трубоукладочное оборудование будет вовремя доставлено на рабочую площадку и подготовлено к работе.  

Спроектировано с учетом безопасности

Машина PL61 оснащена камерой заднего вида и отдельным дисплеем, на который выводится изображение зоны сзади машины. Также имеется индикатор контроля нагрузки (LMI), который, согласно некоторым региональным нормам, является обязательным.  

Обе модели — с открытой и закрытой кабиной — оснащены заводской конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS), которая защищает оператора и машину в случае опрокидывания. Все современные серийные трубоукладчики Cat оснащают аварийным выходом через заднее окно и функцией быстрого опускания, поскольку эти опции обеспечивают большую безопасность и интуитивность управления.

Производительность

Кроме комфорта и простоты управления, новую машину PL61 отличает более быстрый, чем у предшественника, отклик системы рулевого управления для непревзойденной маневренности при укладке труб. Топливная система повышенной надежности может работать с топливом более низкого качества. Комплект для низких температур включает дополнительные функции для обеспечения комфорта в кабине, более надежного запуска и поддержания мощности двигателя в условиях низких температур.

Машина PL61 оснащена зарекомендовавшим себя дизельным двигателем Cat с технологией ACERT™. Этот двигатель соответствует требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final/европейского стандарта Stage IV/корейского стандарта Tier 4 на выбросы загрязняющих веществ за счет применения системы снижения токсичности ОГ, работа которой не требует вмешательства оператора. Такая комплектация также соответствует требованиям китайского стандарта для внедорожной техники Stage III, индийского стандарта Bharat III, стандарта Евразийского экономического союза Stage IIIA,

стандарта Европейской экономической комиссии ООН R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ (перечисленные стандарты эквивалентны стандарту Tier 3/Stage IIIA).

Простота технического обслуживания

Как и все машины Cat, трубоукладчик PL61 создан с учетом удобства техобслуживания, поэтому оснащен централизованной точкой техобслуживания на уровне земли. Поскольку эта машина предназначена для конкретного применения, источником запчастей и обслуживания для нее являются только дилеры Cat. Поэтому специалисты международной дилерской сети Cat понимают и учитывают, что трубоукладчикам, работающим на удаленных площадках, требуется особая техническая поддержка.

Технология Cat Connect LINK контролирует работу системы интегрированных средств обработки и передачи данных, которая, в свою очередь, обеспечивает беспроводную связь персонала и оборудования и предоставляет достоверные обзорные данные об эксплуатационных показателях машины и парка в целом. Встроенная система Product Link™ обеспечивает легкий доступ к актуальной информации, такой как местоположение машины, расход топлива, время работы на холостом ходу и коды событий. Эти данные, помогающие повысить эффективность управления парком и сократить эксплуатационные расходы, можно посмотреть посредством интерактивного пользовательского интерфейса VisionLink ®.

Полную версию технических характеристик и подробную информацию о системах и технологиях можно получить у дилера Cat или на сайте www.cat.com.

 

Трубоукладчик PL61 Трубоукладчик PL61

                                                                                                                                                     # # #

 

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает продукцию и услуги на каждый из региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут быть использованы без разрешения.

VisionLink — это торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

©2018 Caterpillar. Все права защищены.

Информация для прессы

Представители отраслевой прессы Caterpillar

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Для Европы, Африки и Ближнего Востока

Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки читателей www.cat.com/requestCatinfo