Caterpillar presenterar hjälpdriftsystem för Cat® gruvtruckar med eldrift

För publicering över hela världen, februari 2020
Utgåva: 54PR20

Nya Cat® hjälpdriftsystem för Cat gruvtruckar med eldrift är nu tillgängligt för gruvarbetsplatser där det behövs ett sätt att minska koldioxidutsläpp, sänka bränsle- och motorkostnader och öka hastigheten i lutningar för högre produktivitet. Cat eftermonteringssats för hjälpdrift är för närvarande tillgänglig för 795F AC-trucken, och trolleydesignen är kompatibel med de tre andra gruvtruckarna med eldrift från Cat – 794 AC, 796 AC och 798 AC.

Den kommersiella lanseringen av Cat hjälpdrift sker efter ett tvåårigt pilotprojekt utfört med fyra 795F AC-truckar och en el-trolleyledning på 700 meter vid Bolidens Aitikgruva i Sverige.

”Cats hjälpdriftprogram vid Aitik har varit en riktig framgångssaga”, säger Jonas Ranggård, en programansvarig vid Boliden. ”Tillgängligheten har varit hög trots de arktiska förhållandena, och vi har haft stor hjälp av Caterpillar och alla andra involverade partner. Det finns få projekt som kan uppvisa både miljömässiga och produktionsmässiga förbättringar av den här omfattningen. Det är därför Boliden har valt att utöka trolleyinfrastrukturen i Aitik och utrusta hela flottan av 795F AC-truckar med hjälpdriftsystem.”

”Vi tackar Boliden för deras arbete med att demonstrera fördelarna med Cat-tillbehöret för hjälpdrift. Fördelarna med trolleyn kan vara betydande i rätt förhållanden, och vi diskuterar gärna anläggningsspecifika scenarier med olika kunder”, säger Eric Ruth, senior teamledare för elprodukter på Caterpillar. ”Vi känner att hjälpdriftsystemet kan spela en viktig roll i att uppnå gruvföretagens miljömål. Samtidigt ökar hjälpdriften produktiviteten genom att möjliggöra högre hastighet i lutningar. Faktum är att testerna i Aitikgruvan har visat att en 795F AC utrustad med hjälpdrift är den kraftfullaste gruvtrucken i världen!”

Hjälpdriften gör jobbet

Hjälpdriftsystemet minskar avsevärt dieselmotorutsläppen vid gruvan genom att övergå till eldrift under den mest krävande delen av truckens arbetscykel. En 795F AC med en nyttolast på 337 ton som drivs med el via en trolley på en tioprocentig lutning när den kör upp för rampen ut ur gropen sparar 40 liter dieselbränsle per kilometer trolleyledning. Bränsle- och energikostnader minskar med mer än 90 procent när trucken kör med hjälpdriftsystemet.

Hjälpdriftsystemet ökar även produktiviteten. Vid körning med hjälpdrift ökar hastigheten i lutning med så mycket som 100 procent jämfört med körning med endast dieseldrift. Med hjälp av en trolley kan en lastad 795F köra i 28 km/h på en tioprocentig lutning under solida transportvägsförhållanden.

Cats hjälpdriftsystem är helt maskinintegrerat, vilket innebär att man kan dra fördel av 795F AC-truckens optimerade prestanda och enkla service. Caterpillars truck- och trolleysystem med högre spänning är avsett att ge fördelar genom lägre investeringskostnader för infrastruktur och läge underhållskostnader för lågeffektsfördelning.

Andra fördelar är Cats slittåliga strömavtagare som är avsedd att ge överlägsen drifttid och minskade reparationskostnader. En snabbsänkningsfunktion bidrar till att skydda de överliggande strömavtagarledningarna.

Kontakta din lokala Cat-återförsäljaren för mer information om Cats hjälpdriftsystem.

 

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2020 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles 

Pressförfrågningar

Caterpillars pressrepresentanter

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo