En votre qualité d'équipementier, nous sommes conscients que vous souhaitez créer les meilleurs équipements possibles pour vos clients. Cela implique de fabriquer des machines qui fonctionneront parfaitement et qui auront un impact positif sur leurs bénéfices.
Ce n'est un secret pour personne : la réduction des coûts est une priorité pour les chefs d'entreprise, et il n'en va pas autrement lorsqu'il s'agit d'utiliser des équipements lourds. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le carburant représente pour eux une dépense permanente considérable. Bien entendu, de nombreux autres facteurs influencent la consommation de carburant. Mais si vous voulez obtenir le meilleur rendement énergétique de votre machine, vous devez commencer par le moteur.
Nous savons que vous êtes toujours à la recherche de solutions pour servir au mieux les intérêts de vos clients. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de vous assurer que vous choisissez le moteur adapté à votre machine.
Outre les économies liées à la réduction de la consommation de carburant, les moteurs à haut rendement énergétique présentent de nombreux autres avantages.
Citons notamment la réduction des émissions et de l'impact sur l'environnement, la diminution des coûts des projets, l'amélioration des performances et de la durée de vie des équipements... autant d'aspects qui sont au cœur des préoccupations des chefs d'entreprise.
De nombreux facteurs sur site peuvent avoir une incidence sur le rendement énergétique de votre équipement. Il s'agit notamment de l'environnement d'exploitation, du temps d'inactivité, du choix de l'équipement et de la technique utilisée par le conducteur.
Bien que vous ne puissiez pas influencer le comportement de vos clients sur leur chantier, vous pouvez choisir les bons composants pour vos machines afin d'en faciliter l'utilisation et d'en améliorer le rendement énergétique. Le plus important d'entre eux ? Le moteur.
De nombreux facteurs sur site peuvent avoir une incidence sur le rendement énergétique de votre équipement. Il s'agit notamment de l'environnement d'exploitation, du temps d'inactivité, du choix de l'équipement et de la technique utilisée par le conducteur.
Bien que vous ne puissiez pas influencer le comportement de vos clients sur leur chantier, vous pouvez choisir les bons composants pour vos machines afin d'en faciliter l'utilisation et d'en améliorer le rendement énergétique. Le plus important d'entre eux ? Le moteur.
Mesurer avec précision le rendement énergétique sur le terrain peut s'avérer délicat, car de nombreux facteurs l'influencent, notamment les utilisateurs finaux de votre machine.
Le moyen le plus précis de mesurer le rendement énergétique est de s'adresser à votre fournisseur de moteur. Nos propres moteurs sont soumis à des tests poussés dans nos centres de recherche et de développement mondiaux de pointe pour s'assurer qu'ils fonctionnent avec le meilleur rendement énergétique possible.
La technologie peut également contribuer au contrôle et à la compréhension de la consommation de carburant. Nous proposons une série de services numériques connectés à nos moteurs, qui fournissent les données et les renseignements dont vous avez besoin pour optimiser la consommation de carburant et les performances de vos machines.
Il existe plusieurs façons de le faire.
Choisir le bon moteur
Nous ne pouvons qu'insister sur l'importance du choix du moteur adapté. Le choix d'un moteur inadapté à l'application de votre machine aura un effet néfaste sur ses performances et sa consommation de carburant en particulier.
Si vous choisissez un moteur trop puissant ou trop gros pour l'application prévue, votre machine ne fonctionnera pas de manière efficace et ne sera peut-être pas aussi fiable. Le choix d'un moteur de taille appropriée lui permettra de fonctionner dans des conditions optimales, à la vitesse et à la charge qui vous donneront la meilleure consommation globale de carburant et de fluides.
L'utilisation d'un moteur de taille adaptée à votre équipement vous permettra d'atteindre les intervalles d'entretien avec une consommation réduite d'huile de lubrification. La consommation globale de fluides sur la durée de vie de votre produit sera la plus faible.
Notre réseau mondial de concessionnaires et notre équipe d'experts s'engagent à aider les équipementiers à sélectionner les moteurs adaptés à leurs machines. Nous pouvons proposer des moteurs et même les personnaliser en fonction des exigences exactes de votre machine, en veillant à ce qu'ils s'y adaptent parfaitement.
Rechercher la densité de puissance
En améliorant la densité de puissance, vous obtiendrez de meilleures performances dans un format plus petit. Cela se traduit par un rendement énergétique plus élevé et une réduction des émissions.
Il est essentiel de choisir un moteur de taille adaptée à votre machine, c'est pourquoi nous proposons une gamme d'options pour répondre à l'application que vous envisagez pour votre machine. Par exemple, nous proposons une gamme de ventilateurs de différentes tailles et de volants d'inertie que les clients peuvent choisir pour répondre aux besoins de refroidissement et d'inertie de leur machine. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que votre moteur soit le plus performant possible.
Priorité à la réduction des émissions
La réduction des émissions n'est pas seulement bénéfique pour l'environnement ; en réduisant les émissions de votre moteur, elle permet également à ce dernier de fonctionner plus efficacement.
Par exemple, les moteurs Cat® sont conformes aux normes antipollution Stage V de l'Union européenne. Ils sont équipés d'un système de rampe commune à haute pression qui permet de contrôler avec précision la quantité de carburant injectée dans le moteur, ainsi que le moment où elle est injectée.
D'autres éléments de réduction des émissions, notamment la façon dont l'air est traité dans le système, contribuent également à minimiser la consommation de carburant et les pertes parasites.
Recherchez des technologies de pointe
La technologie intégrée aux moteurs pour en augmenter le rendement énergétique progresse en permanence.
Qu'il s'agisse de la technologie de réduction du ralenti dans le moteur connecté à votre machine ou des options de connectivité du moteur telles que les alertes et la planification de l'entretien, la technologie est une alliée précieuse lorsqu'il s'agit de choisir le moteur au rendement énergétique le plus élevé.
Chez Caterpillar, nous nous tournons toujours vers l'avenir dans le domaine de la technologie du rendement énergétique. Lors du développement de nos moteurs, nous nous posons constamment de nombreuses questions, dont les suivantes :
Pour nous, il est important de produire les meilleurs moteurs possibles pour rendre vos machines aussi économes en carburant que possible, car nous savons que cela aidera à leur tour vos clients à effectuer leur travail de la manière la plus efficace. Par exemple, notre dernier moteur C13D contient un algorithme de contrôle avancé qui optimise la consommation de carburant de manière à adapter les performances aux conditions dans lesquelles il se trouve. Ce faisant, nous le construisons pour l'avenir.