UNE EFFICACITE PROUVEE AVES LES GET,
Avec les GET, vous augmentez votre productivité tout en réduisant votre consommation de carburant et vos couts d’exploitation
Par Caterpillar | Publié: le 07 février, 2023
DES GET DE QUALITE ET DES CONSEILS APPROPRIES SONT CAPITAUX POUR MENER A BIEN VOTRE PROJET. CES OUTILS GERENT DES FORCES INCROYABLES.
Si un parc mixte possède les équipements inappropriés, ces derniers vont rencontrer de nombreux problèmes comme une usure rapide, une consommation de carburant accrue ou une faible pénétration du sol et une perte de productivité.
Comme on pouvait s’y attendre avec Caterpillar, nus avons conduits notre flotte mixte GET vers un nouveau niveau avec Cat® Advansys™. Ce système est la norme la plus rigoureuse en matière d’outils d’attaque au sol (GET) sans marteau et se décline en 11 tailles différentes pour couvrir une vaste gamme de machines différentes. Ces outils sont spécialement construits pour les applications exigeantes à forte production vous permettant de déplacer de plus grands volumes de matériau et de réduire les immobilisations.
La pose simplifiée ayant été conçue pour utiliser les adaptateurs avec les mêmes raccords que ceux de la série K est une autre caractéristique clé de ce système. Les outils sont ainsi rapides à monter et faciles à déposer, ce qui vous permet d’optimiser encore le rendement des pelles hydrauliques et des chargeuses sur pneus.
Benjamin Reminiac, expert Produits GET Caterpillar précise : « Le système CAT Advansys offre des caractéristiques de rendement exclusives comme les faces de pointes coniques permettant moins d’accroche au sol et donc une plus grande productivité. En comparaison, les nez plus solides des porte-pointes entraînent une réduction de contrainte allant jusqu’à 50 % par rapport à ceux de la série précédente. Sans oublier le verrou de retenue qui ne nécessite aucun outil spécial pour des déposes et poses rapides et faciles des pointes sans marteau. »
Pour avoir un point de vue terrain de la flotte GET Cat, nous avons interrogé Laurent Lucand, spécialiste Usure pour Bergerat Monnoyeur France, un concessionnaire qui a obtenu un succès considérable avec les GET Cat. « Nous avons vraiment un bon produit et offrons un excellent service soutenu par une expertise réelle. Tout cela simplifie réellement la vie de nos clients. »
“Nous avons vraiment un bon produit et offrons un excellent service soutenu par une expertise réelle. Tout cela simplifie réellement la vie de nos clients.”
Laurent Lucand, spécialiste Usure pour Bergerat Monnoyeur France.
L’un de ces clients est « Carrière de Chailloué » qui dirige le site de Chailloué dans le nord-ouest de la France. Créé en 1991, le site a une capacité maximale estimée á 2.5 tonnes par an avec une production actuelle de l’ordre de 1.9 million de tonnes. Le responsable équipements Laurent Hallie indique « Il y a quelques années, nous avons décidé de remplacer notre système précédent, la série K par le système Cat Advansys qui venait d’être lancé en France. Dans notre secteur d’activités, il a génère un grand intérêt. Il s’agissait d un tout nouveau système mis en place pour tester l une des plus grandes carrières en France. »
Evidemment, avec Caterpillar, relever le défi et respecter ses engagements, c’est ce que nous faisons de mieux. Et les demandes du site de Chailloué n’étaient pas différentes.
« Nous sommes depuis longtemps en relation avec Bergerat Monnoyeur et au fil des années, une réelle confiance sést instaurée, » ajoute Constance Berard, responsable production, Carrière de Chailloué. « Leurs équipes après-vente sont toujours disponibles et très souvent sur le site. Je dirais qu’il y a une vraie synergie entre notre équipe et les leurs. »
Laurent le reconnaît également. « Nous sommes fiers d’être experts en la matière et nous sommes donc toujours prêts à conseiller nos clients. Cela fait partie de ce qui fait de Caterpillar une société si particulière. »
Communiquez avec nous