NEOM, LE CHANTIER DU SIÈCLE
Bâtir une ligne en plein désert
Par Caterpillar | Publié : 26 Janvier 2023
QUAND IL S'AGIT DE CHANTIERS DE CONSTRUCTION, IL N'Y A PAS PLUS GRAND QUE NEOM
NEOM n ’est pas un chantier comme les autres. C ’est le chantier du siècle. Un projet colossal, audacieux et innovant dont le coût est estimé à 500 milliards de dollars et qui va non seulement remettre en question la façon dont nous percevons, interagissons et vivons dans les villes, mais aussi la manière dont nous pouvons intégrer le caractère durable à leur conception.
NEOM réunit trois projets ambitieux : Trojena, une destination touristique construite autour d ’ un lac dans la chaîne de montagnes enneigées d ’ Arabie saoudite ; Oxagon, la plus grande structure flottante au monde et une plaque tournante de l ’industrie qui desservira à terme 13 % du commerce mondial ; et enfin, The Line, une ville unique en son genre qui s ’ étendra sur plus de 170 kilomètres (110 miles) de long pour seulement 200 mètres (660 pieds) de large.
Une fois le projet concrétisé, la ville de The Line, dont les murs sont entièrement recouverts de miroirs, pourront accueillir 9 millions de personnes. Les heureux chanceux bénéficieront d ’ une infrastructure futuriste qui leur permettra d ’ accéder à toutes les commodités de base en moins de 5 minutes de marche. Une liaison ferroviaire à grande vitesse reliera les deux extrémités de The Line en 20 minutes seulement.
Entièrement dépourvue de routes et de voitures et abritant 95 % d ’ espaces naturels, l ’empreinte carbone de The Line sera nulle.
La durabilité étant au cœur des préoccupations, l ’ accent est mis sur les énergies renouvelables, la conservation et la réutilisation de l ’ eau, ainsi que sur un système circulaire de gestion des déchets qui promet de répondre à un objectif zéro déchet. La ville elle-même sera alimentée par l ’ énergie solaire et éolienne.
Zahid Tractor, le concessionnaire Cat local, s ’est imposé comme le partenaire tout désigné pour ce projet en raison de son vaste réseau de relations, de sa connaissance de la région et de son expertise dans les zones les plus reculées. L ’ un des principaux avantages proposés par la concession : elle garantit la disponibilité des machines par l ’ intermédiaire de contrats de service (CVA), qui incluent la formation des techniciens, l ’entretien à intervalles réguliers, ainsi qu ’une assistance technique sur site et à la demande, 24 heures sur 24.
Zahid Tractor a fourni une grande partie des 5 000 tracteurs, pelles hydrauliques, chargeuses, niveleuses et camions actuellement présents sur le site, et ce nombre devrait doubler au cours de l ’ année à venir. Le chantier ne s ’ annonce pas de tout repos : la préparation des fondations nécessitera à elle seule le déplacement d ’ environ 500 millions de mètres cubes de terre.
Il est toujours difficile de gérer un si grand nombre de machines. Toutefois, lorsque vous tenez compte des complexités inhérentes à une zone aussi reculée, le défi logistique est d ’ autant plus impressionnant.
Omar Sherif, à la tête du département de la stratégie de Zahid Tractor, est fier de la gestion du projet. « À une époque où les chaînes d ’ approvisionnement sont aussi capricieuses, nous avons pu, avec Caterpillar, mener à bien ce chantier titanesque. C ’est un véritable exploit. »
Et pour ceux qui se demandent pourquoi il s'appelle NEOM ?
Pour répondre aux questions des curieux, NEOM est l ’ association du terme grec « neo », qui signifie « nouveau », et de l ’ initiale du mot arabe « mustaqbal », que l ’ on peut traduire par « futur ».
RECEVEZ LES DERNIÈRES NOUVELLES DIRECTEMENT DANS VOTRE BOÎTE EMAIL.
Communiquez avec nous