Cat® Rental Power Solutions apporte son aide après l’ouragan Ida

Le concessionnaire Cat® Energy Rental Solutions Cat (ERS Cat) a libéré la puissance du réseau Cat en envoyant 600 groupes électrogènes, compresseurs d’air, déshumidificateurs et techniciens Cat pour configurer et faire fonctionner les équipements dans le cadre d’un effort pour aider les communautés ravagées par l’ouragan meurtrier Ida.

L’ouragan Ida a frappé les environs de Port Fourchon, en Louisiane, le 29 août 2021.

L’ouragan de catégorie 4 a ravagé la côte du sud-est de la Louisiane et entraîné des inondations massives et une dévastation catastrophique. Des vents soutenus de 240 km/h (150 mph) au plus fort de l’ouragan ont détruit les bâtiments, endommagé les infrastructures et déraciné des arbres. Beaucoup de personnes sont montées au dernier étage de leur habitation dans l’espoir d’être secourues, tandis que les patients dans les hôpitaux attendaient leur évacuation.

Après l’arrivée d’Ida le dimanche matin en Louisiane, l’ouragan a mis le cap sur la côte du golfe du Mississippi tôt dans la matinée du lundi, entraînant des destructions supplémentaires. Il s’agit du cinquième ouragan le plus coûteux de l’histoire des États-Unis et les dommages ont été estimés à 75 milliards de dollars.

de

Les techniciens dépêchés par Energy Rental Solutions Cat (ERS Cat) ont configuré et mis en service les groupes électrogènes dans la zone de La Nouvelle-Orléans à la suite de l’ouragan Ida meurtrier.

de

ERS Cat a fourni des groupes électrogènes, des compresseurs d’air et des déshumidificateurs Cat pour soutenir les entreprises et prestataires de services critiques après le passage de l’ouragan Ida et les pannes d’électricité associées.

de

Grâce à ERS Cat, 600 groupes électrogènes Cat ont contribué à alimenter les hôpitaux, les infrastructures gouvernementales et les entreprises, et ont assuré l’exploitation en toute sécurité d’installations nucléaires, de raffineries et d’usines chimiques après le passage de l’ouragan Ida.

Fourniture de solutions

À l’approche de l’ouragan, ERS Cat est immédiatement passé à l’action pour aider les résidents de la côte du golfe. Avec l’une des plus grosses flottes de location de produits de génération d’alimentation et d’air comprimé, ERS bénéficiait d’une position unique pour fournir une assistance critique. ERS a établi ses quartiers dans ses installations de Luling, en Louisiane, et a mobilisé une douzaine de techniciens pour aider à l’expédition et à l’exploitation des équipements dans la zone de La Nouvelle-Orléans.

 

Assurer l’alimentation

En plus des habitations et entreprises perdues, plus de 1,2 million d’usagers du réseau électrique ont subi une panne électrique dans huit États. Entergy, un fournisseur d’énergie desservant 3 millions de clients en Arkansas, en Louisiane, dans le Mississippi et au Texas, a estimé que l’ouragan Ida avait endommagé plus de 30 000 poteaux du réseau, près de 35 000 travées de câbles et près de 5 600 transformateurs en Louisiane et dans le Mississippi.

Pour fournir une alimentation temporaire, ERS a fourni plus de 600 générateurs pour aider les hôpitaux et les infrastructures gouvernementales locales à fournir des services critiques aux résidents ainsi que pour soutenir des installations nucléaires, des raffineries et des usines chimiques, qui avaient besoin d’une alimentation pour assurer leurs opérations en toute sécurité.

 

Soutenir les services critiques

L’ouragan Ida a détruit des infrastructures hydrauliques et d’égouts, ce qui a entraîné une pénurie d’eau courante et des refoulements des égouts. ERS a contribué à améliorer la situation en s’associant avec le département gouvernemental de la paroisse locale afin de fournir plus de 80 générateurs pour faire fonctionner une station de relevage des eaux usées et de soutenir les opérations hydrauliques alors que le réseau était en panne. Ainsi, les victimes de l’ouragan ont pu maintenir des conditions sanitaires tout en se relevant de cet événement traumatisant.

 

Aider à la reprise

ERS a fourni plus de 1 130 mètres cubes par minute d’air sans huile aux personnes souffrant de pannes rendant leurs systèmes d’air comprimé inopérables. Les compresseurs d’air ont permis de sécher et de tester l’ensemble des conduites, d’aider pour les processus des usines de fabrications et les systèmes de test, et de réaliser d’autres opérations critiques après le passage de l’ouragan. Outre les compresseurs d’air, ERS a offert des déshumidificateurs afin d’éliminer l’humidité des habitations et entreprises alors que les habitants s’affairaient à nettoyer, restaurer et reconstruire leurs vies.

https://www.ers-cat.com

ÉVÉNEMENT PRÉVU OU IMPRÉVU,
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Nos experts peuvent directement évaluer votre situation et livrer une solution d’alimentation adaptée à vos besoins.

 

 

AFFICHER LA PAGE DE PLANIFICATION DES SOLUTIONS D’ALIMENTATION
Rental generators providing temporary power
Rental generators providing temporary power

GÉNÉRATEURS MOBILES

Disposez d’une alimentation mobile autonome, facilement transportable, de 20 à 2 000 kW pour toute taille et tout type d’application commerciale/industrielle.

AFFICHER LES PRODUITS
About MOBILE Generators
About MOBILE Generators

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE CAT

Les concessionnaires Cat sont des experts de la production d’énergie qui collaboreront avec vous pour installer des groupes électrogènes adaptés à vos besoins.

 

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE DÈS AUJOURD’HUI
TROUVER UN CONCESSIONNAIRE CAT
TROUVER UN CONCESSIONNAIRE CAT