Pelle hydraulique sur pneus M320 Cat
Pelle hydraulique sur pneus M320 Cat

Conçue pour la performance, la nouvelle pelle hydraulique sur pneus M320 Cat® offre un couple d'orientation supérieur, un empattement plus long et des intervalles d'entretien étendus

Publication en Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud : juin 2021
Numéro de version : 317PR21

La nouvelle pelle hydraulique sur pneus M320 Cat® optimise les performances et l'efficacité sur le chantier avec un couple de rotation supérieur de 9 % par rapport au modèle M320F Cat pour travailler plus rapidement. Son empattement plus long offre une meilleure stabilité et améliore la qualité de la conduite lors des déplacements entre chantiers à une vitesse maximale de 35 km/h (21,7 mph). Qu'il s'agisse de saletés ou d'asphalte, cette pelle hydraulique sur pneus répond aux exigences des entreprises générales en termes de fonctionnement efficace dans un large éventail d'applications : travaux de voirie, creusement de tranchées et traitement des déchets.

Les améliorations apportées au circuit hydraulique augmentent l'efficacité de la machine lorsque celle-ci est utilisée avec une gamme d'équipements Cat. Les mises à niveau effectuées sur la machine permettent de réduire le temps consacré à l'entretien quotidien. La durée de vie étendue du filtre et les intervalles d'entretien prolongés optimisent le temps productif de la machine sur le chantier tout en diminuant les coûts de propriété.

Puissance et performance

La nouvelle M320 offre les meilleures performances et une production élevée et elle est alimentée par le moteur C4.4 Cat 129,4 W (174 hp) conforme aux normes européennes Stage V et américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions. Des fonctionnalités installées en série pour améliorer le rendement, comme le ralenti bas sur simple pression d'un bouton avec la commande automatique du régime moteur, l'arrêt automatique du ralenti moteur et des ventilateurs de refroidissement électriques à la demande, permettent de conserver le diesel et le liquide d'échappement diesel (DEF) pour réduire les coûts d'exploitation. Capable de fonctionner avec du carburant biodiesel, jusqu'au B20, la machine offre une capacité de température ambiante élevée standard de 50 ˚C (125 ˚F) et une capacité de démarrage à froid de -18 ˚C (0 ˚F) pour la réalisation de projets dans divers environnements de travail.

Plus efficace dans la réalisation de tâches multiples, la nouvelle M320 est équipée d'une pompe de pivotement dédiée pour offrir une puissance constante. Le circuit hydraulique avancé offre automatiquement un équilibre entre puissance et efficacité afin de donner aux conducteurs tout le contrôle nécessaire pour répondre aux besoins précis. Son mode unique de levage de charges lourdes renforce les capacités de levage pour une manipulation plus efficace des charges lourdes, avec une augmentation de la flexibilité de la machine.

Intervalles d'entretien rallongés

La conception de la nouvelle M320 permet à ses détenteurs d'économiser jusqu'à 5 % en termes de pièces d'entretien grâce à ses nouveaux filtres d'une durée de vie plus longue. Avec une durée de vie supérieure de 50 % par rapport aux conceptions de filtre précédentes, le nouveau filtre à huile hydraulique doté de clapets antiretour permet d'empêcher la contamination de l'huile lors de son remplacement, pour de meilleures performances de filtration et un intervalle de remplacement de 3 000 heures. Deux niveaux de filtration du carburant protègent le moteur des particules de saleté dans le diesel.

Tous les points d'entretien quotidien peuvent être rapidement et facilement contrôlés au niveau du sol. Les points de graissage centralisé sur la M320 permettent de réduire les temps d'inactivité grâce au système de graissage automatique en option disponible pour le circuit d'équipement et de pivotement. Afin de simplifier l'extraction des échantillons de liquide en vue d'une analyse, tous les ports S∙O∙SSM sont également positionnés au niveau du sol. Le conducteur suit les intervalles d'entretien de la machine et la durée de vie des filtres depuis le moniteur à écran tactile situé dans la cabine, ce qui contribue à renforcer l'efficacité du planning d'entretien.  

La technologie Product Link™ standard sur la M320 améliore la gestion du parc et l'entretien de la pelle hydraulique via l'enregistrement et la transmission des données essentielles relatives au fonctionnement et des codes d'erreur de la machine aux personnes clés. Le nouveau dépannage à distance permet au concessionnaire d'exécuter des tests de diagnostic des codes d'anomalie depuis le bureau alors que la machine est en marche, ce qui peut éventuellement éviter un déplacement jusqu'au chantier.

Confort et visibilité de niveau supérieur

Deux conceptions de cabine de nouvelle génération plus grandes – Deluxe et Premium – sont disponibles pour la nouvelle M320. Toutes les commandes sont positionnées en face du conducteur, à portée de main, pour un meilleur confort. La machine peut être mise en marche de différentes manières : par bouton-poussoir ; à l'aide d'un porte-clés Bluetooth® ; avec la fonction d'ID de conducteur unique. Chaque conducteur peut prérégler et enregistrer ses propres réglages machine avec l'ID conducteur, et la pelle hydraulique se souvient de ces réglages chaque fois que le conducteur se connecte.

Les conducteurs naviguent de manière intuitive ente les fonctions de la machine depuis le grand moniteur à écran tactile de 24 mm (10 in) avec molette. La température interne de la cabine, offre le confort tout au long de la journée, et elle peut être réglée au niveau préféré du conducteur depuis le nouveau moniteur.

Les supports de fixation visqueux qui équipent la M320 réduisent les vibrations de la machine, et par conséquent la fatigue du conducteur. Sa console de gauche relevable simplifie la montée/descente de la nouvelle pelle hydraulique sur pneus. En diminuant le nombre d'actions requises par le conducteur, le verrouillage automatique d'essieu détecte le moment où le frein de manœuvre et l'essieu doivent être serrés ou desserrés et les relâche automatiquement lorsque le conducteur appuie sur la pédale de translation.

En augmentant l'efficacité opérationnelle, ainsi que la sécurité, des caméras arrière et sur le côté droit de série, ainsi que de larges vitres de cabine et de petits montants de cabine, contribuent à accroître la visibilité sur le chantier pour le conducteur. Un système de visibilité à 360° en option combine les images de plusieurs caméras autour de la machine pour donner aux conducteurs un aperçu sans précédent de leur environnement. Le capot de moteur plat de la pelle hydraulique améliore encore davantage la visibilité.

Pour plus d'informations sur la nouvelle pelle hydraulique M320, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez le site https://www.cat.com.  

 

Caractéristiques du produit M320

 

Moteur

C4.4 Cat®

Puissance (ISO 14396:2002), kW (hp)

129,4 (174)

Poids min., kg (lb)

18 800 (41 450)

Poids max., kg (lb)

21 200 (46 750)

Profondeur de creusage maxi, mm (ft/in)

6 030 (19’ 9”)

Portée maxi au niveau du sol, mm (ft/in)

9 290 (30’ 6”)

Hauteur de chargement maxi, mm (ft/in)

6 960 (22” 10”)

 

 

de

Pelle hydraulique sur pneus M320 Cat®

de

Pelle hydraulique sur pneus M320 Cat®

de

Pelle hydraulique sur pneus M320 Cat®

de

Pelle hydraulique sur pneus M320 Cat®

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières actualités

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo