Cat® Command for Compaction aide les entrepreneurs à réaliser un compactage de grande qualité

Pour diffusion en Europe : mars 2020
Numéro du communiqué : 167PR20

Caterpillar annonce la sortie de Cat® Command for Compaction, technologie assistée par utilisateur qui automatise le processus de compactage de sol et aide les entrepreneurs à réaliser un compactage de grande qualité. Le système Command for Compaction peut être utilisé sur certains compacteurs de sol vibrants Cat.

Configuration et fonctionnement simples

Un écran en cabine doté d'une interface intuitive, à écran tactile simplifie la configuration et le système se connecte aux stations de base communes sans utiliser de fichiers modélisés du site ni faire appel à un quelconque service. Le conducteur utilise la machine pour mapper les limites de la zone à compacter et il entre les paramètres de compactage. Dès que le conducteur a placé la machine en mode « auto », le système contrôle la propulsion, la direction et la vibration de la machine. Les tâches récentes sont enregistrées sur le système et elles sont accessibles via l'interface à écran tactile.

Un système intégré de détection d'objet avertit le conducteur si un objet se trouve sur le chemin. Si une zone ne peut pas être compactée à l'aide de vibrations, le conducteur peut choisir de désactiver le système de vibration et de rendre le contrôle au système une fois la zone passée.

Résultats uniformes

En automatisant le processus de compactage, les déficits de compétence du conducteur sont minimisés par la production de résultats uniformes basés sur les interventions du conducteur. Command for Compaction permet une qualité de compactage élevée grâce au maintien d'une vitesse constante, à un décompte correct des passes, avec un chevauchement régulier et précis, ce qui permet aux entrepreneurs d'atteindre plus fréquemment leurs objectifs de compactage.

Pour plus d'informations sur Cat Command for Compaction, contactez votre concessionnaire Cat local.

# # #

 

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

© 2020 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », l'habillage commercial « Power Edge » et Cat « Modern Hex » ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

®2020 Caterpillar Tous droits réservés