Commande à distance Cat® Command
Commande à distance Cat® Command

Le système de commande à distance Cat® Command est désormais disponible pour les grandes pelles hydrauliques Cat 349, 352, 374 et 395.

 

Pour une diffusion en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande : Novembre 2022
Numéro de version : 772PR22

Les grandes pelles hydrauliques Cat® 349, 352, 374 et 395 peuvent désormais être équipées du système Cat Command pour l'excavation. Le système de commande à distance permet d'éloigner les conducteurs des conditions de travail potentiellement dangereuses en les maintenant à une distance sûre, tout en réduisant les risques potentiels liés au fait de monter et descendre des machines.

Le poste Cat Command permet de commander à distance sans visibilité directe, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler confortablement toutes les fonctions de base de la machine, notamment l'excavation, le levage et le suivi. De plus, les technologies de machines exclusives à Caterpillar, comme Cat Grade avec 3D pour les pelles, Grade avec Assist pour les flèches et les godets, le système Swing Assist, la barrière électronique et d'autres encore, peuvent être réglées, activées et utilisées à distance.

Cette technologie permet d'améliorer la productivité de la machine sur divers projets, notamment les opérations dans des conditions de sol instables, les friches industrielles, les travaux sur le littoral et les opérations de démolition. Il permet également de relancer la production immédiatement après des processus perturbants, comme le décapage à l'abrasif dans les carrières.

Commande précise et souple

Le poste Cat Command permet un fonctionnement sans visibilité directe depuis le confort d'un bureau climatisé sur le site ou à plusieurs kilomètres de là. La distance n'est limitée que par les capacités du réseau. Le poste Cat Command installe confortablement le conducteur dans une « cabine virtuelle » personnalisée dotée de commandes et d'affichages de la machine qui lui sont familiers. Les utilisateurs peuvent contrôler jusqu'à cinq manettes différentes, une à la fois, au même emplacement ou à un autre, réduisant ainsi les temps d'arrêt pour les changements d'équipe ou la nécessité de se rendre sur le chantier. Les moniteurs à écran tactile, semblables aux écrans de la cabine réelle, offrent les mêmes informations sur la machine et l'accès à ses réglages, comme dans la machine réelle. Les écrans montés devant l'utilisateur permettent de visualiser facilement les flux de caméras de l'excavatrice.  

En éloignant le conducteur de la cabine, le système Cat Command for Excavating apporte une solution à la pénurie de main-d'œuvre et offre des avantages en matière de formation pour les nouveaux conducteurs. Il ouvre des opportunités aux personnes dont les limitations physiques les empêchent de monter dans l'équipement, attire une nouvelle génération de travailleurs et augmente la longévité des opérateurs expérimentés.

Les nouveaux modèles de grandes pelles hydrauliques viennent s'ajouter aux pelles déjà compatibles avec la Cat Command (320-340) et aux bouteurs de taille moyenne (D5-D7) qui peuvent tous être commandés à partir du même poste de commande.

Pour en savoir plus sur Cat Command pour l'excavation, contactez un concessionnaire Cat.

 

 

de

Les postes Cat® Command permettent de commander à distance des pelles dans un terminal fluvial pour décharger des barges et acheminer des cargaisons.

Afficher l'image en plein écran
de

Stations Cat® Command dans un bureau utilisées pour commander à distance des pelles hydrauliques.

Afficher l'image en plein écran
de

Une pelle hydraulique Cat® télécommandée travaillant dans la soute d'un navire.

Afficher l'image en plein écran
de

Une pelle hydraulique Cat® télécommandée travaillant sur un projet de démolition de bâtiment.

Afficher l'image en plein écran

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2022 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo