La nouvelle pelle hydraulique Cat® offre davantage de puissance pour les tâches plus importantes.
La nouvelle pelle hydraulique Cat® offre davantage de puissance pour les tâches plus importantes.

équipements, technologies, services et solutions Cat® présentés lors du salon Bauma 2022 sous le thème « Let’s Do The Work™ »

Diffusion mondiale : juin 2022
Numéro de communiqué : 339PR22 - BROUILLON

Lors du salon Bauma 2022 à Munich, les équipements de construction Cat® seront présentés par le concessionnaire Cat Zeppelin à l'intérieur et à l'extérieur du Hall B6. Sous le thème « Let’s Do The Work™ », les messages fondamentaux s'étendront au-delà de l'équipement pour mettre en valeur la large gamme de technologies, services et solutions de durabilité de Caterpillar.

Lors du salon, plus de 70 équipements et accessoires Cat de Caterpillar Construction Industries (CI) seront présentés. En parallèle, la Caterpillar Industrial Power Systems Division (IPSD) présentera plusieurs moteurs Cat de sa gamme de produits, des 0,5 l au 30 l, dans le Hall A4, stand 336.

Technologies avancées

Qu'il s'agisse d'une seule machine ou d'un parc tout entier, l'écosystème technologique Caterpillar offre aux clients la possibilité de suivre, surveiller, automatiser et gérer les ressources afin de réduire les coûts, d'améliorer la productivité, la sécurité et d'optimiser l'utilisation du parc. Parmi les nombreuses technologies présentées au salon Bauma 2022, citons la Cat Command Station qui permet aux conducteurs de travailler à distance et en toute sécurité, à proximité du chantier ou à des milliers de miles, installés dans une cabine virtuelle dotée des commandes et écrans qu'ils connaissent déjà. Les participants pourront prendre place dans la Command Station et actionner une machine à distance.

Accessible depuis les ordinateurs portables et les appareils mobile, Cat Productivity sera présentée pour illustrer une application basée dans le cloud et facile à mettre en œuvre qui fournit une vue d'ensemble complète de la machine et de la production sur le chantier.  Il s'agit d'un outil riche en informations qui offre des données de chantier intégrées et exploitables permettant d'analyser les performances, d'améliorer la productivité et d'accroître les bénéfices.

Le système Cat Grade avec Assist pour pelles hydrauliques utilise des capteurs de position de machine et des paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur pour automatiser les mouvements de la flèche et du bras afin de réaliser des découpes plus précises avec moins d'efforts, ce qui se traduit par une hausse de 45 % de l'efficacité du conducteur sur le chantier. Solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi des équipements, le localisateur d'équipement PL161 Cat s'installe simplement sur les équipements et d'autres éléments pour que leur emplacement soit visible sur plusieurs chantiers, ainsi que le nombre d'heures de suivi.

Solutions de services

Avec plus de 1,2 million d'équipements connectés qui enregistrent et communiquent les données de fonctionnement de machine à l'aide des technologies Cat VisionLink®, Caterpillar optimise cette technologie afin d'offrir à ses clients des services d'expert personnalisés adaptés à chaque budget et objectif. Parmi les services présentés au salon Bauma, citons les Contrats de Service (CVA) qui proposent aux clients un plan de propriété simplifié de leur équipement neuf ou ancien afin de réduire les coûts d'exploitation.

La gestion des équipements Cat suit l'emplacement des équipements et leur nombre d'heures de fonctionnement, surveille l'utilisation et l'état des machines, afin que les clients puissent prendre des mesures éclairées pour un déroulement de l'opération fluide, efficace et rentable. Les membres de l'équipe bénéficieront également d'un affichage du nouveau système d'information sur l'entretien (SIS) 2.0 Cat basé sur le Cloud afin de commander des pièces sur www.parts.cat.com, offrant une utilisation efficace et intuitive depuis n'importe quel appareil. Les services à distance aident les équipements Cat à fonctionner avec une efficacité et une disponibilité maximum avec le Dépistage des pannes à distance et la Mise à jour à distance permet aux concessionnaires de se connecter à la machine afin de diagnostiquer les codes d'anomalie et de mettre à jour le logiciel d'exploitation.

Les visiteurs du salon Bauma 2022 découvriront également les centaines de nouvelles offres de produits Cat Reman et Rebuild ainsi que la gamme d'options de réparation qui réduisent les frais d'exploitation fixes et améliorent la durabilité. Les équipements Cat sont conçus pour être rénovés et les services Cat Rebuild inspectent, reconditionnent ou remplacent jusqu'à 7 000 pièces lors d'une rénovation de machine pour la remettre à neuf à 25-50 % du coût d'une machine neuve. La chargeuse sur pneus Cat 982M présentée est une Cat Certified Rebuild, conçue pour offrir des performances optimisées avec les outils d'attaque du sol (GET) Cat Advansys™. Le système sans marteau simplifie l'installation avec des éléments de retenue intégrés et facilite l'adaptation. Cat Reman récupère, reconçoit et remanufacture des composants pour offrir les mêmes performances et la même longue durée de vie que les produits neufs à un prix qui est en moyenne 40 % inférieur à celui de la pièce équivalente neuve.

Pionniers en matière de durabilité

En tant que fabricant de pointe d'équipements de construction et du secteur minier, Caterpillar est idéalement placé pour aider les clients à construire un monde meilleur et plus durable. Caterpillar Construction Industries aide les clients avec des pratiques et choix durables sur le chantier en augmentant l'efficacité, en concession à travers des pratiques de maintenance durables, ainsi qu'en aidant à développer la durabilité à travers toute l'entreprise.

L'intégration technologique, les solutions de services et la conception avancée des machines augmentent l'efficacité opérationnelle, ce qui permet une réduction du carburant brûlé et une réduction globale de CO2 par tonne.

En tant que premier tracteur à entraînement électrique avec transmission surélevée au monde, le D6 XE déplace jusqu'à 35 % de matériaux en plus par litre de carburant par rapport à son prédécesseur, le D6T. La productivité des conducteurs est accrue à hauteur de 50 % grâce au large choix d'options technologiques Cat. La machine présentée arbore un train de roulement Cat Abrasion™ qui étend la durée de vie du train de roulement dans les applications à forte abrasion et à faible à moyen impact, tandis que sa conception brevetée de roue folle à bande de roulement de détente prolonge la durée de vie jusqu'à deux fois plus que les roues folles traditionnelles.

Caterpillar s'engage à ce que 100 % de ses nouveaux produits d'ici 2030 soient plus durables que ceux de la précédente génération. Les 20 pelles hydrauliques Cat de nouvelle génération à l'affiche avec des capacités de 1,6 à 95 tonnes offrent toutes une productivité supérieure, une consommation de carburant inférieure et des émissions de CO2 par tonne inférieures aux précédents modèles qu'elles remplacent. La nouvelle pelle hydraulique Cat 336 présentée offre une productivité exceptionnelle. Ses intervalles d'entretien des filtres à huile et à carburant de 1 000 heures éliminent le coût de la main-d'œuvre pour neuf changements de filtres à huile et à carburant et le coût des pièces pour 27 filtres à carburant sur 10 000 heures de fonctionnement de machine par rapport à de nombreuses pelles hydrauliques de 30 à 40 tonnes concurrentes. La pelle hydraulique Cat 330 également présentée offre jusqu'à 20 % de rendement énergétique en plus et jusqu'à 15 % de CO2 en moins par tonne de matériaux déplacés que la 330F. En outre, une nouvelle option de flèche à angle variable est offerte pour la 330, avec commande de nivellement Cat avec assistance d'usine de série et une possibilité de mise à niveau vers Cat Grade Advanced 2D ou Cat Grade 3D.

 

Les futurs équipements Cat incluront également des conceptions à batterie électrique zéro échappement offrant une productivité supérieure. Caterpillar dévoilera aux visiteurs du salon Bauma 2022 plusieurs modèles électriques actuellement en développement. En outre, la pelle pour manutention Cat MH3024 électrique reliée modifiée excelle dans les applications intérieures où moins de mobilité est nécessaire et aucune émission d'échappement requise.

Gamme complète d'équipements à l'affiche

Différentes plateformes de modèle seront présentées au salon, des modèles XE conçus pour la performance avec les dernières technologies et/ou des systèmes d'entraînement avancés aux modèles GC conçus pour offrir une fiabilité et une valeur solides, afin de répondre efficacement à un éventail de besoins et applications clients.

Parmi les principaux intérêts de la division Caterpillar Building & Construction Products (BCP) figurent 9 minipelles hydrauliques Cat nouvelle génération, offrant toutes des performances accrues, des forces d'arrachage supérieures, des intervalles d'entretien plus longs et des coûts d'exploitation et de propriété inférieurs. Avec des modèles d'1 à 10 tonnes, ces minipelles offrent des caractéristiques communes et une disposition des commandes cohérente pour simplifier la formation et l'adaptation du conducteur. Les modèles nouvelle génération de 3,5 à 10 tonnes peuvent désormais être équipés des technologies Cat Grade comme option de rechange.

Parmi les chargeuses sur pneus compactes présentées, les visiteurs découvriront les modèles Cat 906, 907 et 908 récemment lancés (en configuration haute). Ils arborent un poste de conduite repensé qui tire parti des technologies Caterpillar exclusives afin d'améliorer l'expérience du conducteur et le nouveau moteur Cat 2.8 avec un entraînement et un groupe motopropulseur mis à niveau pour des déplacements sur route et des performances de chaîne cinématique plus rapides.

Les modèles Global Construction & Infrastructure (GCI) Caterpillar présentés, qui sont presque au nombre de 30, sont ancrés par neuf pelles hydrauliques à chaîne et quatre pelles hydrauliques sur pneus de nouvelle génération, d'une capacité de 15 à 95 tonnes, une pelle hydraulique ferroviaire et trois pelles pour manutention. La chargeuse sur pneus intermédiaire 980 XE est dotée d'une transmission à vitesse variable en continu (CVT) qui offre des rendements énergétiques supérieurs de 35 % par rapport aux modèles des séries M ; de plus, elle dispose d'une plateforme de technologies étendue pour l'augmentation des performances machine.

Pour déplacer de plus grands volumes de matériaux, le stand du Hall B6 inclut des tombereaux de chantier et tombereaux articulés avec des capacités allant de 30 à 70 tonnes et les grosses chargeuses sur pneus Cat 992 et 988K XE. Des mises à jour récentes sur la 988K XE avec entraînement électrique offrent à la chargeuse des vitesses plus rapides en descente, un meilleur contrôle de l'effort à la jante et une force d'arrachage hydraulique accrue pour une productivité jusqu'à 5 % supérieure.

Complétant l'exposition CI, les récentes mises à jour sur le tracteur D4 font grimper la valeur d'un cran avec un champ de vision amélioré, des coûts d'exploitation réduits et le choix le plus large de fonctionnalités technologiques simples d'utilisation. Dotée de son option de cabine profil bas pour le transport, la niveleuse Cat 120 GC excelle dans les applications de basse à moyenne intensité et offre un fonctionnement fiable à faible coût dans un éventail d'applications des travaux nationaux et municipaux à l'entretien des routes de campagne et au nivellement de finition. Conçu pour les applications de location et de basse à moyenne intensité, le compacteur tous usages Cat CB2.5 et le compacteur vibrant GC CS12 présentés offrent un coût total de propriété faible, une grande simplicité d'utilisation et de longs intervalles d'entretien.

Complétant la gamme d'équipements de construction Cat, des dizaines d'accessoires seront présentés. Cette large gamme inclut marteaux, cisailles, grappins, attaches, godets, lames de refoulement intelligentes, vis sans fin, grappins de démolition et rotateurs inclinables.

Des membres de l'équipe Cat Financial seront également présents et partageront des détails sur les dernières offres spéciales, les programmes de location-bail et de financement, et les packages de protection étendue pour aider à sécuriser les investissement et les succès des clients.  

À la pointe de la transition énergétique

Caterpillar Industrial Power Systems Division (IPSD) présentera au Hall A4, stand 336 un éventail de solutions d'alimentation actuelles et futures conçues pour aider les constructeurs d'origine dans la transition énergétique vers un avenir plus durable. Seront présentés la nouvelle unité d'alimentation industrielle Cat C3.6 et les moteurs C7.1, C9.3B, C13B et C18, répondant tous aux normes d'émissions européennes Stage V et compatibles avec les carburants faibles en carbone. Les options de carburant incluent le biodiesel jusqu'à B20 et l'huile végétale hydrotraitée à 100 % jusqu'à EN1594, soutenant les parcours des clients vers la durabilité. Sera également présentée la dernière offre de service de télématique de Caterpillar qui répond aux exigences de connectivité des clients. 

 

de

Pelle hydraulique 352 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Pelle hydraulique 352 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Pelle hydraulique 352 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

La chargeuse sur pneus compacte 908 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

La minipelle hydraulique 301.8 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

La pelle pour manutention MH3026 Cat

Afficher l'image en plein écran

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

###

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2022 Caterpillar Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo