Publication en Amérique du Nord, Europe, Corée du Sud : janvier 2024
Numéro de version : 22PR24
Caterpillar annonce deux mises à jour technologiques pour sa gamme de tracteurs intermédiaires. Anciennement ARO with Assist, la suite de fonctions Cat Assist avec ARO (option de prééquipement) sera incluse de série sur les modèles D4, D5, D6, D6 XE et D7 Cat®, à partir du début de l'année 2024. En outre, un nouveau système Cat Grade avec option de prééquipement 3D offre plus de flexibilité aux clients qui passent à Cat Grade avec 3D sur les modèles de tracteurs D4, D5 et D6.
Désormais de série, Cat Assist avec ARO garantit que chaque nouveau Tracteur D4 - D7 Cat est équipé de la suite de fonctions Assist (Assistance) qui peuvent être facilement mises à jour avec Cat Grade 3D. Principales caractéristiques :
Cat Grade avec 3D utilise un signal GPS pour ajuster automatiquement les mouvements de levage et d'inclinaison de la lame, ce qui permet aux conducteurs de réaliser des modèles plus rapidement, de gagner du temps et de réduire les coûts de reprise, de main-d'œuvre et de matériaux. Le nouveau système Cat Grade avec l'option de prééquipement 3D installé et testé en usine comprend tout le matériel requis pour le système 3D. L'option comprend des capteurs embarqués, des antennes et des récepteurs GNSS, ainsi qu'un affichage à écran tactile de 10 in (25,4 mm). Le matériel de prééquipement 3D peut ainsi être rapidement mis à jour pour devenir un système Grade avec 3D complet, moyennant l'achat des licences nécessaires par l'intermédiaire du concessionnaire Cat.
Pour plus d'informations sur les nouvelles mises à jour des ensembles technologiques pour les tracteurs intermédiaires Cat, contactez un concessionnaire Cat ou visitez le site : www.cat.com.
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2024 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Amériques Europe, Afrique, Moyen-Orient |