Caterpillar annonce la M323 de nouvelle génération, spécialement conçue pour les applications ferroviaires.
Cette machine de nouvelle génération améliore l’efficacité, la productivité et le confort du conducteur. La nouvelle conception intègre largement les retours des utilisateurs sur le terrain.
Faits marquants
- Les améliorations de la cabine optimisent le confort, la sécurité et la visibilité du conducteur.
- Accès facilité aux points de service et d'entretien.
IRVING, Texas, 7 mars 2025 - Caterpillar a amélioré sa pelle hydraulique rail-route M323F en annonçant un nouveau modèle basé sur la plate-forme de nouvelle génération de l’entreprise.
Cette machine de nouvelle génération améliore l’efficacité, la productivité et le confort du conducteur. La nouvelle conception intègre largement les retours des utilisateurs sur le terrain.
La M323 est une refonte complète de la M323F, mettant l’accent sur le confort du conducteur, la facilité d’entretien, les performances et la sécurité. La seule chose qui n’a pas changé, c’est le moteur : le fiable et éprouvé C4.4 Cat®, qui délivre jusqu’à 129,4 kW à la transmission intégrale et est conforme à la norme américaine Stage V.
Jerome Perard
Professionnel du marché
Europe
Deux types de transmission – hydrostatique (9A) et à friction (9C) – sont disponibles sur la M323 et peuvent être utilisés avec les configurations Long Tail ou Short Tail. Une solution hybride combinant les options hydrostatique et à friction est également disponible afin d’optimiser la valeur et de répondre aux réglementations des différents pays.
L’amélioration du confort du conducteur est l’un des aspects les plus marquants de cette mise à niveau de nouvelle génération, la M323 étant désormais équipée d’une cabine monocoque accueillant à la fois le conducteur et un passager. La nouvelle cabine assure une visibilité accrue vers l’avant, tandis que la décision de Caterpillar d’abaisser le contrepoids améliore également la visibilité vers l’arrière. De plus, la nouvelle configuration 9C Long Tail offre désormais la même visibilité que le modèle standard.
Les modifications de la cabine améliorent l’accessibilité, et l’ajout de marches éclairées contribue à renforcer la sécurité. Les technologies de sécurité bien connues de Caterpillar sont toujours présentes sur la M323.
Jerome Perard
Professionnel du marché
Europe
Les changements apportés aux points d’accès, y compris les compartiments moteur et de refroidissement, éliminent les contraintes des tâches de maintenance quotidiennes, les rendant plus simples et plus rapides à accomplir.
Le nouveau modèle M323 ne fait pas non plus de compromis sur les performances. Les ingénieurs de Caterpillar ont travaillé sans relâche pour améliorer l'efficacité des clients dans leurs opérations quotidiennes, en intégrant une nouvelle pompe hydraulique, un compresseur d'air mécanique et une capacité de couple de rotation augmentée. De plus, une puissance électrique supplémentaire est disponible dans la partie inférieure de la machine pour l'installation de systèmes supplémentaires.
Malgré les améliorations apportées à la conception et aux fonctionnalités, la M323 conserve le même poids de 23 tonnes.
Jerome Perard
Professionnel du marché
Europe
Pour plus d'informations sur la pelle hydraulique M323 Cat, contactez un concessionnaire Cat ou visitez le site : www.cat.com
# # #
À propos de Caterpillar :
avec des ventes et des recettes s'élevant à 64,8 milliards de $ en 2024, Caterpillar Inc. est le premier constructeur au monde d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel pour chantiers, de turbines à gaz industriel et de locomotives électriques-diesel. Depuis presque 100 ans, nous aidons nos clients à bâtir un monde meilleur et durable, et sommes engagés en faveur d'un futur avec une empreinte en carbone réduite. Nos produits et services innovants, qui bénéficient de l'assistance de notre réseau mondial de concessionnaires, apportent une valeur exceptionnelle qui permet aux clients de réussir. Caterpillar opère sur tous les continents, principalement dans trois principaux segments (Secteurs de la construction, Secteurs des ressources et Énergie et Transport) et propose des financements et des services associés via son segment Financial Products. Visitez notre site caterpillar.com ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : caterpillar.com/en/news/social-media.html.
NOTE À L'ATTENTION DES RÉDACTEURS : les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque déposée de Caterpillar Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
Contact presse :
Amy Doughty
Représentante Caterpillar auprès de la presse professionnelle
amy.doughty@cat.com
Pour publication en Europe
Numéro de version : 39PR25 — Mars 2025
Les nouveautés relatives aux produits
-
Facile d'exploitation et d'utilisation, la nouvelle Chargeuse sur pneus 980 GC Cat® offre des performances élevées et des coûts d'exploitation réduits
La nouvelle Chargeuse sur pneus 980 GC Cat® pour usage intensif offre une faible consommation de carburant grâce à un ventilateur à vitesse variable, un circuit hydraulique à détection de charge, des commandes intuitives et des godets Série Performance.
En savoir plus -
Les ressources explicatives de Caterpillar aident les clients à entretenir leurs équipements en toute confiance
Caterpillar a récemment lancé une bibliothèque complète de vidéos explicatives à l'intention des clients qui préfèrent effectuer eux-mêmes l’entretien et les réparations de leurs équipements.
En savoir plus -
Caterpillar présente les mises à jour annuelles de ses pelles hydrauliques Cat®
Caterpillar dévoile plusieurs mises à jour pour sa gamme de pelles hydrauliques Cat® dans le cadre de son programme annuel de mise à jour des produits (APU).
En savoir plus -
Les nouvelles lames de coupe à vie unique Cat® offrent une longue durée de vie et un entretien simplifié
Les nouvelles lames de coupe à vie unique Cat® pour chargeuses sur pneus moyennes Cat sont dotées d’une conception à biseau unique qui élimine la nécessité de surveiller l’usure liée au retournement des lames.
En savoir plus