Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Pour diffusion mondiale : mars 2024
Numéro de communiqué : 104PR24
Les fraiseuses de chaussée Cat® PM310, PM312 et PM313 modernes bénéficient d'une meilleure conception, ce qui permet d'améliorer le rendement de ces machines, leur confort de conduite et leur puissance de fraisage. Les fraiseuses de série PM300 conviennent parfaitement dans les applications de taille réduite à moyenne qui nécessitent une machine compacte, maniable et à haut rendement.
Les derniers modèles PM300 sont pourvus du moteur Cat C9.3B, qui fournit une puissance brute et un couple plus élevés (selon des tests de performance standard).
D'une puissance brute nominale de 256 kW (343 ch), le moteur Cat C9.3B est disponible en configurations conformes aux normes américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage V et coréenne Stage V sur les émissions ou à la norme MAR-1 pour le Brésil sur les émissions, équivalente aux normes américaine EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA.
Le moteur Cat C9.3B se distingue par des systèmes électroniques, pneumatiques et à carburant plus efficaces, le tout dans une architecture moins complexe. Les filtres à huile moteur sont plus facilement accessibles et permettent ainsi de simplifier l'entretien. Les filtres moteur à cartouche sont constitués de plusieurs pièces, ce qui réduit le gaspillage et les coûts de remplacement.
De meilleures performances et un confort accru
La dernière conception de la série PM300 inclut une nouvelle conception du solin de transition entre les convoyeurs primaire et de charge, améliorant ainsi le confinement des matériaux et réduisant l'accumulation sur le châssis avant de la machine. Le confinement des matériaux est renforcé par des améliorations apportées à la plaque latérale droite, au joint entre la chambre et le convoyeur et au joint du convoyeur de charge à courroie. Les déflecteurs de voie avant placés devant les moteurs d'entraînement offrent une protection supplémentaire contre l'impact et l'accumulation des débris, améliorant ainsi la durée de vie des machines.
Les conducteurs peuvent désormais suivre la lame de coupe de chaque côté de la machine grâce à l'ajout d'une ligne de guidage ajustable à l'écran de la caméra de gauche. Le personnel au sol peut également contrôler la fonctionnalité de franchissement d'obstacles à partir des commandes au sol arrière afin d'améliorer l'efficacité du fraisage.
Les options d'éclairage de travail et d'éclairage de route à diodes à large dispersion pour le PM310, le PM312 et le PM313 améliorent la sécurité et la visibilité pendant le fraisage et le transport sur le chantier. Le déflecteur d'échappement, qui peut être rangé lorsqu'il n'est pas utilisé, redirige les gaz d'échappement loin des bâtiments et du personnel au sol afin d'améliorer l'environnement de travail. Le conduit de dépoussiérage en option a été redessiné pour améliorer davantage les joints et l'aspiration.
Pour en savoir plus sur les nouveautés apportées aux fraiseuses de chaussée Cat PM310, PM312 et PM313, contactez un concessionnaire Cat ou rendez-vous sur le site www.cat.com.
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2024 Caterpillar. Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |