Commande à distance
Commande à distance

Caterpillar étend ses offres de commande à distance et de technologies semi-autonomes intégrant de nouvelles capacités Cat® Command

 

 

Publication en Europe et Turquie : novembre 2020
>Numéro de version : 949PR20

En s'appuyant sur plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l’autonomie des équipements, Caterpillar annonce le déploiement de Cat® Command sur une plus large gamme de machines de construction. Cat Command lance à présent une ligne de produits de commande à distance et de technologies semi-autonomes, allant du compactage assisté par le conducteur aux opérations de chargement, de refoulement et d'excavation à distance.  

Des technologies évolutives, conçues pour répondre de façon flexible aux besoins des clients. Cat Command aide à améliorer la sécurité et augmenter la productivité pour de nombreuses applications. La commande à distance offre une complète manœuvrabilité de la machine, à une distance sûre, lors de travaux dans des environnements potentiellement dangereux. En plaçant le conducteur hors de la cabine, elle supprime aussi les vibrations de la machines ressenties par le conducteur, réduisant ainsi la fatigue. Cette technologie permet aussi de répondre au manque de main d’œuvre actuel et futur, en ouvrant la conduite des machines à un plus grand nombre de conducteurs potentiels, grâce à sa « cabine virtuelle », qui offre un accès facile pour les personnes à capacités physiques restreintes.

Un seul conducteur peut facilement et rapidement commander plusieurs machines, l'une après l'autre, ou changer de site sans avoir à se rendre du bureau à la machine, ce qui améliore de façon significative l'efficacité opérationnelle et réduit la durée et les coûts de transport. La commande à distance permet une production continue, immédiatement suite à un processus perturbateur, tel qu'une explosion ou des conditions météorologiques, qui aurait habituellement nécessité un temps d'arrêt.

Une commande à distance précise

Les commandes de la console et du poste de conduite Cat Command sont entièrement intégrées aux circuits hydrauliques et électroniques de la machine, permettant une grande réactivité et une commande fluide. Les commandes de fonctionnement sont directement envoyées aux circuits électroniques de la machine via un transmetteur/récepteur radio dédié, ce qui permet une commande en temps réel. Le système étant composé d'un kit installé par le concessionnaire, entièrement conçu pour et intégré à la machine, et non d'un ajout d'un marché secondaire, vous pouvez facilement installer Cat Command sur des machines similaires, ce qui offre au client une plus grande flexibilité.

La console Cat Command dans le champ de vision est une console de commande légère et compacte, maintenue par un harnais d'épaule confortable. Contrôlant la totalité des fonctions des la machine, la console Command permet au conducteur de travailler de façon sécurisée et confortable, loin de la machine, tout en restant sur site et en maintenant un contact visuel permanent sur l'équipement. Cette solution ne nécessite aucune infrastructure de communication sur site et est idéale pour une utilisation à court terme et d'urgence, lorsqu'une zone de travail potentiellement dangereuse apparaît.

Le poste de conduite Cat Command offre une grande flexibilité, car il peut être placé sur site pour des opérations dans le champ de vision ou à des kilomètres pour des applications hors du champ de vision. Le poste de conduite comprend une « cabine virtuelle » modulaire et personnalisée, dans laquelle le conducteur est confortablement assis, face aux commandes et affichages de la machine, similaires à ceux présents à l’intérieur de la cabine. Offrant un environnement de travail amélioré, le poste de conduite Command permet aux conducteurs de travailler sur de plus longues périodes, sans fatigue. De plus, un conducteur peut commander à distance plusieurs machines, l'une après l'autre, à partir d'un seul poste de conduite.

Le compactage assisté

La technologie de compactage semi-autonome Cat Command automatise le compactage du sol afin d'aider les entreprises générales à conserver des normes de qualité de compactage élevées. En automatisant le processus, elle permet aux conducteurs de tous niveaux d'expérience de fournir des résultats de compactage réguliers. Command for Compaction est disponible sous la forme d'un kit installé par le concessionnaire sur les compacteurs de sol Cat nouvelle génération et de série B.

Cette technologie ne nécessite aucune conception de back-office. Le conducteur utilise simplement l'affichage intuitif intégré à la cabine, à l'aide d'une interface tactile, pour cartographier rapidement les limites de la zone à compacter. Le conducteur saisit les paramètres de compactage et règle la machine sur automatique. Le système commande automatiquement la propulsion, la direction et les vibrations du compacteur, ainsi que le chevauchement de compactage. Le système intégré de détection d'objet, qui alerte le conducteur en cas d'obstacle sur le trajet du rouleau, permet d'améliorer la vigilance en matière de sécurité.

Pour plus d'informations sur les options de Cat Command disponibles pour les machines de construction, les clients doivent contacter le concessionnaire Cat local ou se rendre sur https://www.cat.com/commandforconstruction

 

de

Postes de conduite Cat Command

de

Poste de conduite Cat Command

de

Poste de conduite Cat Command

de

Poste de conduite Cat Command

 

 

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de Caterpillar sur les produits et moteurs.

Voir les dernières actualités

 

 

# # #

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2020 Caterpillar Tous droits réservés

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo