Chargeurs compacts rigides et chargeuses à chaînes compactes Cat®
Chargeurs compacts rigides et chargeuses à chaînes compactes Cat®

Caterpillar étend les fonctionnalités de lame intelligente aux chargeurs compacts rigides et aux chargeuses à chaînes compactes Cat®

 

Pour diffusion mondiale : mars 2023
Numéro de communiqué : 113PR23

Caterpillar annonce de nouvelles options pour la lame de niveleuse intelligente et la lame de refoulement intelligente Cat®. Le nouveau kit de commande externe pour lames de niveleuse intelligentes GB120 et GB124 permet d'étendre l'utilisation de ces lames aux chargeurs compacts rigides et aux chargeuses à chaînes compactes des séries D et D2 Cat. Ce kit permet aux clients possédant des parcs comprenant des modèles de fabrication plus ancienne, d'utiliser également des lames intelligentes. Le nouveau kit de commande de nivellement 3D utilise les raccords existants pour faciliter l'ajout d'une commande automatique de lame à la lame de refoulement intelligente Cat.

Lames de niveleuse intelligentes

Les lames de niveleuse intelligentes Cat établissent la norme en matière d'intégration de commande de machine et d'équipement. Ces lames intelligentes étaient auparavant disponibles pour les clients qui possédaient des chargeurs compacts rigides et des chargeuses à chaînes compactes de la série D3 Cat. Le nouveau kit de commande externe permet aux clients d'utiliser des lames de niveleuse intelligentes sur toutes les séries D et de sélectionner des machines de fabrication plus ancienne Cat. Pour une utilisation simplifiée, les lames GB120 et GB124 détectent automatiquement si elles sont utilisées sur une série D3 ou une machine équipée d'un module de commande externe.

Le nouveau kit de commande externe comprend un troisième manipulateur réservé aux fonctions de relevage/d'abaissement, d'inclinaison, d'orientation et d'oscillation de la lame à l'instar de la commande intelligente des machines de la série D3. Il contient également les faisceaux de câblage, un support RAM®, des supports et toute la visserie nécessaires à la commande de lame de niveleuse intelligente. Compatible avec les systèmes Cat Grade et Earthworks GO!, la nouvelle commande externe intègre des modes sélectionnables de commande à gauche, à droite et tandem. L'assistance sur pente transversale et la commande entièrement proportionnelle de toutes les fonctions équipées de série améliorent l'efficacité opérationnelle.  

Fonctionnalités de la commande de nivellement 3D

Outil appréciable tant pour les conducteurs débutants que pour ceux expérimentés, la nouvelle commande de nivellement GPS/GNSS 3D pour lames de refoulement intelligentes sur les chargeuses à chaînes compactes Cat, guide le conducteur pour niveler avec précision les plans, les pentes, les contours et les courbes complexes. Cet outil intègre un guidage de hauteur verticale et de positionnement horizontal de la lame, ou, le système peut également commander la lame par rapport à un modèle chargé dans le système de commande de nivellement.

La commande automatisée de la lame ne laisse aucune place à l'approximation en matière de niveau et permet ainsi aux conducteurs d'atteindre plus rapidement les plans modélisés. Le système permet aux conducteurs chevronnés de travailler de manière plus productive et à ceux moins expérimentés de travailler plus en confiance et d'acquérir plus rapidement les compétences de nivellement. Quel que soit le niveau d'expérience du conducteur, le système de commande de nivellement 3D permet de réduire les retouches, la main-d'œuvre et les matériels utilisés sur le chantier.  

La lame de refoulement intelligente Cat de base est équipée de série de tous les crochets requis pour installer les composants de la commande de nivellement 3D. Des mises à jour logicielles et le matériel nécessaires à l'utilisation de la commande de nivellement sont disponibles pour les machines et les lames de refoulement intelligentes existantes.

Pour obtenir plus de précisions sur le nouveau kit de commande externe pour lames de niveleuse intelligentes Cat et la commande de nivellement 3D pour lames de refoulement intelligentes Cat, contactez un concessionnaire Cat ou consultez le site https://www.cat.com. 

 

 

Télécharger le communiqué de presse et les images 

Télécharger dès à présent

 

 

de

Chargeuse à chaînes compacte 299D3 Cat avec lame de refoulement intelligente

Afficher l'image en plein écran
de

Lame de niveleuse intelligente GB124 Cat sur une Chargeuse à chaînes compacte 259D Cat

Afficher l'image en plein écran

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et de moteur Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2023 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo