Les nouvelles pelles hydrauliques 313 et 313 GC Cat® de nouvelle génération garantissent des performances maximales, une efficacité accrue et des coûts d'exploitation réduits

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande : mars 2020 
Numéro de communiqué : 97PR20

Caterpillar lance deux nouveaux modèles de pelle hydraulique de nouvelle génération du segment des 13 tonnes : 313 et 313 GC Cat®, dotés de nouvelles fonctionnalités qui renforcent les performances de la machine, accroissent l'efficacité et diminuent les coûts d'exploitation. La nouvelle pelle hydraulique modèle 313 offre une puissance accrue et elle bénéficie d'une gamme de technologies standard de Cat conçues pour permettre un gain d'efficacité de l'utilisateur allant jusqu'à 45 %. Le nouveau modèle 313 GC réduit les coûts d'entretien jusqu'à 25 %, ce qui en fait la solution idéale pour les applications de location, municipales et d'excavation générale qui doivent offrir des performances fiables et de faibles coûts d'exploitation.

Le nouveau moteur C3.6 Cat économe en carburant qui alimente ces pelles hydrauliques nouvelle génération est conforme aux normes strictes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Stage V sur les émissions. Il permet des économies de carburant 10 % supérieures à celles des modèles Cat 313F et 313F GC antérieurs. Le nouveau mode de fonctionnement intelligent adapte automatiquement la puissance moteur et hydraulique aux conditions de travail pour une productivité maximale et le mode éco permet de réaliser des économies de carburant dans les applications moins exigeantes. Le module de refroidissement du moteur offre une capacité de température ambiante de 52° C (125° F).

Pour un juste équilibre entre puissance et efficacité permettant une excavation précise, le circuit hydraulique réactif est doté d'une nouvelle soupape de commande principale qui élimine le recours à des conduites pilote, réduit les pertes de pression et diminue la consommation de carburant. Une augmentation de 10 % du couple d'orientation permet de renforcer l'efficacité lors de travaux sur des terrains inclinés et des déplacements sur le chantier. De nouvelles pointes de godet Advansys™ Cat sur les pelles hydrauliques 313 and 313 GC augmentent la durée de vie, garantissent une excellente rétention et des changements d'outils rapides pour un maximum de disponibilité sur le chantier.

Cabine entièrement remaniée pour un meilleur confort

Les conducteurs des modèles 313 et 313 GC Cat pourront profiter d'une nouvelle cabine, plus grande, conçue avec un dispositif de montée/descente simplifié pour augmenter le confort et la productivité. Le modèle 313 GC est équipé en série d'une cabine Comfort Cat, tandis que le modèle 313 propose les options de cabine confort, luxe et premium. La cabine spacieuse offre une conception à profil bas, avec de grandes vitres avant, arrière et latérales et des montants de cabine étroits, ce qui accroît la visibilité de 40 % par rapport aux pelles hydrauliques de série F, pour une utilisation en toute sécurité

Des caméras arrière et sur le côté droit de série améliorent encore la visibilité de l'environnement de travail. Les propriétaires du modèle 313 Cat peuvent mettre le système à niveau vers une visibilité à 360° et ils verront facilement les objets et le personnel se trouvant autour de la pelle hydraulique en un seul coup d'œil. Une meilleure insonorisation réduit le niveau sonore à l'intérieur pour un confort amélioré. Les conducteurs peuvent passer des appels mains libres grâce à la nouvelle connectivité en série Bluetooth® de la radio pour les appareils personnels.

Un plus grand moniteur LCD de 10 pouces (254 mm) est doté de fonctions tactiles pour une navigation facile et il intègre des commandes simples et intuitives. Des supports de fixation visqueux avancés réduisent de manière significative les vibrations de la cabine par rapport aux modèles précédents, réduisant la fatigue du conducteur. Avec une amélioration de 33 % de la capacité de dégivrage, ces pelles hydrauliques sont parées pour travailler rapidement par temps froid.

Performances du modèle 313 stimulées par la technologie

Avec des performances optimales et une productivité exceptionnelle pour des pelles hydrauliques du segment des 13 tonnes, le nouveau modèle 313 Cat est équipé en série d'un grand nombre de technologies améliorant la productivité qui augmentent l'efficacité de l'utilisateur jusqu'à 45 %. Standard Cat Payload peut effectuer une pesée à la volée et calculer des estimations de la charge utile en temps réel, ce qui permet aux conducteurs d'atteindre des objectifs de charge précis chaque fois pour améliorer l'efficacité des chargements. Possibilité de passer au système Grade avec 2D avancé ou Grade avec module 3D. Le système Grade 2D Cat de série effectue automatiquement un guidage de profondeur, de pente et de nivellement de distance horizontale pour atteindre rapidement et précisément le nivellement souhaité.

Standard Cat Product Link connecte le chantier au bureau avec VisionLink® pour la transmission de données essentielles relatives au fonctionnement, comme la consommation de carburant, la charge utile et les codes d'anomalie, pour renforcer l'efficacité de la gestion du parc. En permettant aux techniciens du concessionnaire d'exécuter des tests de diagnostic sur le modèle 313 afin d'isoler d'éventuels problèmes, le nouveau processus de dépistage des pannes à distance analyse les données machine en temps réel capturées par Product Link sans que cela n'ait une incidence sur la productivité des machines, tout évitant un déplacement d'entretien sur le chantier. Les nouvelles mises à jour flash à distance surveillent l'activité des machines pour s'assurer que la pelle hydraulique 313 utilise la version de logiciel embarqué la plus récente, de manière à garantir des performances accrues, une efficacité maximum et une immobilisation minimale.

Coûts d'exploitation réduits

Les modèles 313 et 313 GC bénéficient d'un grand nombre de mises à jour de conception qui simplifient la maintenance, avec une réduction des coûts de 25 % par rapport à leurs homologues de la série F. Le moteur C3.6 Cat répond à des normes strictes en matière d'émissions, et aucune dépense n'est nécessaire pour le modèle 313 GC pour le fluide d'échappement diesel. Le nouveau filtre à huile hydraulique de la pelle hydraulique comporte un système de filtration amélioré et un intervalle de vidange supérieur de 50 % de 3 000 heures. Grâce à de nouveaux clapets antiretour, l'huile hydraulique reste parfaitement propre lorsque le filtre est remplacé, pour une meilleure longévité du système.

Les conducteurs peuvent suivre plus facilement la durée de vie et les intervalles de maintenance des files depuis le moniteur LCD dans la cabine. Tous les points d'entretien quotidien, comme l'huile moteur, sont facilement accessibles depuis le sol. Une seconde jauge baïonnette permet aux techniciens d'entretien de procéder au remplissage et au contrôle de l'huile moteur au sommet de la machine. Les ports S∙O∙SSM Cat sont accessibles depuis le sol pour permettre d'accélérer et de simplifier l'extraction des échantillons de liquide en vue d'une analyse, ce qui simplifie l'entretien.

Le nouveau modèle 313 GC Cat sera à l'affiche et présenté au Cat Operator Stadium du mercredi au samedi au salon CONEXPO-CON/AGG 2020 lors de l'exposition sur le site du Festival en extérieur de Caterpillar, stand n°F4455. Pour plus d'informations sur les pelles hydrauliques 313 et 313 GC Cat, contactez votre concessionnaire Cat ou rendez-vous sur le site :

https://www.cat.com/fr_FR/products/new/equipment/excavators.html

 

Spécifications produits pour les 313, 313 GC

 

313

313 GC

Moteur

C3.6 Cat

C3.6 Cat

Puissance nette, hp (kW)

110 (82.0)

74 (55.4)

Poids en ordre de marche, lbs. (kg)

30,400 (13 800)

30,400 (13 800)

Profondeur d'excavation maximale ft/in (mm)

19’ 9” (6 040)

19’ 9” (6 040)

Portée maximale au niveau du sol, ft/in (mm)

28’ 4” (8 660)

28’ 4” (8 660)

Hauteur de chargement maximale, ft/in (mm)

21’ 0” (6 420)

21’ 0” (6 420)

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

  Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

  Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

   Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo