La nouvelle pelle hydraulique 340 Cat® offre une productivité exceptionnelle

 

Pour diffusion en Europe : décembre 2021
Numéro de version : 802PR21

La nouvelle pelle hydraulique 340 Cat® est dotée d'un moteur plus puissant, de chaînes plus larges et d'un contrepoids de 7,5 tonnes permettant d'améliorer la productivité de 10 % par rapport au modèle de l'année 2020, le 336 Cat. Sa puissance et sa stabilité accrues, associées à un circuit électrohydraulique de nouvelle génération, en font le meilleur choix dans le segment des 40/45 tonnes pour déplacer plusieurs tonnes par heure.

« Le modèle 340 atteint un niveau de performance inédit », déclare Brian Abbott, chef de produit international de Caterpillar pour les pelles hydrauliques de grands gabarits. « Nos ajouts rendent la machine plus productive et plus stable grâce à des outils de travail de plus grande taille. Les entreprises générales disposent ainsi de plus de flexibilité pour mener à bien un plus large éventail de projets. »

Puissance, robustesse et diminution des opérations d'entretien

Les nouvelles structures renforcées de la pelle hydraulique garantissent une longue durée de vie dans les applications difficiles d'excavation, de chargement de tombereaux et de marteau. Avec ses 14 millions d'heures de fonctionnement, le moteur C9.3B Cat est d'une fiabilité à toute épreuve. Les trois modes du moteur permettent d'adapter la puissance de la pelle hydraulique aux exigences du chantier tout en économisant du carburant. Le mode Puissance fournit une puissance maximale permettant de mener à bien les tâches les plus exigeantes ; le mode Smart adapte automatiquement la puissance du moteur et la puissance hydraulique aux conditions d'excavation afin de réduire la consommation de carburant. En réduisant le régime moteur à une vitesse constante de 1 500 tr/min, le mode Éco permet de réduire la consommation de carburant.

Les intervalles d'entretien synchronisés des filtres à huile et à carburant sont fixés à 1 000 heures, ce qui permet de réduire les immobilisations. Ces intervalles prolongés permettent également d'économiser les coûts de main-d'œuvre pour neuf changements de filtres à huile et à carburant, ainsi que les coûts de 27 filtres à huile et à carburant sur 10 000 heures de fonctionnement de la machine, comparé à la plupart des pelles hydrauliques de 30 à 40 tonnes de la concurrence.

La capacité de température ambiante élevée de 52˚ C (125˚ F), la capacité de démarrage à froid à -18˚ C (0˚ F) et la possibilité de travailler à une altitude allant jusqu'à 4 500 m (14 764 pieds) au-dessus du niveau de la mer font du 340 le modèle idéal pour quasiment tous les environnements. Le préchauffage automatique du circuit hydraulique par temps froid permet de mettre la machine au travail plus rapidement et contribue à prolonger la durée de vie des composants. Le filtre d'admission d'air avec préfiltre offre une grande capacité d'absorption de poussière, et le ventilateur hydraulique haute efficacité dispose d'une fonction de marche arrière automatique en option pour maintenir les faisceaux exempts de débris.

Product LinkTM collecte automatiquement les données Des informations telles que l'emplacement, les heures, la consommation de carburant, le temps d'inactivité, les alertes d'entretien, les codes de diagnostic et l'état de la machine peuvent être consultées en ligne via des applications Web et mobiles. L'optimisation de la disponibilité des machines, le dépannage à distance et la mise à jour à distance permettent aux concessionnaires de se connecter à distance avec la machine pour diagnostiquer les codes d'anomalie et mettre à jour le système d'exploitation.

Confort et simplicité d'utilisation

De l'option Deluxe à l'option Premium, différents niveaux d'équipement sont disponibles sur les cabines nouvelle génération. Les cabines Deluxe sont équipées d'un siège à suspension pneumatique chauffant, et les cabines Premium sont dotées d'un siège à suspension pneumatique chauffant et ventilé. Sur ces deux options, une console de gauche inclinable vers le haut facilite la montée et la descente de la machine.

Un écran tactile et une molette permettent de naviguer rapidement parmi les commandes de la machine et d'accéder rapidement au manuel du conducteur numérique de la machine. Une fonction de démarrage par bouton-poussoir sans clé est fournie de série, et un porte-clés Bluetooth® est disponible. Un code d'accès ID d'utilisateur permet de démarrer le moteur, et grâce à un ID d'utilisateur, il est possible de rapidement enregistrer et restaurer les préférences en matière de bouton du manipulateur, de réponse et de schéma pour chaque conducteur.  

Le système de direction de bras Cat en option simplifie grandement les déplacements et les braquages. De nombreuses technologies de série (le système de pesée embarqué Cat Payload, Grade Assist pour effectuer des travaux de nivellement précis, et la fonction Grade avec module 2D pour obtenir des indications sur la profondeur et la pente) contribuent à améliorer l'efficacité du conducteur et la productivité de la machine. Tous les systèmes Grade Cat sont compatibles avec les radios et les stations de base des fournisseurs de technologie tiers. Les conducteurs peuvent stocker jusqu'à quatre déports de profondeur et de pente pour un nivelage précis sans contrôleur de niveau. La fonction d'arrêt automatique du marteau avertit les conducteurs après 15 secondes d'amorçage continu, puis arrête le marteau automatiquement au bout de 30 secondes, ce qui permet d'éviter toute usure prématurée. Les fonctions Auto Dig Boost et Auto Heavy Lift contribuent à augmenter la pénétration du godet et la capacité de levage de 8 %, et la fonction d'assistance au levage permet aux conducteurs d'éviter de faire basculer la machine.

Pour plus d'informations sur la nouvelle pelle hydraulique 340 Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez le site https://www.cat.com

 

Spécifications produit de la pelle hydraulique 340  Cat®

Moteur

C9.3B Cat®

Puissance − ISO 14396, kW (hp)

259 (347)

Poids en ordre de marche, kg (lb)

37 500 (82 700)

Profondeur de creusage maxi*, mm (ft/in)

8 210 (26’ 11”)

Portée maxi au niveau du sol*, mm (ft/in)

11 760 (38’ 7”)

Hauteur de chargement maxi*, mm (ft/in)

7 470 (24’ 6”)

*Flèche de 6,5 m (21’ 4”) et bras de 3,9 m (12’ 10”)

de

La pelle hydraulique 340 Cat

de

La pelle hydraulique 340 Cat

de

La pelle hydraulique 340 Cat

de

La pelle hydraulique 340 Cat

de

La pelle hydraulique 340 Cat

de

La pelle hydraulique 340 Cat

de

La pelle hydraulique 340 Cat (intérieur)

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

# # #

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo