Diffusion mondiale : avril 2021
Numéro de version : 276PR21
S'appuyant sur un héritage de près de 50 ans de modèles offrant des valeurs de compactage optimales et une longue durée de vie, les nouveaux compacteurs à déchets 816 Cat® sont dotés de meilleures protections et d'une ingénierie de structure renforcée afin d'optimiser le temps productif. De nouveaux points d’entretien regroupés réduisent le temps consacré à la maintenance, tandis que la conception de la cabine actualisée du compacteur offre un plus grand confort au conducteur et une productivité accrue.
Pour éviter d'éventuels dommages, de nouveaux déflecteurs de châssis éloignent les débris du châssis et du capot. Une nouvelle charnière imperdable sur les portes d'entretien prévient leur ouverture accidentelle afin de protéger les composants internes de toute contamination. Ces nouveaux déflecteurs et portes réduisent le nombre de défaillances résultant du caractère violent des applications de décharge sanitaire.
Coûts d'entretien jusqu'à 12 % inférieurs.
Le nouveau compacteur 816 bénéficie d'une technologie à débit d'air améliorée qui réduit les opérations de nettoyage et d'entretien. Le nouveau filtre à air radial dure quatre fois plus longtemps que le précédent filtre, et les conducteurs sont informés des blocages de circulation de l'air par un indicateur électronique de colmatage à l'admission d'air. Une admission d'air grillagée empêche les débris de pénétrer dans la zone de radiateur pour maintenir un bon écoulement d'air, tandis qu'un ventilateur à sens de marche inversé avec fonction d'activation manuelle élimine les accumulations de débris.
Des jauges de niveau pour le liquide de refroidissement, l'huile de transmission et le circuit hydraulique, permettent une inspection rapide avec un faible risque de contamination. Le regroupement des points d'entretien de l'huile hydraulique, du liquide de refroidissement, du refroidisseur de carburant et du condensateur, ainsi que les points de graissage centralisés, minimisent encore davantage le temps consacré à l'entretien. L'accès à l'arrêt d'urgence, au coupe-batterie et à la prise de démarrage s'effectuent rapidement et facilement au niveau du sol.
Les structures principales extra-robustes du nouveau 816 sont conçues pour être rénovées, ce qui permet plusieurs cycles de vie. La réutilisation et la rénovation des composants de la machine permettent de réaliser des économies importantes par comparaison au coût de l'achat de composants neufs, ce qui réduit le coût total de propriété.
Amélioration de la productivité des conducteurs
La cabine du compacteur offre un plus grand confort et un contrôle plus simple de la machine pour une plus grande productivité du conducteur. Les commandes de la machine incluent des panneaux de contacteurs à membrane, un allumage à clé de contact et un contacteur de frein de stationnement électrohydraulique pour accroître l'efficacité. Les mises à jour apportées au seul système Cat STIC™ permettent des cycles plus courts et plus rapides qui réduisent la fatigue du conducteur et accroissent les performances. Le système STIC associe la direction, la sélection du rapport de vitesse et d'autres fonctions dans un seul levier.
La cabine est montée sur silentblocs et elle est dotée d'un nouveau siège Premium Plus avec finition cuir comportant une fonction de chauffage et de refroidissement forcés de l'air, réglage cuisses bidirectionnel, soutien lombaire à réglage électrique, réglage de la rigidité de marche, amortissement d'extrémité dynamique, pour un confort total tout au long de la journée de travail. La cabine est pressurisée pour réduire les niveaux sonores et éviter la contamination et les odeurs, et elle est équipée d'un système de commande de température automatique qui permet de conserver les préférences de réglages de la température du conducteur.
Les conducteurs sont informés des conditions de fonctionnement de la machine via un écran tactile 3G doté d'une interface conviviale pour l'affichage du Système de gestion des informations vitales (VIMS™) afin d'optimiser le temps productif des machines. La gestion de la flotte est encore améliorée grâce à la technologie Cat Link qui fournit un accès en ligne via VisionLink® aux données importantes de la machine, comme son emplacement, ses heures de fonctionnement, sa consommation, son temps d'inactivité, ainsi que les codes de diagnostic. Cat Compact permet de réduire la consommation de carburant et l'usure des machines ; il permet au conducteur d'obtenir une meilleure masse volumique, grâce à un guidage en cabine, des rapports sur la position des machines et le nombre de passes effectuées. La caméra de recul de série de la machine renforce la sécurité des conducteurs et des travailleurs sur le chantier.
Train de roulement efficace et qui a fait ses preuves
Le nouveau compacteur à déchets 816 Cat spécialement conçu est alimenté par le moteur C7.1 Cat a fait ses preuves et est conçu pour offrir un rendement énergétique maximal et une masse volumique supérieure. Deux options de bloc moteur sont disponibles : EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (UE) et équivalent Tier 3/Stage IIIA, pour respecter les réglementations locales en matière d'émissions. Les commandes de transmission avec stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Shifting) améliorent les performances de changement de vitesses, offrent une impulsion supplémentaire dans les pentes et permettent de réaliser des économies de carburant en procédant à l'impulsion pendant les passages de rapports.
Conçues spécialement pour les compacteurs Cat, les pointes de roue Palette et Plus, permettant d'obtenir une tractions et un compactage supérieurs. Des barres de décrottage avec doigts de nettoyage contribuent à protéger les roues des débris, de sorte que le compactage est plus efficace et il produit des densités plus élevées.
Pour de plus amples informations sur le compacteur à déchets 816 Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez le site https://www.cat.com.
Moteur |
C7.1 Cat® |
Puissance nette – T3/Stage IIIA, hp (kW) |
249 (186) |
Puissance brute, T3/Stage IIIA hp (kW) |
286 (213) |
Puissance nette – T4F/Stage V, hp (kW) |
249 (186) |
Puissance brute, T4F/Stage V, hp (kW) |
284 (212) |
Poids, T3/Stage IIIA, lb (kg) |
56 793 (25 761) |
Poids – T4F/Stage V, lb (kg) |
57 345 (26 052) |
Vitesse max f/r, mph (km/h) |
7,5 (12,0) / 8,5 (13,7) |
La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
©2021 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |
|
|