Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Pour diffusion en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande : mars 2020
Numéro de communiqué : 96PR20
S'appuyant sur le succès de la gamme Chargeuse sur pneus compacte série M Cat®, Caterpillar a ajouté trois nouveaux modèles à la gamme, chacun avec des améliorations de conception importantes : 910, 914 et 920, ce dernier remplaçant le modèle 918M. De nouvelles options sont disponibles et certaines fonctionnalités disponibles uniquement en tant qu'options sur les anciens modèles sont désormais de série. Tous les nouveaux modèles sont disponibles dans une configuration haute, et les modèles 914 et 920 sont disponibles dans une configuration de manutention des granulats.
Parmi les modifications de conception, on note un nouveau moteur pour les trois modèles ; le C3.6 Cat remplace le C4.4, et avec ce nouveau moteur, tous les modèles bénéficient d'une suralimentation. Les modèles 910 et 914 sont dotés également d'un nouveau système d'arrêt automatique à capteur rotatif avec des réglages de fourche et de godet. Cette nouvelle fonctionnalité à double réglage est désormais incluse dans le système d'arrêt automatique standard du modèle 920. Une protection arrière supplémentaire est maintenant disponible pour les modèles 914 et 920, et de nouvelles canalisations hydrauliques auxiliaire sont disponibles lorsque l'option à trois ou quatre valves est sélectionnée. Entre autres nouvelles options, on note également un ventilateur à sens de marche inversé, des projecteurs de travail LED et sous le capot, un coupleur fusion pour le modèle 914, et des ports USB dans la cabine.
Moteur
Le nouveau moteur C3.6 Cat est conçu spécifiquement pour les produits Cat. Le nouveau moteur offre les mêmes performances de couple que le précédent moteur 4.4 Cat, et il offre également une modeste augmentation de la puissance brute nominale, ce qui accroît la puissance de 101 à 111 chevaux (74 à 82 kW) pour les modèles 910 et 914, et de 117 à 122 chevaux (86 à 90 kW) pour le modèle 920. Caterpillar compte sur un gain de 5 % en termes de rendement énergétique avec le nouveau moteur, et le C3.6 est conforme à la norme européenne Stage V et à la norme américaine EPA Tier 4 Final sur les émissions. La contenance du réservoir de carburant est également augmentée de 2,9 gallons (11 litres) pour les nouvelles chargeuses, ce qui permet des cycles de travail étendus
Ventilateur à sens de marche inversé.
Dans les environnements de travail où des débris présents dans l'air peuvent être attirés dans des faisceaux de refroidissement et restreindre le flux d'air, avec le risque d'entraîner une surchauffe, la nouvelle option de ventilateur à sens de marche inversé peut aider à maintenir les faisceaux de refroidissement propres pour un contrôle de température plus efficace. Le ventilateur à sens de marche inversé est contrôlé par un interrupteur à bascule à trois positions dans la cabine, le système peut ainsi être arrêté, fonctionner en mode automatique ou être momentanément activé par le conducteur. En mode automatique, le ventilateur est réglé en usine pour inverser le sens de marche pendant 10 secondes toutes les 10 minutes. Il est possible de modifier la fréquence et la durée d'inversion automatique à l'aide de l'appareil électronique Cat (ET), avec une fréquence réglée sur des intervalles de 5 à 240 minutes et une durée de 5 à 20 secondes.
Arrêts automatiques
Les systèmes d'arrêt automatique à capteur rotatif sont désormais proposés en option pour les modèles 910 et 914, et les nouveaux réglages de fourche et de godet de ce système, avec l'amortissement des vérins, sont des fonctionnalités désormais incluses dans le système d'arrêt automatique pour le modèle 920. Contrôlé au moyen de quatre boutons dans la cabine, le nouveau système peut être réglé pour accepter les démarrages requis par deux outils de travail différents. Une fois la position de l'équipement déplacée à l'emplacement souhaité, une pression de deux secondes sur le bouton approprié permet de programmer cette fonction, laquelle est rappelée par des mouvements du manipulateur. Toutes les fonctions peuvent aisément être utilisées ensemble une fois l'outil configuré sur les emplacements de rappel souhaités. Il est démontré qu'une utilisation correcte des arrêts automatiques permet d'économiser jusqu'à 20 % de la durée de vie de la lame de coupe d'un godet.
Coupleur Fusion (914)
Le modèle 914 peut désormais être équipé du système d'attache Fusion Caterpillar pour une plus grande longévité et une meilleure compatibilité des équipements. Le coupleur Fusion bénéficie d'un mécanisme de calage sophistiqué pour créer un ajustement parfait et sans bruit, évitant le déplacement entre le coupleur et l'équipement et l'usure qui en résulte. Des chevilles maintiennent fermement l'équipement en position sur la machine dans deux sens (vers l'intérieur et vers le bas), et une pression hydraulique constante est appliqué sur les chevilles pour garantir un ajustement homogène et parfait, pour une amélioration de la commandes des outils et une productivité accrue. L'interface du coupleur Fusion est utilisée sur d'autres chargeuses Cat pour un usage partagé des fourches et des outils de travail hydromécaniques, tels que balais et souffleuses à neige.
Canalisations hydrauliques auxiliaires
De nouvelles canalisations auxiliaires sont disponibles (du bras de mi-levage au coupleur) pour tous les nouveaux modèles de chargeuse lorsque l'option à trois ou quatre valves est sélectionnée. Cette fonctionnalité permet une facilité d'utilisation de
davantage d'outils de travail dans la gamme Caterpillar.
Éclairage à diode
Des éclairages à diode efficaces sont désormais disponibles en tant qu'option pour les feux de route et de croisement et les services d'entretien sous le capot. L'éclairage à diode est de couleur plus vive qui permet de mieux éclairer la zone de travail dans des conditions de faible luminosité. En outre, le service d'entretien sous le capot avec faible lumière ambiante est simplifié grâce à un éclairage à diode orienté sur la tâche. Contrairement aux feux de route à diode conventionnels, les feux de route à diode Cat comportent un banc de résistances unique dans leur structure pour maintenir l'assemblage de lampe suffisamment chaud pour faire fondre la neige et la glace, pour une efficacité accrue lors d'une utilisation dans de telles conditions.
Protections de décharge arrière
Une nouvelle protection arrière est disponible pour les modèles 914 et 920 utilisés dans environnements difficiles qui peuvent générer des débris qui volent, comme le traitement des déchets et certaines applications industrielles. La protection est conçue pour protéger les composants et systèmes majeurs, ce qui se traduit par moins de temps nécessaire au nettoyage et des niveaux de production plus élevés.
Ports USB
Les ports d'alimentation USB à l'intérieur de la cabine font partie de la conception des nouveaux modèles 910, 914 et 920. Pour le confort du conducteur, ces ports fournissent une basse tension pour le chargement des téléphones portables et d'autres appareils électroniques compatibles.
|
910 |
914 |
920 |
---|---|---|---|
Moteur |
C3.6 Cat |
C3.6 Cat |
C3.6 Cat |
Puissance, hp (kW) |
111 (82) |
111 (82) |
122 (90) |
Poids en ordre de marche* lbs. (kg) |
17,822 (8 086) |
19,056 (8 646) |
21,694 (9 843) |
Capacité du godet* yd3 (m3) |
1.7 (1.3) |
2.0 (1.5) |
2.2 (1.7) |
*Configuration de levage standard
# # #
Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2020 Caterpillar. Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée Amériques Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |
www.cat.com/requestCatinfo |