Défi global utilisateur
Défi global utilisateur

Le nouveau Tombereau articulé pour exploitations minières AD63 Cat® est doté d'une charge utile accrue, de contrôles avancés des émissions, d'un confort optimisé et d'une facilité d'entretien améliorée.

 

 

Diffusion mondiale, sauf la Chine : avril 2020
Numéro de communiqué : 317PR20

Le nouveau Tombereau articulé pour exploitations minières AD63 Cat® est doté d'une charge utile accrue de 5 % et d'un couple supérieur pour des capacités de production améliorées par rapport à son prédécesseur, le modèle AD60. Le nouveau Tombereau AD63 peut également être configuré de manière à respecter les réglementations les plus strictes en matière d'émissions des moteurs diesel, assurant la conformité réglementaire et l'amélioration de la qualité de l'air souterrain.

De nouvelles fonctionnalités supplémentaires améliorent l'ergonomie pour le conducteur, l'accès aux points d'entretien, la sécurité, ainsi que la collecte de données pour la surveillance de l'état de la machine. Offrant une charge utile de 63 tonnes métriques (69 tonnes US), le Tombereau AD63 devient le plus grand tombereau souterrain de la gamme de produits Caterpillar. Le nouveau modèle sera disponible fin 2020.

Groupe motopropulseur performant

Le nouveau tombereau est alimenté par le Moteur diesel C27 Cat éprouvé qui fournit une puissance de 588 kW (789 HP), est conforme à la norme UE Stage V sur les émissions et homologué par CANMET pour une utilisation dans des mines souterraines. Le Tombereau AD63 ne nécessite pas de liquide d'échappement diesel (DEF) pour répondre à ces normes. Le système de contrôle des émissions conserve la possibilité d'utiliser des filtres à particules diesel, tels que le filtre à paroi filtrante Cat, afin de réduire encore les émissions de particules.

Le groupe motopropulseur du Tombereau AD63 possède également un nouveau rapport de transmission du couple convertisseur permettant d'augmenter le couple de pointe et d'améliorer le maintien des rapports sur des pentes variables. La stratégie optimisée de passage des rapports de transmission assure une conduite plus souple en montée et un plus grand confort pour le conducteur. Le nouveau convertisseur couple augmente également l'effort à la jante lors d'un départ arrêté.

L'ensemble moteur du modèle AD63 présente une capacité étendue en altitude : de moins 3048 m (10 000 ft) à plus 1524 m (5 500 ft). Le nouvel ensemble de refroidissement du moteur permet de maintenir les fonctionnalités à des températures ambiantes élevées. La nouvelle conception et l'acheminement de l'air de refroidissement améliorent la facilité d'entretien, tandis que le faisceau de radiateur dispose de tubes réparables pour des réparations rapides.   

Cabine conçue pour les conducteurs

Dans la cabine du Tombereau AD63, le système de ventilation et de climatisation caréné donne au conducteur du tombereau le contrôle total de la température grâce à neuf volets réglables pour un refroidissement synonyme de confort et un désembuage efficace. Le système de chauffage/ventilation/climatisation est alimenté par un circuit électrique sur batterie, permettant de l'utiliser lorsque le moteur ne tourne pas, ce qui réduit le ralenti du moteur et baisse les coûts d'exploitation.

Le nouvel agencement de la cabine comprend un siège pour formateur orienté vers l'avant, offrant davantage d'espace et de confort au formateur. La nouvelle fonctionnalité d'inclinaison de la cabine donne au personnel d'entretien la possibilité d'incliner la cabine pour accéder au côté cabine du moteur, pour un accès plus aisé et plus rapide aux composants. À l'extérieur de la cabine, une échelle d'accès de nouvelle conception et des mains courantes rabattables à plat améliorent la sécurité lors de l'entretien.

Aide apportée par la technologie

Le nouveau Tombereau AD63 intègre le système Product Link™ Elite en tant qu'équipement standard pour assurer la collecte de données et la surveillance de l'état de l'équipement. Ce système permet le partage de données entre plusieurs destinations, réduit les lacunes au niveau des données ou la perte de données due à des problèmes de réseau. Il a une connectivité directe avec Caterpillar et les concessionnaires Cat pour l'assistance et les services à distance, tels que la surveillance de l'état des machines.

Le modèle AD63 comporte également des affichages externes indiquant au conducteur de la chargeuse le poids du contenu du tombereau. Le retour d'information instantané à destination du conducteur de la chargeuse permet des passes plus efficaces et des charges optimales du tombereau. Ces affichages se trouvent de chaque côté du tombereau.  

En plus de la nouvelle technologie, Caterpillar a ajouté l'option d'une nouvelle benne basculante légère d'une capacité de 38,3 m3. Le Tombereau AD63 conserve sa compatibilité avec d'autres bennes AD60.

Pour en savoir plus sur le Tombereau souterrain AD63, contactez le concessionnaire Cat local ou consultez le site : www.cat.com/underground.

 

de

Tombereau articulé pour exploitations minières AD63 Cat, vue du quart avant

de

Tombereau articulé pour exploitations minières AD63 Cat, vue latérale

 

 

Actualités concernant les produits et services

Découvrir les dernières annonces sur les produits et moteurs de Caterpillar.

Découvrir les dernières actualités

 

 

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés

 


Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

 Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

 Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

   Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo