Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Pour diffusion en Amérique du Nord, Europe, Corée du Sud : mars 2020
Numéro de communiqué : 110PR20
Deux nouvelles pelles hydrauliques sur pneus Cat de nouvelle génération, la M314 et la M318 Cat®, présentent plusieurs mises à jour de conception qui optimisent l'efficacité des machines et réduisent les coûts d'exploitation à long terme. Les circuits hydrauliques perfectionnés alimentent de manière plus efficace les équipements, y compris les tiltrotators Cat pour accroître la flexibilité de la machine sur le chantier.
Les deux pelles hydrauliques sur pneus de nouvelle génération sont alimentées par le moteur économe en carburant C4.4 Cat désormais conforme aux normes strictes sur les émissions, et en particulier à la norme européenne Stage V, à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme coréenne Tier 4 Final. Les deux modèles fournissent une puissance élevée, avec une économie de carburant pouvant atteindre 5 %. Un réservoir de carburant plus grand sur le modèle M314 permet un temps de travail plus long entre les pleins de carburant.
Qu'il s'agisse de saletés ou d'asphalte, ces pelles hydrauliques polyvalentes sont conçues pour mener rapidement à terme un large éventail de projets. Avec un couple d'orientation de 15 % supérieur à celui de série F, les modèles M314 et M318 permettent aux conducteurs de terminer rapidement une tâche et de passer à l'autre. Avec des vitesses de translation supérieures à 34 km/h (21 mph), elles sont rapides et efficaces lorsqu'il s'agit de naviguer entre les travaux.
Travailler de manière plus productive dans le confort
Les modèles M314 et M318 sont dotés en série de la nouvelle cabine conducteur, plus grande, de nouvelle génération, avec un dispositif de montée/descente amélioré, qui renforce le confort et la productivité. Une conception de capot moteur surbaissé, de grandes vitres avant, arrière et latérales et de petits montants de cabine, accroissent la visibilité dans la tranchée et autour de la machine, pour une utilisation en toute sécurité. Les caméras standard de vision arrière et latérale améliorent la visibilité. Des supports de fixation visqueux avancés réduisent les vibrations de la cabine, réduisant la fatigue du conducteur, tandis que des commandes faciles d'accès accroissent encore le confort.
Les clients ont le choix entre deux conceptions de cabine : Deluxe ou Premium. La cabine Deluxe est dotée d'un siège chauffant à suspension pneumatique réglable, tandis que le siège Premium est chauffant, ventilé et réglable automatiquement. Grâce aux grands espaces de rangement sous et derrière le siège, dans des compartiments au plafond et des consoles, les conducteurs disposent de plein d'espace pour arrimer leurs affaires.
Le démarrage des pelles hydrauliques s'effectue à l'aide d'un bouton-poussoir à l'intérieur de la cabine ou à distance à l'aide d'un porte-clés Bluetooth® ou de la fonction d'ID de conducteur unique. Le grand moniteur à écran tactile de 240 mm (10 in) et la molette de commande permettent une navigation souple et facile entre les commandes de la machine. Les conducteurs peuvent programmer un mode d'alimentation et configurer le manipulateur selon leurs préférences, de sorte que la pelle hydraulique se souvienne des réglages de chaque opérateur au démarrage. Une fonction de blocage automatique de l'essieu détecte si le frein de manœuvre doit être verrouillé ou déverrouillé, ce qui réduit le nombre d'actions requises par le conducteur.
La technologie Link accroît l'efficacité
Les nouvelles pelles hydrauliques sur pneus M314 et M318 Cat reposent sur la technologie Product Link™ standard qui fournit des informations telles que l'emplacement de la machine, les heures de service, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostics et d'autres données de machine.
Les nouveaux outils de diagnostics à distance disponibles pour les modèles M314 et M318 permettent d'éviter les déplacements sur site inutiles, afin d'améliorer l'efficacité de l'entretien de la machine. Avec la nouvelle fonction de dépistage des pannes à distance, les techniciens du concessionnaire exécutent à distance des tests de diagnostic sans que cela ait une incidence sur la productivité de la machine, et ce afin de détecter de possibles problèmes par l'analyse des données machine en temps réel capturées par Product Link. Les nouvelles mises à jour flash à distance surveillent l'activité des machines pour s'assurer que les nouvelles pelles hydrauliques utilisent la version de logiciel embarqué la plus récente, de manière à garantir des performances accrues, une efficacité maximum et une immobilisation minimale.
Moins d'entretien nécessaire
Des filtres plus durables sur les pelles hydrauliques sur pneus Cat de nouvelle génération M314 et M318 permettent d'économiser jusqu'à 10 % sur les pièces d'entretien. Le nouveau filtre à huile hydraulique offre de meilleures performances de filtration et son intervalle de remplacement est de 3 000 heures (soit supérieur de 50 %) pour une réduction de l'entretien. La pureté du carburant diesel est mieux protégée grâce à deux nouveaux niveaux de filtration du carburant des machines. La durée de vie du filtre et les intervalles de maintenance peuvent faire l'objet d'un suivi depuis le moniteur à écran tactile à l'intérieur de la cabine, afin d'optimiser la disponibilité des machines.
Les techniciens d'entretien peuvent rapidement contrôler tous les points d'entretien quotidiens, notamment l'huile moteur, au niveau du sol. Des ports S∙O∙SSM Cat sont également facilement accessibles au niveau du sol pour l'extraction d'échantillons de fluide, ce qui simplifie l'entretien. Des escaliers dotés d'une plaque perforée antidérapante permettent d'accéder à la plate-forme d'entretien supérieure et aident à éviter toute glissade.
La nouvelle pelle hydraulique sur pneus de nouvelle génération M318 Cat sera à l'affiche et présentée sur le stand Caterpillar en intérieur Hall nord n° N10647, lors du salon CONEXPO-CON/AGG 2020. Pour plus d'informations sur les pelles hydrauliques sur pneus M314 and M318, contactez votre concessionnaire Cat ou rendez-vous sur le site : www.cat.com.
Modèle |
M314 Cat |
M318 Cat |
---|---|---|
Moteur |
C 4.4 Cat |
C4.4 Cat |
Puissance – ISO 14396, kW (hp) |
110 (148) |
129 (174) |
Poids en ordre de marche, kg (lb) |
15 000 – 18 000 |
17 500 – 19 950 |
Profondeur d'excavation maximale mm (ft/in) |
5 290 (17’ 4”) |
5 600 (18’ 4”) |
Portée maximale au niveau du sol, mm (ft/in) |
8 650 (28’ 5”) |
8 960 (29’ 5”) |
Hauteur de chargement maximale, mm (ft/in) |
7 010 (23’ 0”) |
7 170 (23’ 6”) |
# # #
Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2020 Caterpillar. Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée Amériques Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |
www.cat.com/requestCatinfo |