395
395

La pelle hydraulique 395 Cat® nouvelle génération offre plus de production, une plus longue durée de vie et demande moins de maintenance

 

 

Publication en Europe : janvier 2021
Numéro de version : 23PR21

La pelle hydraulique 395 Cat® nouvelle génération offre aux entreprises jusqu'à 10 % de production supplémentaire, une durée de vie structurelle deux fois plus longue et des coûts de maintenance réduits jusqu'à 20 % par rapport au leader du secteur qu'elle remplace, la 390F.

« Nous avons augmenté le couple de rotation et la force du bras de 10 % » a déclaré Brian Abbott, responsable produits monde pour les grandes pelles hydrauliques Caterpillar. « Ces améliorations permettent aux entreprises d'utiliser des godets plus importants et d'obtenir ainsi une plus grande productivité ».

Le nouveau circuit de rotation hydrostatique dédié constitue un élément clé de la production de la 395. Il s'agit d'une fonctionnalité qui était uniquement disponible sur les pelles minières Cat les plus larges, telles que la 6015B.

« Le circuit permet à la pelle hydraulique de régénérer l'énergie de frein de tourelle et de gérer de façon indépendante le débit d'huile de vérin » « Pour les propriétaires et les conducteurs, cela se traduit par un rendement énergétique supérieur, ainsi que par des performances plus souples et prévisibles lors de l'exécution de plusieurs tâches avec la machine »  

Trois modes de fonctionnement sont disponibles : Puissance, Smart, et ÉCO. Le mode Puissance utilise en permanence la puissance maximale. Le mode ÉCO diminue le régime moteur et les temps de cycles, tout en conservant le niveau de force d'arrachage. Le mode Smart rationalise la gestion de la machine et faisant correspondre automatiquement le régime moteur et la puissance hydraulique aux conditions de l'excavation en cours. Tout cela pour réduire la consommation de carburant et optimiser les performances.

Le système de refroidissement dispose d'un ventilateur à vitesse variable qui est conçu pour fonctionner lorsque nécessaire, ce qui permet d'économiser du carburant. Une fonction de sens de marche inversé disponible aide à nettoyer les débris provenant des noyaux de refroidissement, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle.

La technologie fournie de série améliore l'efficacité et la sécurité

Une technologie simple et facile à utiliser aide les conducteurs et les propriétaires à optimiser l'utilisation de la leur pelle hydraulique Cat.

« Dans sa catégorie de taille, la 395 dispose de l'offre la plus complète du secteur en termes de technologie installée en usine », déclare Abbott. « Notre objectif est d'amener cette efficacité opérationnelle à un niveau encore plus élevé ».

Cat Payload aide les conducteurs à améliorer l'efficacité de chargement, grâce à une pesée en marche. Les estimations de charge utile en temps réel peuvent être calculées sans devoir effectuer de pivotement, afin d'aider à éviter la surcharge ou le chargement incomplet des tombereaux. Avec le port USB du moniteur, les conducteurs peuvent télécharger les données de travail des 30 derniers jours, sans avoir besoin d'une connexion Internet ou d'un abonnement à VisionLink®.

Cat Grade avec 2D offre aux conducteurs un guidage visuel pour niveler via le moniteur à écran tactile, afin d'effectuer des coupes plus précises. Le système est prêt à être mis à niveau vers Cat Grade avec 2D avancée ou Cat Grade avec 3D , pour une plus grande précision. La 2D avancée comprend un moniteur à écran tactile supplémentaire, qui permet la conception sur le terrain. La 3D ajoute un positionnement GPS et GLONASS, afin de bénéficier d'une très grande précision La technologie de communication intégrée de la 395 rend la connexion aux services 3D, tels que Trimble Connected Community ou Virtual Reference Station, la plus simple possible.

La fonctionnalité d'aide au levage constitue une nouvelle fonction de sécurité qui aide à empêcher le retournement de la pelle hydraulique. Elle calcule rapidement le poids de la charge en cours de levage et la compare à la capacité nominale de la pelle hydraulique. Des alertes visuelles et sonores montrent et préviennent le conducteur si la pelle est dans une gamme de travail sécurisée.

Que la machine soit équipée d'un godet ou d'un marteau, la fonctionnalité de barrière électronique 2D empêche la pelle hydraulique de se déplacer en dehors des points définis par le conducteur. Ceci permet de protéger la machine et d'autres éléments de dommages et réduit les risques d'amendes liés au zonage ou à la détérioration des infrastructures réseaux souterraines et en surface. Cela permet aussi de diminuer la fatigue du conducteur en réduisant les pivotements et excavations excessives.  

La fonction d'arrêt automatique du marteau vous permet d'éviter une usure inutile de l'équipement et de la machine. Une message d'avertissement apparaît sur le moniteur au bout de 15 secondes d'amorçage continu, puis le marteau s'arrête automatiquement après 30 secondes d’amorçage continu.

Cat Product Link™ facilite la gestion de la machine. Il fournit un flux constant d'informations sans fil, disponibles via l'interface VisionLink en ligne, permettant ainsi aux responsables de machines dans les bureaux d'évaluer rapidement des informations de fonctionnement critiques.

La reconnaissance des outils de travail permet de gagner du temps et de l’énergie lors du changement d'équipements. Un simple mouvement d'un outil attaché confirme son identité et ajuste automatiquement le système hydraulique aux paramètres définis par le conducteurs pour cet outil spécifique.

Le localisateur d'équipement PL161 Cat en option est un appareil Bluetooth ® qui vous permet de trouver vos accessoires et autres équipements rapidement et simplement. Le lecteur Bluetooth embarqué de la pelle hydraulique ou l'application Cat sur un téléphone portable localiseront automatiquement l'emplacement de l'appareil jusqu'à 91 mètres (300 pieds).  

Une plus longue durée de vie

La 395 permettra d'effectuer les tâches les plus exigeantes. Les flèches, bras et châssis sont deux fois plus résistants que ceux des modèles précédents, afin de fournir aux propriétaires des performances fiables pendant toute la durée de vie de la machine.  

Les flèches disposent d'une plus grande épaisseur de plaque supérieure et inférieure, les bras disposent d'une plus grande épaisseur de plaque latérale, inférieure et de support et les châssis d'une plus grande épaisseur de plaque de fixation du contrepoids et de châssis de base.

La carrosserie, les maillons, les galets inférieurs, la flèche, le bras et les vérins de godets ont tous été renforcés pour assurer des performances sur le long terme et sans problème.

Une maintenance réduite

Les intervalles de maintenance synchronisés et allongés permettent des coûts plus faibles sur le long terme.

Le nouveau filtre à air Cat, comprenant un pré-filtre intégré et des filtres primaires et secondaires fournit le double de la capacité de rétention des poussières par rapport à la conception précédente.

Le nouveau filtre de retour hydraulique Cat dispose d'une durée de vie utile de 3 000 heures, une augmentation de 50 % par rapport aux filtres précédents.

Les filtres du système de carburant sont synchronisés pour un entretien au bout de 1 000 heures, ce qui constitue une augmentation de 100 % par rapport aux filtres précédents.

Les vidanges des sédiments et de l'eau du circuit de carburant, ainsi que le contrôle du niveau d'huile du circuit hydraulique sont situés proches l'un de l'autre au niveau du sol, facilitant ainsi la maintenance de routine et la rendant plus rapide et plus sûre.

Une cabine pensée pour le conducteur

La 395 offre le choix entre une cabine Deluxe ou Premium. Des fonctionnalités qui améliorent les performances, telles que le panneau de commande de face, le démarrage sans clé par bouton-poussoir et le moniteur à écran tactile large, intégrant des molettes, sont intégrées de série.

Voici d'autres aménagements de la cabine qui plairont à coup sûr aux conducteurs :

  • Une console inclinable qui permet un accès et une sortie aisées de la cabine.
  • des montants visqueux améliorés de la cabine qui réduisent les vibrations de 50 % par rapport aux modèles précédents.
  • Une radio Bluetooth intégrée avec ports USB pour connecter et charger des téléphones.
  • une commande automatique de la climatisation qui conserve les réglages de température, peu importe la température ambiante.
  • Des boutons de manipulateurs programmables qui permettent de définir des modèles de commande et des taux de réactivité hydraulique pour les préférences individuelles.
  • Des fenêtres avant, arrière et latérales larges, ainsi que des caméras arrière et du côté droit pour améliorer la visibilité.
  • Un pack de visibilité à 360 degrés en option qui associe des images de plusieurs caméras pour améliorer la vision du conducteur dans toutes les directions.

« Dans cette catégorie de taille, la production constitue l'exigence essentielle d'une entreprise », conclut Abbott. « La 395 répond à ce besoin et à quantité d'autres. »

Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire Cat local.

 

 

de

Pelle hydraulique 395 Cat

de

Pelle hydraulique 395 Cat

de

Brian Abbott



Spécifications

Moteur

C18 Cat®

Puissance moteur (ISO 14396)

405 kW (543 h)

Poids en ordre de marche

94 000 kg (207 300 lb)

Profondeur d'excavation maximale*

9 670 mm (31’8”)

Portée maximale au niveau du sol

14 710 mm (48’3”)

Hauteur de chargement maximale*

9 250 mm (30’4”)

*Flèche GP de 8,4 m (27'7"), bras R de 4,4 m (14'5"), godet SD de 5,2 m3 (6,8 yd3), patins de 900 mm (35").

 

 

 

 

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de Caterpillar sur les produits et moteurs.

Voir les dernières actualités

 

                                         # # #   

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

© 2021 Caterpillar. Tous droits réservés.

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo