La pelle hydraulique 325 Cat® de nouvelle génération renforce les performances, la productivité et la sécurité grâce à une conception à rayon de braquage court

Améliorez l'efficacité sur le chantier de 45 % grâce aux technologies standard de Caterpillar, simples d'utilisation

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande : mars 2020 
Numéro de communiqué : 164PR20

La nouvelle pelle hydraulique 325 Cat® comporte un rayon de braquage très court, ce qui la rend idéale pour les travaux en espace restreint. Elle offre des performances haut de gamme avec des technologies intégrées simples à utiliser, afin d'atténuer la fatigue du conducteur et pour un gain d'efficacité pouvant atteindre 45 % par rapport aux modèles précédents. La nouvelle pelle permet également de réduire la consommation de carburant, les coûts d'entretien, et d'améliorer le confort du conducteur avec des performances à faible coût par heure.

Le 325 présente un grand nombre de nouvelles fonctionnalités conçues pour une polyvalence accrue. Compte tenu des restrictions en continuelle croissance pour répondre aux besoins de transport, deux nouveaux contrepoids sont désormais disponibles. Un 8,3 tonnes, conçu pour optimiser les performances de levage, et un 4,9 tonnes, conçu pour contenir le poids global de la machine lorsque des limites de transport plus sévères sont en place. Au Japon, une longueur de train de roulement standard est disponible, ce qui autorise des machines encore plus petites et compactes, ainsi que la longueur de train de roulement précédemment disponible. En outre, une lame en option est disponible en usine, laquelle simplifie les travaux de nettoyage tout en faisant office de stabilisateur pour améliorer la capacité de levage.

Flèche normale ou à angle variable, variété de commandes d'outil hydraulique et choix d'attaches et de godets, font du nouveau 325 une machine polyvalente.

Le moteur C4.4 Cat a fait l'objet de tests intensifs sur le terrain, il répond aux dernières normes sur les émissions et fait fonctionner efficacement la nouvelle pelle 325 dans les conditions les plus difficiles, en réduisant de 25 % la consommation de carburant par rapport au 325F. Le système de post-traitement ne nécessite ni entretien ni immobilisation. Le nouveau modèle Cat est doté de trois modes de puissance sélectionnables pour adapter la pelle hydraulique à l'application, pour un meilleur rendement énergétique. La pelle a une capacité de température ambiante élevée standard de 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit) et une capacité de démarrage à froid standard de -18 degrés C (0 degré F).

La simplicité de fonctionnement est une caractéristique essentielle de la conception de cette nouvelle machine. Les conducteurs peuvent programmer et enregistrer les réglages du manipulateur et du mode d'alimentation à l'aide d'un ID conducteur. Naviguez rapidement et accédez au manuel du conducteur à partir du moniteur à écran tactile haute résolution. La nouvelle pelle hydraulique bénéficie d'un démarrage du moteur à démarrage sans clé et avec bouton-poussoir, avec des codes d'identification conducteur pour limiter et suivre l'accès à la machine.

Hautes performances d'excavation et de levage

Le circuit hydraulique avancé de la nouvelle pelle hydraulique 325 Cat offre un équilibre optimal entre puissance et efficacité, tout en offrant à l'utilisateur un contrôle complet de la précision de l'excavation. Les travaux sur des terrains inclinés sont facilités avec un couple de rotation jusqu'à 10 % supérieur. Le mode Smart permet de réaliser 5 % d'économies de carburant supplémentaires sans perte de productivité par un ajustement automatique du régime moteur et de la puissance hydraulique aux conditions d'excavation.

Le système Smartboom™ en option laisse la flèche monter et descendre sans utiliser le débit de la pompe, ce qui permet de limiter à la fois le stress du conducteur et la consommation de carburant. Les pointes de godet Advansys™ Cat se changent rapidement avec une clé de roue plutôt qu'avec un marteau ou un outil spécial, pour plus de sécurité et de temps productif. La nouvelle pelle hydraulique est dotée d'options hydrauliques auxiliaires pour permettre l'utilisation d'une large gamme d'équipements Cat.

La technologie favorise l'efficacité

Jusqu'à 45 % de gain d'efficacité opérationnelle grâce aux technologies Cat standard qui réduisent la fatigue du conducteur ainsi que les coûts d'exploitation, notamment ceux liés à la consommation de carburant et à l'entretien quotidien. Programmez jusqu'à quatre déports différents de profondeur et de pente grâce au système Cat GRADE 2D pour atteindre plus rapidement le niveau de nivellement souhaité et gagner du temps sur le chantier. Les entrepreneurs peuvent mettre à niveau le système 2D de série pour le système Cat Grade Advanced 2D ou 3D en fonction des besoins de l'application.

Le système Grade Assist standard permet au conducteur d'effectuer des travaux de nivellement précis, simplement et sans effort, grâce à l'excavation à levier unique, tandis que Bucket Assist conserve automatiquement l'angle en pente, le nivellement, le finissage soigné et le creusement de tranchées. Le support d'orientation innovant Swing Assist réduit les efforts et la consommation de carburant en arrêtant automatiquement l'orientation de la pelle hydraulique aux points prédéfinis pour le chargement de tombereaux et le creusement de tranchées, et Boom Assist maintient les chaînes au sol lors des opérations de levage et d'excavation sur terrain dur.

La technologie Cat Payload permet d'atteindre des objectifs de charge précis grâce à la pesée à la volée afin d'éviter les surcharges/sous-charges et optimiser le rendement. VisionLink® permet aux entreprises d'accéder aux informations et aux objectifs de production à l'aide de données collectées par Payload à distance et de télécharger les données de production sur une clé USB.

Confort et sécurité inégalés

La pelle hydraulique 325 Cat de nouvelle génération offre trois nouvelles conceptions de cabine : Confort, Deluxe et Premium. La cabine ROPS certifiée ISO est isolée phoniquement et étanche, et elle possède une climatisation automatique, ce qui protège le conducteur autant que possible de la fatigue, des contraintes, des sons et des températures des conditions de travail rudes et difficiles.

Le nouveau modèle Cat model est doté également d'une radio Bluetooth® intégrée ainsi que de ports USB pour le chargement et la connectivité des téléphones mobiles. Avec un vaste espace de stockage à l'arrière, au plafond et sur la console, les conducteurs peuvent ranger en toute sécurité toutes leurs affaires pendant leur travail.

Les caméras de vision arrière et latérale standard, les fenêtres et les pare-brise inférieurs offrent une visibilité exceptionnelle sur la zone de travail, ce qui permet aux conducteurs de rester vigilants vis-à-vis de leur environnement à tout moment, et un ensemble de visibilité à 360 degrés en option est également disponible. Lift Assist permet d'éviter le basculement et, grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si votre charge respecte les limites de la plage de travail sécurisée de la pelle hydraulique.

Intervalles d'entretien synchronisés

La pelle hydraulique 325 Cat de nouvelle génération réduit les coûts d'entretien de 20 % par comparaison au modèle 325F grâce à des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés. Tous les points d'entretien sont facilement accessibles depuis le sol, ce qui permet des contrôles plus rapides, plus faciles et plus sûrs. Les conducteurs peuvent facilement surveiller les intervalles d'entretien et de durée de vie du filtre grâce au moniteur intégré à la cabine.

Avec des emplacements de filtre consolidés, vous limitez les temps d'entretien, tandis que les filtres hydrauliques, à air et les filtres de réservoir de carburant, disposent d'une contenance accrue et d'une plus longue durée de vie. La nouvelle pelle est dotée également d'un filtre à air avancé avec une capacité doublée de rétention de la poussière par rapport au filtre à air précédent.

Pour plus d'informations sur la pelle hydraulique 325 Cat nouvelle génération, contactez votre concessionnaire Cat ou rendez-vous sur le site www.cat.com.

 

Spécifications produit pour la 325

Moteur

Cat C4.4

 

Puissance brute, hp (kW)

172 (128.5)

 

Poids en ordre de marche, lb (kg)
[24 in. (600 mm) – 31 in. (790 mm)
Patins à triple arête]

49,604 (22 500)
63,493 (28 800)

 

Profondeur d'excavation maximale ft/in. (mm)
[Flèche 18' 8” (5,7 m), bras 9' 6” (2,9 m)]

22’ (6 700)

 

Portée maximale au niveau du sol, ft./in. (mm)
[Flèche 18' 8” (5,7 m), bras 9' 6” (2,9 m)

32’ 1” (9 780)

 

Hauteur de chargement maximale, ft./in. (mm)
[Flèche 18' 8” (5,7 m), bras 9' 6” (2,9 m)

25’ 1” (9 780)

 

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

  Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

  Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

   Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo