Caterpillar valide la technologie sans fil Fluidmesh
Caterpillar valide la technologie sans fil Fluidmesh

Les Pelles minières hydrauliques 6060 Cat® de nouvelle génération offrent des performances accrues et une plus longue durée de vie

 

 

Diffusion mondiale : mai 2020
Numéro du communiqué : 49PR20

Les Pelles minières hydrauliques 6060 Cat® de nouvelle génération bénéficient de plusieurs améliorations techniques et de nouveaux composants qui renforcent les performances et la longévité des machines, la facilité d'entretien et le confort du conducteur. Le nouveau modèle 6060 est équipé de moteurs mis à niveau, de circuits hydrauliques optimisés, de structures extra-robustes, d'un train de roulement, de composants électroniques Cat et d'une cabine ultra-perfectionnée. La nouvelle pelle est aussi pleinement intégrée aux systèmes de service après-vente Caterpillar pour des prestations des concessionnaires Cat efficaces.

La pelle minière de 600 tonnes a une charge utile de godet d'environ 61 tonnes (67 tonnes) par passe dans les configurations à pelle butte et à pelle rétro. La 6060 est une pelle à chargement en quatre passes efficace compatible avec le tombereau pour applications minières 793 Cat et une pelle à chargement en cinq passes compatible avec le tombereau pour applications minières 794 AC Cat.

Les moteurs jumelés 3512E Cat sont optimisés pour de hautes performances, un fonctionnement économique en carburant et une longévité accrue. Pour l'Amérique du Nord, les moteurs sont équipés d'un système de contrôle des émissions du catalyseur d'oxydation diesel sans entretien, ils n'utilisent pas de liquide d'échappement diesel (DEF) et sont conformes aux normes américaines EPA Tier 4 Final. La conception de moteur mise à niveau renforce la fiabilité et prolonge la durée entre les révisions de 10 %. Le moteur efficace et les circuits hydrauliques optimisés permettent d'augmenter votre rendement énergétique de 10 à 15 % comparé au modèle de pelle butte précédent, avec une efficacité supérieure de 3 à 5 % pour la configuration de pelle rétro. Pour des coûts d'entretien réduits, les intervalles de vidange de l'huile moteur et de remplacement du filtre sont deux fois plus longs à 1 000 heures.

Les mises à niveau de structure, de train de roulement et de couronne d'orientation permettent de maximiser le temps productif et la productivité et de réduire le coût par tonne. Pour renforcer la longévité, le train de roulement Cat est équipé de rouleaux, de roues folles et de maillons extra-robustes, ainsi que d'un système de tension de la chaîne révisé. Le châssis central, les structures d'équipement pour pelle butte et pelle rétro ont été repensés pour réduire la réparation structurelle et prolonger la durée de vie avec des plaques plus épaisses et des améliorations géométriques. La conception de la couronne d'orientation allonge la durée de vie des composants avec un roulement à rouleaux à trois cages et un engrenage interne étanche.

Le modèle 6060 est doté d'une nouvelle cabine ultramoderne et d'un poste de conduite offrant une visibilité inégalée grâce à une grande fenêtre, un pare-brise élargi et des vitres latérales. Un champ de vision illimité sur les chenilles à chaîne et sur le sol aident le conducteur lorsqu'il s'agit de repositionner la pelle et de charger les tombereaux.

Le siège du conducteur à assise pneumatique peut être chauffé et ventilé. Il comporte des manipulateurs intégrés et est multi-ajustable pour une ergonomie optimale. La conception de cabine innovante inclut également deux sièges supplémentaires : un siège de taille normale et un bureau d'ordinateur portable pour un instructeur et un siège rabattable pour un observateur. La conception de cabine à trois sièges est la première de cette catégorie de pelles. Une meilleure insonorisation sur le module d'alimentation réduit le niveau sonore à l'extérieur de la cabine, tandis que la cabine insonorisée garantit un environnement de travail silencieux pour le conducteur.

La première des différentes fonctionnalités disponibles au sein de la suite Assistance du conducteur, Commande améliorée du mouvement, est de série sur la pelle. La Commande améliorée du mouvement améliore la précision des commandes de la machine et l'efficacité de chargement tout en réduisant le contact mécanique de la timonerie et du vérin. La conception à cinq circuits hydrauliques de la machine permet un contrôle simultané de deux mouvements de vérin, deux mouvements de translation et de l'orientation pour renforcer l'efficacité d'excavation et de chargement.

Plus grande facilité d'entretien, technologie améliorée

La conception de nouvelle génération permet d'améliorer l'efficacité de l'entretien et de la maintenance en offrant davantage d'espace dans le compartiment d'entretien et un accès facile depuis le sol à la station d'entretien. L'intégration de flexibles Cat dans la conception permet un approvisionnement en flexibles local, tandis que l'amélioration de l'organisation des flexibles et des composants limite encore les immobilisations de la machine.

Les capteurs placés à différents endroits sur le modèle 6060 permettent de surveiller les données d'exploitation, d'enregistrer les pannes et de notifier le conducteur par des signaux sonores et visuels. En série pour la première fois sur le modèle 6060, Product Link Elite permet la communication de données pour la surveillance de l'état de la machine à distance.

La 6060 est livrée prête à accepter Cat MineStar™ Solutions, une gamme complète de technologies de secteur minier destinées à améliorer la sécurité des mines, à améliorer l'efficacité et à réduire coûts d'exploitation.

En plus de la nouvelle Pelle 6060 à moteur diesel de nouvelle génération, Caterpillar continue de proposer la Pelle 6060 AC FS (pelle butte) à commande électrique pour applications minières, optimisée pour ce type de machines.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le concessionnaire Cat local ou visiter le site www.cat.com/mining.

 

Spécifications de la Pelle chargeuse hydraulique 6060

Moteurs jumelés

3512E Cat®

Puissance brute

2 256 kW / 3 023 hp

Charge utile du godet

61 tonnes / 67 tonnes

Capacité standard – pelle rétro et pelle butte

34 m3 / 44,5 yd3

Poids en ordre de marche, kg (lb) – pelle rétro / pelle butte

599 tonnes (660 tonnes US) / 600 tonnes (662 tonnes US)

Force d'arrachage maximale - pelle rétro

1 316 kN / 295 740 lbf

Force de pénétration max. – pelle butte

2 200 kN / 494 410

Force d'arrachage max. – pelle rétro

1 730 kN / 388 780 lbf

de

Pelle chargeuse hydraulique 6060 Cat de nouvelle génération dans une fosse

de

Godet de vidage 6060 Cat de nouvelle génération

Actualités concernant les produits et services

Découvrir les dernières annonces sur les produits et moteurs de Caterpillar.

Découvrir les dernières actualités

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés

 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo