Diffusion mondiale : Octobre 2022
Numéro de version : 600PR22
Caterpillar annonce deux nouvelles solutions technologiques en option pour les pelles électriques à câble Cat® 7495 et 7495 HF : le pack technologique intégré et le pack technologique d'assistance au conducteur. Les nouveaux packs éliminent le besoin de personnalisations technologiques uniques, permettent une installation plus rapide et une intégration transparente des technologies à venir dans le fonctionnement de la machine. Ces packs permettent un suivi amélioré des données de santé et de productivité, ce qui contribue à réduire le nombre d'arrêts non planifiés des machines. Ainsi, il est possible de créer un calendrier de maintenance plus prévisible, tout en prolongeant la durée de vie des composants.
L'ensemble technologique intégré incorpore pleinement la technologie Cat dans la conception de la machine et jette les bases d'une évolution technologique ultérieure. Le nouveau pack comprend six technologies de série, depuis la surveillance de l'état de santé jusqu'à la segmentation des cycles, afin d'améliorer la fiabilité de la disponibilité, l'efficacité des conducteurs et la cybersécurité de la machine. Cette mise à niveau permet également une intégration transparente de la suite complète de technologies opérationnelles Cat® MineStar™ Solutions, qui permet de suivre, de surveiller et de gérer la pelle.
S'appuyant sur l'ensemble technologique intégré, l'ensemble technologique d'assistance au conducteur apporte des améliorations en matière d'autoprotection et de contrôle de la machine qui simplifient l'utilisation des pelles 7495 et 7495 HF. Sans pour autant renoncer à la productivité, cette mise à niveau permet de réduire au minimum les auto-collisions et de se prémunir contre les pratiques des conducteurs susceptibles de causer des dommages. Il permet aux conducteurs moins expérimentés de charger efficacement les tombereaux tout en réduisant leurs efforts, afin d'éviter de mauvaises pratiques d'excavation susceptibles d'affecter la disponibilité des machines et la productivité dans son ensemble.
Autoprotection de la machine
Le nouveau pack technologique d'assistance au conducteur est une mise à niveau qui simplifie le fonctionnement de la pelle grâce à un système d'autoprotection de la machine. Celui-ci détecte et évite automatiquement les collisions entre le balancier, le chenillard, le pare-chocs de la flèche et les systèmes de gestion des câbles.
Le système de vision LiDAR de la technologie scanne l'avant de la pelle, puis des algorithmes intègrent les données recueillies aux commandes du conducteur pour fournir la trajectoire d'évitement la moins intrusive. Si une collision est inévitable, le système arrêtera le mouvement de la machine pour empêcher ou atténuer la collision. Cela permet de réduire les immobilisations non planifiées, de prolonger la durée de vie des composants et d'améliorer le coût total de possession.
L'ensemble comprend la deuxième génération du système de commande de mouvement amélioré, qui comprend toutes les améliorations de la première génération. Il offre également une nouvelle fonction de protection du train de roulement en rotation, en alertant le conducteur lorsque l'angle de rotation dépasse 20 degrés afin de permettre la prise de mesures correctives.
Les autres fonctionnalités du nouveau pack technologique d'assistance au conducteur sont les suivantes :
Préparé pour l'avenir
En fournissant une base pour le développement et l'intégration des technologies de soutien, le pack technologique intégré contribue à la production de rapports plus étoffés et plus fiables. La nouvelle fonction de segmentation des cycles permet d'établir des indicateurs clés de performance (ICP) d'exploitation et d'identifier le temps d'immobilisation lorsque le véhicule est au ralenti. Elle divise les données relatives au temps de cycle en segments d'excavation, de transfert au tombereau, de déversement et de transfert à la berge. Ainsi, les exploitants miniers sont en mesure de suivre les performances de la machine en fonction des différentes équipes et des différents conducteurs.
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les anciens systèmes de production de rapports sont remplacés par de nouvelles technologies de surveillance de la santé des machines, des vibrations, de la charge utile et de la température des roulements.
Le pack technologique intégré en option sera disponible dans les niveaux d'abonnement Standard et Premium. Les abonnements Standard comprennent toutes les technologies liées aux packs et les notifications push relatives aux mises à jour logicielles. Les abonnements Premium comportent toutes les fonctions de l'abonnement Standard, auxquelles s'ajoutent l'analyse des données de vibration, la génération d'un rapport mensuel par un ingénieur Caterpillar et une consultation en personne pour examiner les résultats et les conclusions du rapport.
L'achat de nouvelles pelles 7495 et 7495 HF Cat peut être accompagné en option du pack technologique intégré et du pack technologique d'assistance au conducteur à partir de 2023. La disponibilité de ces ensembles technologiques sous forme de kits de modernisation sur le terrain est prévue pour la moitié de l'année 2023.
Pour en savoir plus sur le pack technologique intégré et le pack technologique d'assistance au conducteur, contactez un concessionnaire Cat ou rendez-vous sur le site https://www.cat.com.
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2022 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |