Nouvelles 966, 966XE et 972 Cat®
Nouvelles 966, 966XE et 972 Cat®

Des technologies simples à utiliser améliorent l'efficacité et la productivité des chargeuses sur pneus de nouvelle génération 966, 966 XE, 972 et 972 XE Cat®.

 

Publication en Amérique du Nord, en Europe : novembre 2021
Numéro de version : 736PR21

En apportant un grand nombre de technologies standard à la gamme de chargeuses sur pneus de 7 à 9 tonnes (8 à 10 tonnes US), les nouvelles séries de chargeuses sur pneus 966 et 972 Cat® améliorent le rendement du conducteur. Les modèles 966 et 972 offrent des facteurs de remplissage du godet toujours élevés, ce qui permet d'accroître la productivité jusqu'à 10 %. Leur conception de nouvelle génération prolonge les intervalles de remplacement des fluides et des filtres afin de réduire les coûts d'entretien jusqu'à 20 % par rapport aux modèles précédents.

La transmission à vitesse variable en continu (CVT), conçue et fabriquée par Caterpillar, des chargeuses 966 XE et 972 XE Cat de nouvelle génération, améliore le rendement énergétique jusqu'à 35 % par rapport aux modèles Powershift précédents. L'allongement des intervalles d'entretien et les gains d'efficacité obtenus grâce au groupe motopropulseur CVT se traduisent par des coûts d'entretien encore plus bas, jusqu'à 25 %, ce qui réduit encore les coûts d'exploitation.

Chargeuses intelligentes, fonctionnement efficace

Les quatre modèles des nouvelles séries de chargeuses 966 et 972 sont équipés de série du Cat Payload* avec Assist, qui permet de peser avec précision la charge utile du godet, afin que les conducteurs puissent charger correctement du premier coup, systématiquement. Les données en temps réel sont transmises à l'écran du conducteur et permettent une fonction de basculement manuel pour améliorer les réglages finaux du godet et la précision du chargement du tombereau.

Le nouveau système Autodig Cat avec pneus à définition automatique permet d'obtenir des facteurs de remplissage du godet constamment élevés pour les nouvelles chargeuses sur pneus intermédiaires. Automatisant entièrement le chargement du godet, Autodig améliore les facteurs de remplissage et réduit le temps de chargement. En conjonction avec Autodig, les pneus à définition automatique encouragent les techniques de chargement appropriées, ce qui réduit considérablement le patinage et l'usure des pneus.

Offrant la possibilité de définir des profils personnalisés pour des applications spécifiques au client, les nouveaux profils d'application permettent de régler plusieurs paramètres de la machine en appuyant sur un seul bouton afin d'optimiser les réglages de la tâche. Des supports de travail sélectionnables à l'écran, ainsi qu'une disposition rationalisée des nouvelles commandes, facilitent la manipulation de la chargeuse, permettant aux conducteurs, quelle que soit leur expérience, d'être plus productifs.

Les technologies Cat en option permettent d'augmenter encore la productivité et la rentabilité des opérations de cette nouvelle série. Le système Cat Advanced Payload* avec Assist offre l'assistance de basculement qui permet d'ajuster automatiquement le chargement final du godet afin de respecter le temps de chargement prévu, des fonctions d'amélioration de la gestion des listes, d'intégration de chantier et d'échelle étendue. L'abonnement Cat Productivity fournit des informations exploitables détaillées et complètes pour un chantier externe sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Productivité et rendement énergétique accrus

L'intégration en profondeur du groupe motopropulseur CVT, du moteur, des circuits hydrauliques et de refroidissement dans le cadre de la conception des 966 XE et 972 XE Cat de nouvelle génération se traduit par une augmentation significative des performances et du rendement énergétique. Sans le convertisseur de couple des systèmes d'entraînement mécaniques, ces chargeuses contrôlent indépendamment le régime du moteur et la vitesse de la machine pour permettre une excavation efficace, un contrôle précis et un fonctionnement efficace.

Les conducteurs bénéficieront d'accélérations rapides et douces ainsi que de vitesses élevées en pente grâce à la conception CVT. Les manœuvres de la machine dans les pentes sont améliorées grâce aux fonctions de maintien de la vitesse et d'anti-redressement. Offrant une efficacité de chargement optimal dans le tas, le contrôle avancé de l'effort à la jante permet de réduire l'usure des pneus. En plus d'économiser du carburant, le régime moteur nominal plus bas des modèles XE réduit l'usure des composants et permet un fonctionnement plus silencieux.

Économies d'entretien significatives

La conception des séries 966 et 972 de nouvelle génération prolonge les intervalles d'entretien à 1 000 heures, éliminant ainsi les intervalles d'entretien à 500 heures, de sorte que les chargeuses sont plus disponibles. Une lubrification automatique intégrée, disponible en option, réduit l'entretien quotidien et augmente la durée de vie des composants, tandis que l'accès pratique aux centres d'entretien hydraulique et électrique rend l'entretien des chargeuses rapide et facile. Combinées, ces améliorations de conception réduisent les coûts d'entretien jusqu'à 20 % pour les modèles 966 et 972 Cat et jusqu'à 25 % pour les chargeuses 966 XE et 972 XE.

La technologie joue également un rôle dans l'amélioration de l'entretien des chargeuses. En aidant à gérer l'emplacement de votre parc, les heures d'activité et la planification de l'entretien, l'application Cat fournit des alertes en cas d'entretien nécessaire et permet de demander de l'aide auprès de votre concessionnaire Cat local. La fonction de dépistage des pannes à distance connecte la machine au service client du concessionnaire via Internet pour un diagnostic rapide des codes d'anomalie sans connexion de câble sur la machine. De plus, grâce à la mise à jour à distance, vous êtes sûr que les chargeuses sur pneus fonctionnent avec la version la plus récente du logiciel sans impacter l'activité des machines.

Confort et sécurité de nouvelle génération

Les nouvelles chargeuses sont équipées de la nouvelle génération de système antitangage Caterpillar qui fonctionne comme un amortisseur, ce qui permet un déplacement plus agréable pour le conducteur sur les terrains difficiles. Pour offrir un environnement de travail plus silencieux, la cabine comprend une insonorisation, des joints et des supports visqueux. Une large porte qui se déverrouille à distance depuis le sol et des marches inclinées améliorent l'accès et la sortie de la cabine.

Livrées de série avec un système de direction par manipulateur électrohydraulique monté sur le siège, les modèles 966 et 972 de nouvelles génération offrent un contrôle précis de la machine avec un minimum de mouvements des bras, un confort accru, une meilleure précision de chargement et plus d'espace pour les jambes du conducteur. Un volant de direction HMU est disponible en option pour les modèles 966 et 972 Powershift. Le nouveau tableau de bord et l'écran tactile haute résolution des chargeuses permettent une commande de la machine intuitive et conviviale pour des performances améliorées. Les multiples options de sièges à suspension pneumatique comprennent le chauffage ou le chauffage et ventilation pour offrir un confort quelle que soit la période de l'année.

Les ceintures de sécurité sont surveillées de série et le système peut être enrichi d'un gyrophare extérieur pour permettre aux superviseurs d'optimiser la sécurité sur le chantier. Le pare-brise de la cabine, s'étendant du sol au plafond, améliore la visibilité vers l'avant tandis qu'une caméra arrière de série et de grands rétroviseurs sans angle mort offrent une visibilité panoramique inégalée. Plusieurs options, comme le radar Cat Detect pour avertir les conducteurs en cas de danger et un système de visibilité à vues multiples (360°), sont disponibles en option pour fournir un niveau de surveillance supplémentaire autour des chargeuses et garantir un fonctionnement en toute sécurité.

Une efficacité à toute épreuve

Disponibles dans des capacités allant de 2,8 à 14,0 m3 (3,75 à 18,25 yd3) pour les nouvelles séries de chargeuses 966 et 972, les godets de la série Performance équilibrent la forme du godet par rapport aux capacités de timonerie, ce qui se traduit par des facteurs de remplissage plus élevés et une meilleure rétention des matériaux par comparaison aux autres conceptions de capacité nominale identique. Les godets Fusion™ à attache rapide permettent de changer rapidement d'outil de travail sans quitter la cabine, afin que les chargeuses passent rapidement d'une tâche à l'autre.

Des options spéciales, spécifiquement conçues pour les chargeuses, comprennent une configuration de manutention de granulats qui offre une capacité de charge utile supérieure pour les applications de manutention de granulats en vrac. Les modèles dédiés à l'industrie et au traitement des déchets comportent les protections et les renforts nécessaires pour travailler dans les stations de transfert, les usines de recyclage, les dépôts de ferraille et les chantiers de démolition. Pour les applications exigeantes telles que les aciéries et la manutention des scories, les chargeuses peuvent être commandées dans la configuration aciérie qui intègre des niveaux de sécurité supplémentaires.

Pour obtenir plus d'informations à propos des nouvelles chargeuses sur pneus intermédiaires 966 et 972 Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou consultez le site : https://www.cat.com.

*Non légal pour usage commercial

 

 

Caractéristiques des produits 966, 966 XE, 972, 972 XE

 

966

966 XE

972

972 XE

Moteur

C9.3 B Cat®

Puissance (ISO 14396),  kW (hp)

239 (321)

253 (339)

Poids en ordre de marche, kg (lb)

23 196 (51 124)*

24 890 (54 858)**

Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi, kg (lb)

15 981 (35 224)*

17 505 (38 582)**

Force d'arrachage, kN (lbf)

174 (38 999)*

196 (44 072)**

Plage de contenance du godet, m3 (yd3)

2,8 à 11,9 (3,75 à 15.5)

2,8 à 14,0 (3,75 à 18,25)

Hauteur de charnière au levage maxi – levage standard, mm (ft/in)

4 245 (13’ 11”)

4 464 (14’ 7”)

Hauteur de charnière au levage maxi – levage élevé, mm (ft/in)

4 804 (15’ 9”)

4 800 (15’ 8”)

*Avec godet normal GP de série Performance 4,2 m3 (5,5 yd3) doté d'une lame de coupe à boulonner
**Avec godet normal GP de série Performance 4,8 m3 (6,25 yd3) doté d'une lame de coupe à boulonner

 

de

Chargeuse sur pneus 966 Cat

de

Chargeuse sur pneus 966 Cat

de

Chargeuse sur pneus 966 XE Cat

de

Chargeuse sur pneus 966 XE Cat

de

Chargeuse sur pneus 972 Cat

de

Chargeuse sur pneus 972 Cat

de

Chargeuse sur pneus 972 XE Cat

de

Chargeuse sur pneus 972 XE Cat

 

 

 

 

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières actualités

 

# # #

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo