La nouvelle pelle hydraulique à flèche droite 352 Cat® excelle dans les travaux de démolition de bâtiments de faible hauteur, de ponts et de bâtiments industriels

 

Publication en Europe et en Amérique du Nord : février  2023
Numéro de version : 85PR23

Conçue pour un fonctionnement fiable dans des applications exigeantes, la nouvelle pelle hydraulique à flèche droite 352 Cat® est spécialement conçue pour les travaux de démolition de faible hauteur (jusqu'à cinq étages), les ponts et les infrastructures industrielles. Sa configuration de type bras/flèche offre une portée verticale plus élevée jusqu'à 12,85 m (42'2"), soit 36 % de hauteur supplémentaire pour la goupille du bras par rapport à la configuration à portée standard 352. Travaillant avec un poids d'accessoire maximal de 6000 kg (13 228 lb), la nouvelle flèche droite 352 est désormais dotée des technologies Cat standard pour une polyvalence, une précision et une efficacité accrues dans les applications de démolition et d'excavation

La nouvelle pelle hydraulique est équipée d'un contrepoids amovible optionnel de 11,35 tonnes (25 022 lb), qui augmente l'efficacité du transport et réduit les coûts de transport. La jauge mécanique à écartement variable a une largeur de transport de 2990 mm (9'10") lorsque cela est nécessaire et se prolonge de 500 mm (19,7") en mode de travail pour une stabilité maximale tout autour. Son nouveau ventilateur hydraulique à haut rendement présente une inversion automatique de série qui permet de maintenir les noyaux exempts de débris et de réduire le temps d'entretien.

Fonctionnement simple, sûr et fiable

Conçue pour les activités de démolition, la flèche droite 352 présente des flèches, des bras et un châssis renforcés, ce qui accroît une longue durée de vie de la machine. Les protections standard contre les chutes d'objets (FOGS) protègent le toit et les fenêtres avant renforcées en stratifié P5A contre les chutes de débris pendant la démolition, tout en aidant à maintenir la visibilité du chantier. Le châssis de chenille est incliné pour éviter l'accumulation de boue et de débris, et sa conception contribue à réduire les dommages causés aux chenilles, tandis que les goupilles et les bagues de chenille étanches réduisent les bruits de déplacement et contribuent à augmenter la durée de vie du train de roulement. Le dispositif de guidage sur toute la longueur de la voie est également une caractéristique standard.

Sa fonction d'identification du conducteur permet de démarrer le moteur à l'aide d'un bouton-poussoir et de programmer les fonctions du manipulateur qui sont mémorisées lorsque le conducteur saisit son identifiant unique. Le Stick Steer Cat standard simplifie les mouvements de la pelle hydraulique grâce à une commande à une main et à un bouton-poussoir pour les déplacements et les virages. La fonction Auto Dig Boost de série permet d'augmenter automatiquement la puissance en cas de besoin, ce qui se traduit par une meilleure pénétration du godet, des temps de cycle plus courts et des charges utiles plus importantes. Le levage pour charges lourdes automatique offre une plus grande puissance au moment où vous en avez besoin et aussi longtemps que nécessaire. Le système Cat Lift Assist indique au conducteur que la charge se trouve dans la zone de travail sûre de la pelle hydraulique, afin d'éviter tout basculement

Les technologies Cat standard destinées à améliorer l'efficacité opérationnelle comprennent le système Cat Grade with 2D qui affiche la profondeur et la pente sur l'écran tactile du moniteur de 254 mm (10 pouces) de la cabine. Lors des travaux d'excavation, Cat Payload offre des estimations de poids embarquées en temps réel pour aider à atteindre des objectifs de charge précis. Payload peut être associé à VisionLink® pour la gestion à distance des objectifs de production, tandis que Cat Product Link fournit des données essentielles sur le fonctionnement de la machine, telles que l'emplacement, les heures, la consommation de carburant, la productivité et les codes de diagnostic, afin d'accroître l'efficacité du chantier et de réduire les coûts.

Pour détecter facilement les objets et le personnel autour du conducteur en une seule vue, la flèche droite 352 est équipée de série de caméras de recul et de caméras latérales de droite, qui peuvent être mises à niveau pour offrir une visibilité à 360 degrés. Des montants de cabine plus petits, des vitres plus grandes, un essuie-glace radial de toit et une rondelle de série améliorent la visibilité autour de la machine. Un siège Premium chauffant et climatisé est également monté en série.

La flèche droite 352 est équipée d'un système électrohydraulique et est propulsée par le moteur C13B Cat de 330 kW (443 ch) qui a fait ses preuves sur le terrain. L'attache rapide standard et les circuits moyenne et haute pression augmentent la polyvalence d'utilisation de divers accessoires de démolition Cat. Trois modes de puissance du moteur – Smart, Power et Eco (Intelligent, puissant et écologique) – permettent d'adapter la puissance du moteur et de l'hydraulique à la tâche à accomplir afin de réduire davantage la consommation de carburant et les coûts.

Entretien simplifié

Grâce à la technologie, la nouvelle pelle hydraulique à flèche droite 352 Cat offre désormais des capacités de diagnostic et de mise à jour à distance. Le dépannage à distance permet au concessionnaire de diagnostiquer les codes d'erreur et les problèmes de la machine à distance sans interrompre le cycle de production. La fonction Remote Flash (mise à jour à distance) permet d'envoyer des mises à jour logicielles à la machine et de les installer à un moment qui convient au client.

Tous les filtres à carburant, regroupés pour simplifier l'entretien, présentent désormais un intervalle de remplacement prolongé et synchronisé de 1 000 heures. L'ensemble de ces caractéristiques permet de réduire les coûts d'exploitation et de fonctionnement à long terme.

Les filtres à carburant, à huile et à air longue durée réduisent le temps passé par la pelle hydraulique dans l'atelier, et les contrôles de l'huile hydraulique et la purge de l'eau du circuit de carburant sont effectués depuis le niveau du sol. Le conducteur peut facilement suivre la durée de vie du filtre et les intervalles de maintenance depuis la cabine. Le circuit hydraulique modernisé améliore les performances de filtration, tandis que les soupapes anti-drainage permettent de maintenir l'huile hydraulique propre lors du remplacement du filtre.

Pour plus de détails sur la nouvelle niveleuse 352 GC Cat, contactez un concessionnaire Cat ou visitez le site https://www.cat.com. 

de

Pelle hydraulique à flèche droite 352 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Pelle hydraulique à flèche droite 352 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Pelle hydraulique à flèche droite 352 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Pelle hydraulique à flèche droite 352 Cat

Afficher l'image en plein écran

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2023 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo