Camions routiers
Camions routiers

Grâce à sa polyvalence, la nouvelle Pelle hydraulique sur pneus M316 Cat® de nouvelle génération améliore les performances et réduit les coûts d'entretien et d'exploitation

 

 

Publication en Amérique du Nord, en Europe, en Corée du Sud : décembre 2020
Numéro de version : 1953PR20

La nouvelle Pelle hydraulique sur pneus M316 Cat® de nouvelle génération présente un circuit hydraulique avancé qui offre le parfait équilibre entre puissance et efficacité, assurant ainsi le contrôle requis pour les exigences de travail précis. La M316 d'aujourd'hui fait le travail plus vite avec jusqu'à 14 % de couple de rotation en plus, tandis que les options hydrauliques auxiliaires fournissent la puissance et la polyvalence permettant d'utiliser un large éventail d'équipements Cat. Sa pompe d'orientation spécifique offre une puissance constante à la machine pour une meilleure réalisation de tâches multiples.

Traitant rapidement une variété de projets allant des travaux d'infrastructure réseau et d'excavation générale au creusement de tranchées, cette nouvelle pelle hydraulique polyvalente accomplit ses tâches avec efficacité, que ce soit dans la poussière ou sur des surfaces en asphalte. Sa vitesse de translation élevée de 35 km/h (21,7 mph) permet à cette nouvelle pelle hydraulique sur pneus de se déplacer rapidement entre les chantiers et de consacrer ainsi plus de temps au travail.  

Grâce à son Moteur C4.4 Cat, la nouvelle Pelle hydraulique M316 peut réaliser les tâches efficacement sur plusieurs types de marchés, avec sa capacité standard de température ambiante élevée à 52 °C (125 °F) et une capacité de démarrage à froid de -18 °C (0 °F). Le moteur éco-énergétique de 110 kW (148 hp) est conforme aux normes sur les émissions européenne Stage V, américaine EPA Tier 4 Final et coréenne Tier 4 Final.

 

Confort et simplicité d'utilisation

La nouvelle M316, qui se démarre par un bouton-poussoir, via un porte-clés Bluetooth ® ou au moyen de la fonction d'ID conducteur unique, simplifie l'utilisation de la pelle hydraulique. Les commandes de la machine offrent une grande facilité d'utilisation et de navigation grâce au nouveau grand moniteur à écran tactile de 240 mm (10 in) ou de la commande à molette. En utilisant leur ID unique, les conducteurs peuvent programmer le mode de puissance et la configuration des manipulateurs selon leurs préférences. En outre, la pelle hydraulique se souvient des réglages de chaque conducteur au démarrage. Le verrouillage automatique d'essieu détecte le moment où le frein de manœuvre doit être serré ou desserré et le relâche automatiquement lorsque le conducteur appuie sur la pédale de translation, ce qui diminue le nombre d'actions requises par ce dernier.

Les conceptions de cabine Deluxe et Premium disponibles pour la nouvelle M316 sont plus spacieuses et disposent d'une entrée et sortie optimisées par la nouvelle console gauche rabattable et la colonne de direction inclinable. Les supports visqueux perfectionnés de la cabine réduisent les vibrations ressenties dans la cabine jusqu'à 50 % afin de diminuer la fatigue du conducteur. La cabine Deluxe est dotée d'un siège chauffant et ventilé tandis que le siège Premium est chauffant, climatisé et réglable automatiquement.

La nouvelle Pelle hydraulique M316 offre une meilleure visibilité sur la tranchée dans chaque sens d'orientation et derrière la machine du fait de la conception de son capot-moteur à profil bas, des grandes fenêtres avant, arrière et latérales et des petits montants de la cabine. Des caméras de vision arrière et de vision latérale disponibles de série améliorent encore la visibilité sur la zone d'exploitation.

Coûts d'entretien réduits

Grâce à une multitude de mises à niveau de nouvelle génération, la nouvelle Pelle hydraulique sur pneus M316 est en mesure d'offrir jusqu'à 10 % d'économies au niveau de l'entretien par rapport au modèle M316F. L'intervalle de remplacement de tous les filtres à carburant est synchronisé à 1000 heures, ce qui double la durée de vie des filtres. Son nouveau filtre à huile hydraulique améliore la filtration et offre un intervalle de remplacement 50 % plus long à 3000 heures de fonctionnement, pour un entretien réduit. La filtration du carburant à deux niveaux aide à mieux protéger la pureté du carburant diesel afin d'améliorer la fiabilité et la disponibilité de la machine. Le conducteur suit la durée de vie et les intervalles d'entretien des filtres depuis le moniteur à écran tactile situé dans la cabine, ce qui contribue à planifier l'entretien de la machine.

Le contacteur d'arrêt au niveau du sol interrompt l'alimentation du moteur en carburant et arrête la machine, renforçant ainsi la sécurité lors de l'entretien. La vérification des points de contrôle quotidien de la maintenance s'effectue au niveau du sol, ce qui améliore la sécurité des techniciens d'entretien et facilite leur travail. Autre élément simplifiant la maintenance : les orifices Cat S∙O∙SSM sont également accessibles au niveau du sol pour l'extraction d'échantillons de fluides. Des escaliers en tôle perforée antidérapante permettent d'accéder à la plate-forme d'entretien supérieur et contribuent à éviter de glisser.

La technologie au service de l'efficacité

La technologie Product Link™ de série sur la nouvelle Pelle hydraulique sur pneus M316 fournit aux responsables des données cruciales sur le fonctionnement de la machine, telles que la position, les heures, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic, afin de renforcer l'efficacité de la gestion du parc. Les rapports de données sur la pelle hydraulique sont accessibles aisément sur demande dès qu'une connexion Internet est disponible via VisionLink® ou l'application Cat.

De nouveaux outils de diagnostic à distance disponibles pour la M316 permettent d'économiser des trajets d'entretien jusqu'au chantier et d'augmenter l'efficacité d'entretien de la machine. Le nouveau système de dépistage des pannes à distance, qui effectue des tests de diagnostic à distance sans impacter la productivité de la machine, permet aux techniciens du concessionnaire de déceler les problèmes potentiels en analysant des données en temps réel de la machine, collectées par Product Link. Les entreprises peuvent dorénavant télécharger et installer la version la plus récente du logiciel embarqué pour la M316 au moment de leur choix, à l'aide de la nouvelle technologie de mise à jour à distance, pour des performances maximales allant de pair avec une immobilisation minimale.

Vous obtiendrez de plus amples informations sur les nouvelles Pelles hydrauliques sur pneus M316 Cat de nouvelle génération auprès du concessionnaire Cat local ou en consultant le site : www.cat.com.

 

de

Pelle hydraulique sur pneus M316 Cat

de

Pelle hydraulique sur pneus M316 Cat

de
de

Pelle hydraulique sur pneus M316 Cat

 

Caractéristiques du produit M316

Moteur

C4.4 Cat®

Puissance − ISO 14396, kW (hp)  

110 (148)

Poids en ordre de marche, kg (lb) −

Poids en ordre de marche, kg (lb) (Amérique du Nord)

17 000 – 18 400 (37 480 – 40 560)

16 510 (36 400)

Profondeur de creusage maxi, mm (ft/in)

5 630 (18’ 6”)

Portée maxi au niveau du sol, mm (ft/in)

8 970 (29’ 5”)

Hauteur de chargement maxi, mm (ft/in)

7 140 (23’ 5”)

La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de Caterpillar sur les produits et moteurs.

Voir les dernières actualités

         

 

                                                                  # # #

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2020 Caterpillar Tous droits réservés 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo