Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Google è sulla bocca di tutti con la sua macchina a guida autonoma. Anche i produttori di auto stanno andando nella stessa direzione, aggiungendo funzioni di assistenza alla guida che controllano automaticamente freni, cambi di corsia, distanza da percorrere, parcheggio in parallelo e tanto altro. Ma mentre le auto senza conducente si fanno strada tra gli argomenti di discussione più comuni, il linguaggio utilizzato può essere insidioso. Quello che alcune persone chiamano AUTONOMIA è l’AUTOMAZIONE per altre e viceversa.
Anche noi di Caterpillar utilizzavamo queste parole in modo interscambiabile, creando confusione tra clienti, fornitori e colleghi. Per migliorare la coerenza, abbiamo dato delle definizioni.
Automazione: un nome che si riferisce a una serie di funzioni correlate, eseguite automaticamente dall’attrezzatura. L’automazione presuppone che l’operatore esegua tutte le richieste prima o dopo la sequenza automatizzata per completare l’attività. Sono necessarie sequenze di automazione multiple per consentire all’attrezzatura di lavorare in semi-autonomia o in autonomia.
Semi-autonomo: un aggettivo che descrive sequenze multiple e automatizzate che una macchina può eseguire senza input umano e che portano al completamento di un’attività. Un’operazione con una macchina semi-autonoma presuppone che l’operatore esegua alcune attività.
Autonomia: un nome che si riferisce a uno stato dell’attrezzatura in cui questa può eseguire le operazioni programmate a certe condizioni definite e senza guida o input umani. Quando parliamo di questo tipo di attrezzatura utilizziamo l’aggettivo “autonomo”. Ad esempio, alcune miniere utilizzano autocarri autonomi.
Livello |
ConceTTO |
Definizione |
0 | Gestione umana | L’operatore controlla la macchina in ogni momento. |
1 | Automazione (funzione specifica) | L’operatore ha il controllo della macchina ed è responsabile della gestione in sicurezza, ma può trasferire una porzione di comando limitata tramite una funzione specifica (come muovere una benna o una lama) alla macchina. |
2 | Semi-autonomo | La macchina esegue una serie delle sue attività predefinite senza interagire con l’operatore. L’operatore esegue le attività restanti. |
3 | Autonomo | La macchina esegue tutte le sue attività predefinite senza interagire con l’operatore ed è responsabile di tutte le funzioni di movimento terra critiche per la sicurezza. |
Se i concetti relativi alla tecnologia non ti sono chiari – e questo ti mette a disagio – potresti essere meno propenso a scoprire le alternative disponibili con il tuo fornitore di attrezzature. Di conseguenza, potresti perdere l’opportunità di migliorare sicurezza, efficienza e redditività.
Quindi impara a conoscere questo gergo e apriti al cambiamento. Ma mentre guardi al futuro, il nostro consiglio è di imparare cosa significa AUTONOMIA, mentre ti concentri sull’AUTOMAZIONE.
L’AUTONOMIA esiste davvero e sta arrivando. Ma non solo per un po’. E non in ogni cantiere.
L’AUTOMAZIONE è qui. Adesso. Pronta a portare grandi guadagni alla tua attività.
Dove distribuirai attenzione e risorse?
Automatizzazione di questo processo: |
ConceTtO: |
VantaggI: |
Controllo del livellamento | Migliorare la precisione di livellamento; riduzione dei costi | - Aumentare la sicurezza - Migliorare la produttività - Ridurre i costi - Risparmiare carburante e materiali - Finire i lavori più velocemente - Aiutare gli operatori più inesperti a lavorare in modo efficiente - Aumentare il tempo di attività - Ottimizzare la vita dei componenti - Evitare furti - Migliorare la precisione dei preventivi |
Controllo della compattazione | Raggiungere le specifiche in modo più veloce e preciso | |
Misurazione e monitoraggio del carico utile | Misurare il materiale con precisione; ottimizzare la produttività del sistema di carico e trasporto | |
Individuazione di oggetti e persone | Ridurre il rischio di incidenti e infortuni | |
Controllo dell’attrezzatura da remoto | Operare in modo efficiente da luoghi più sicuri | |
Raccolta e analisi di dati della macchina | Utilizzare i dati della macchina per rendere più efficiente il cantiere |
Sei qui per trovare idee su come far crescere la tua attività. Continua a leggere per avere informazioni sulle macchine e consigli degli esperti e ottenere di più da ogni lavoro.
Anche Caterpillar ti propone la tecnologia. Scopri l’innovazione.
Maggiori informazioniConoscere le parole della tecnologia per essere connesso.
Maggiori informazioniÈ da molto che la tecnologia fa aumentare la produttività nel settore delle costruzioni.
Maggiori informazioniLa tecnologia ci ha semplificato la vita e può migliorare l’efficienza nel nostro lavoro.
Maggiori informazioni